Ejemplos de proyectos existentes con soluciones Danfoss
El reinicio ecológico de la economía está empezando gracias a los planes de recuperación elaborados por los gobiernos de la Unión Europea. En los últimos meses hablamos de las principales áreas que Danfoss cree que serán las protagonistas del reinicio: edificios, industria, movilidad, sistemas energéticos sostenibles. Nuestra convicción se basa en la experiencia acumulada por Danfoss en numerosos proyectos exitosos en Europa. Son precisamente estas experiencias las que nos gustaría compartir para resaltar sus beneficios económicos y medioambientales. Construir juntos una economía sostenible es posible, ¡ya lo estamos haciendo!
Si tienes alguna pregunta sobre sobre las soluciones y tecnologías de ahorro de energía de Danfoss para edificios comerciales y residenciales, la industria y las áreas de energía y agua, así como sobre la iniciativa «Green Restart» de Danfoss, contacta con Rafael Ramos, Business Development Manager, Danfoss Spain, email: rafael.ramos@danfoss.com
Edificios
Las tecnologías de Danfoss están presentes en una gran cantidad de edificios residenciales y comerciales en Europa y en todo el mundo. Somos especialistas en optimizar la gestión y regulación de sistemas de calefacción, aire acondicionado, refrigeración y otras aplicaciones. Descubra a través de algunos ejemplos por qué es necesario invertir en la gestión eficiente de los edificios.
![](/media/15353/1120x747-divercity-plan-large.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![70% de ahorro energético para un supermercado danés gracias a la recuperación de calor](/media/0avhvq23/mom-child-in-store-1120.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/10916/02_aktiv-irma-oldenburg_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![Excelente flexibilidad HVAC después de la renovación de un edificio de oficinas de alta gama](/media/uvdbwfgs/forty-four-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Industria y servicios
Existe un gran potencial de ahorro energético en el sector industrial, tanto en la industria pesada como en la manufacturera. Además, la fuerte demanda de contenidos y servicios digitales está provocando la rápida expansión de los centros de datos, que son grandes consumidores de energía. Gracias a las tecnologías de Danfoss, se pueden optimizar numerosos procesos y sistemas industriales para reducir su impacto medioambiental y los costes asociados. Encuentra más información leyendo los casos a continuación.
![](/media/8361/luxeapers.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/12420/volkswagen_novenco_page_2d_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/gwwnbypt/danfoss-data-center-at-the-headquarters.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Agua, energía y movilidad
La electrificación de la infraestructura y del transporte ofrece grandes oportunidades para reducir las emisiones que generan mediante la integración de fuentes renovables y la gestión eficiente de los sistemas energéticos. Algunos ejemplos son el uso de sistemas de almacenamiento de energía y, en el sector de la movilidad, la alimentación eléctrica de los barcos atracados en los puertos y los ferries eléctricos. En otro contexto, la optimización del proceso de desalación permite obtener agua potable del mar a un coste competitivo. Descubre nuestros proyectos.
![](/media/f00pvt3x/1120x747-tagua-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/13272/inside-alfen_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7302/maersk_shore_supply_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Contacta con nosotros
Si tiene alguna pregunta sobre la iniciativa «Green Restart» de Danfoss, contacte con Bruno Pedrotti, Head of Public Affairs Southern Europe, email: bruno.pedrotti@danfoss.com
Nuestros objetivos e iniciativas
![](/media/14828/danfoss-hq-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/mpyfca40/1120x747-green-restart.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/o1abombh/1120x747-recovery-plan-es-1-01.png?anchor=center&mode=crop&width=410)