La 7ª Conferencia Global Anual sobre Eficiencia Energética de la IEA, celebrada en Sønderborg (Dinamarca) entre el 7 y el 9 de junio, reunió a más de 20 ministros de todo el mundo.
El mundo se enfrenta a su mayor crisis energética desde la década de 1970, por lo que la Conferencia Global se centró en cómo implementar medidas con rapidez para reducir el uso de energía con el fin de aflojar la presión de los costes sobre los consumidores, disminuir la dependencia de las importaciones de combustible e impulsar el progreso hacia los objetivos climáticos, fomentando al mismo tiempo la creación de puestos de trabajo y el crecimiento económico.
Nuevo informe de la IEA: The value of urgent action on energy efficiency (El valor de la acción urgente sobre la eficiencia energética) que destaca las acciones necesarias)
Acciones y soluciones
Convertir los planes en acciones: las ciudades dan pasos para ser neutras en carbono
En la década de 2000, el municipio de Sønderborg se caracterizaba por sus empleos de bajos salarios, un alto desempleo y la previsión de sufrir un mayor descenso demográfico de toda Dinamarca. Políticos locales, empresas, fundaciones y grupos de ciudadanos unieron sus fuerzas y pusieron en marcha una serie de iniciativas para dar un giro a la situación. Una de ellas fue ProjectZero.
ProjectZero se estableció como una alianza pública-privada en 2007 con el objetivo de que el sistema energético del municipio de Sønderborg fuera neutro en carbono en 2029, y que generara empleos y crecimiento por el camino. Desde 2007, las emisiones de carbono relacionadas con la energía se han reducido más del 50%.
Las ciudades representan un papel fundamental para nuestras economías y muchas de ellas, como Sønderborg, están abordando cómo reducir sus emisiones con acciones de carácter específico. En esta sección podrá conocer algunos ejemplos tangibles que demuestran el valor de actuar lo antes posible para aumentar la eficiencia energética. Lea el estudio completo: "ProjectZero, soluciones locales a un reto global"
Descarbonización de edificios
La solución: áreas urbanas preparadas para cero emisiones de carbono
A medida que crece el mundo se añaden nuevas áreas urbanas. Cómo se construyan es un factor importante en la transición ecológica. La nueva área urbana de Linde Haven en Sønderborg (Dinamarca) está construida para alcanzar los máximos niveles de sostenibilidad, incluida su eficiencia energética. El diseño de edificios energéticamente eficientes permite suministrar district heating a baja temperatura a Linde Haven.
Linde Haven funcionará a baja temperatura, que ofrece la posibilidad de reducir las pérdidas de calor en la distribución en un 31% según las estimaciones si se compara con los edificios similares que funcionan a temperaturas normales.
Descarbonización de la gestión del agua
Gestión de aguas residuales neutra en energía para 200.000 personas
Planta de tratamiento de aguas residuales de Marselisborg
Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen un gran potencial para producir energía, tanto en forma de electricidad como de calor. En la ciudad de Aarhus (Dinamarca), la planta de Marselisborg, que es gestionada por Aarhus Vand, ha conseguido reducir el consumo de energía y al mismo tiempo incrementar la producción de energía hasta tal punto que, por término medio, produce casi tanta energía como para cubrir por completo el ciclo del agua en el área de captación, es decir, tanto el suministro de agua potable como el tratamiento de aguas residuales, desvinculando así en la práctica el agua de la energía.
Este logro se fundamenta en una doble estrategia: reducir el consumo de energía e incrementar la producción de energía.
Descarbonización de la industria
Planta de producción de Danfoss en Nordborg: hacia las fábricas de cero emisiones
Danfoss es la mayor empresa industrial de Dinamarca. Las soluciones de Danfoss son únicas, pero su fábrica en Nordborg (Dinamarca) no lo es. Con sus 250.000 m2 dedicados a producción, administración y ensayos, la fábrica de Danfoss en Nordborg se parece a otras plantas de producción de todo el mundo.
En 2022, la fábrica de Danfoss en Nordborg pasará a ser neutra en carbono. Mediante la implementación de soluciones ya disponibles y con un plazo estimado de retorno de la inversión inferior a 3 años, la energía utilizada se ha reducido significativamente.

Hoja de ruta para la descarbonización de las ciudades

Informe: El lado olvidado de la demanda de la ecuación ecológica

Descargar aquí el documento "La mayor fuente de energía sin aprovechar del mundo Exceso de calor"

Eficiencia energética 2.0 Diseñar el sistema energético del futuro
Herramientas disponibles
La IEA ha diseñado una serie de herramientas destinadas a los gobiernos con el fin de ayudarles a emprender acciones sobre eficiencia. Este conjunto de herramientas proporciona un enfoque práctico para acelerar la acción sobre la eficiencia energética, orientando a ciudades y gobiernos en el diseño de medidas políticas efectivas, soporte para la toma de decisiones y desarrollo de políticas activas.
Estas herramientas se basan en tres elementos fundamentales: regulación, información e incentivos. La infografía mostrada a continuación muestra cómo al combinar estos tres tipos de medidas se puede obtener el paquete con las medidas más efectivas para promover cambios positivos en las ciudades, los edificios y la industria.
Fuente: IEA "The value of urgent action on energy efficiency" Global Conference on Energy Efficiency, 2022 ("El valor de la acción urgente sobre la eficiencia energética" Conferencia Global sobre Eficiencia Energética, 2022)



Contacte con nosotros
Si tiene preguntas sobre el informe de la AIE o las recomendaciones, contacte con Bruno Pedrotti, Head of Public Affairs - South Europe Region, email: bruno.pedrotti@danfoss.com