-
Los controladores de presión diferencial como herramienta para la optimización de los sistema de calefacción
PDF 3,8 MBEn este artículo encontrará más información acerca de los controladores de presión diferencial: cómo funcionan y qué beneficios aportan, las aplicaciones en las que se utilizan, las ventajas para los usuarios finales y las empresas de servicios de district heating. -
Por qué el District Energy es la solución del futuro
PDF 441 kBEn la reciente reunión de la COP21 en París se firmó un acuerdo global con el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 °C en comparación con los niveles preindustriales. Se trata de un objetivo muy ambicioso que requerirá cambios significativos en la estructura energética mundial. Encontrará más detalles en el artículo. -
Los controles que proporcionan flexibilidad al cliente aumentan la comodidad y ahorran energía
PDF 9765 kBEl aumento de los precios de la energía, junto con una mayor demanda de confort, conducen a un mayor desarrollo de las tecnologías de consumo de District Heating (DH). Dicho desarrollo implica mejores posibilidades de control y medición, por lo que no se desperdicia el calor suministrado al consumidor. Los bloques de viviendas tienen un enorme potencial de ahorro de energía, ya que tradicionalmente constituyen una gran parte de los consumidores de DH en la mayoría de las ciudades. -
El impacto de reducir la dT para los intercambiadores de calor utilizados en sistemas DH
PDF 335 kBEste artículo describe el impacto de la utilización de intercambiadores de calor diseñados para funcionar a baja temperatura de suministro y con una pequeña diferencia media logarítmica de temperatura (dT) en comparación con el nivel especificado y aplicado en la actualidad. -
Unidad de consumo DH de baja temperatura con microbomba de calor para la preparación de ACS
PDF 7336 kBEn este artículo presentamos y analizamos la viabilidad de una unidad de consumo de district heating (DH) con microbomba de calor para la preparación de agua caliente sanitaria (ACS) en una red DH de baja temperatura (40 °C). -
Aumento de la renovación de sistemas de calefacción en edificios residenciales plurifamiliares
PDF 7942 kBLas actividades de renovación de edificios residenciales plurifamiliares destinados al alquiler están aumentando. En este artículo se describe un caso real de la modernización de un complejo de edificios residenciales inicialmente equipado con un sistema de una tubería. -
La oscilación de presión en instalaciones de calor de distrito
PDF 7053 kBDanfoss lleva décadas comercializando controladores de presión para calor de distrito, y recientemente hemos recibido un número creciente de consultas sobre la cuestión de la oscilación de la presión en la red de district heating. Hemos llevado a cabo un amplio análisis al respecto, cuyos detalles encontrará en el artículo.
-
Argumentos a favor de la red de refrigeración
PDF 313 kBHoy en día, alrededor del 10 % de la producción mundial de electricidad se utiliza para el aire acondicionado. Según estudios internacionales, la demanda de refrigeración de edificios comerciales y residenciales crecerá exponencialmente en los próximos años, especialmente en los países con ingresos altos y las economías emergentes de la India, China y América del Sur.
-
Equilibrado hidráulico en un sistema de district cooling
PDF 7365 kBDurante las últimas dos décadas, el número de redes de refrigeración instaladas ha aumentado rápidamente. Esto puede deberse al hecho de que en la actualidad las redes de refrigeración son: • Económicamente más atractivas • Más respetuosas con el medio ambiente • Más eficientes
-
Características de las válvulas motorizadas en subestaciones de district heating
PDF 3512 kBEn este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en relación con el desarrollo de una nueva característica para válvulas de control motorizadas para el suministro de agua caliente en subestaciones de district heating. Desde un punto de vista teórico, el trabajo discute las teorías básicas de control y las relaciones físicas de importancia crucial para esta aplicación, incluidas las relaciones significativamente importantes entre el intercambiador de calor, el controlador, el motor (actuador) y la válvula de control. Además del análisis teórico, la investigación se apoya en simulaciones dinámicas y resultados de experimentos de laboratorio. El resultado de la investigación fue el desarrollo de la nueva característica para válvulas descrita en el artículo.
-
Control óptimo de intercambiadores de calor
PDF 4811 kBEn este artículo se habla del control de los intercambiadores de calor de alto rendimiento para el suministro de agua caliente. Se analizan algunas de las teorías de control básicas y sus relaciones significativamente importantes desde un punto de vista teórico. Se describe un control desarrollado recientemente, analizando los diversos elementos de su diseño desde la perspectiva de la teoría del control.
-
Los sistemas de distribución en edificios de apartamentos
PDF 3278 kBEn un edificio de apartamentos, los dos métodos principales de distribución de calor y de agua caliente sanitaria (ACS) son el sistema de tuberías ascendentes y el sistema descentralizado con subestaciones de apartamento. En el primer caso, las pérdidas caloríficas del sistema de ACS pueden ser mayores que el calor neto para preparar el ACS.
-
Simulación dinámica de estaciones DH domésticas
PDF 3185 kBDanfoss continúa con el desarrollo de modelos de simulación de componentes HVAC, entre los que destacan los equipos de control que la compañía produce para sistemas de calefacción central y de district heating. Entre otros ejemplos, el artículo presenta el de una estación de servicio de agua caliente sanitaria simulada.
-
Consideraciones relativas al coste del tanque en comparación con el del intercambiador de calor para la preparación de agua caliente
PDF 515 kBEste artículo pretende hacer una valoración económica de los dos tipos principales de preparación de agua caliente, centrándose en el sistema en su conjunto.
-
Cómo evitar las oscilaciones de presión en los sistemas de district heating
PDF 5074 kBEn este artículo se explica la naturaleza del controlador de presión diferencial en relación con la oscilación. Presenta algunos consejos operativos para eliminar o reducir las oscilaciones de presión. Gracias al conocimiento de las aplicaciones en el campo del control de presión diferencial, ahora es posible resolver problemas de oscilación de presión en aplicaciones ya existentes, y ofrecer consejos específicos sobre el diseño correcto de nuevas aplicaciones para eliminar el riesgo de dichas oscilaciones. Lea el artículo completo para obtener más información.
-
Análisis del concepto de subestación de apartamento
PDF 716 kBEn algunos países, el concepto de subestación de apartamento se está convirtiendo en una forma común de realizar la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en bloques de viviendas. Sin embargo, en otros países está dando sus primeros pasos. La experiencia de esos países revela una serie de preguntas a la hora de comprender y evaluar el concepto de subestación de apartamento. -
Pautas prácticas para la creación de sistemas de calefacción energéticamente eficientes en edificios residenciales plurifamiliares
PDF 7156 kBEste documento pretende ayudar a los profesionales de la calefacción a crear sistemas de calefacción basados en radiadores de dos tuberías sin molestias y energéticamente eficientes en edificios (residenciales plurifamiliares). Las pautas son aplicables a rehabilitaciones, reformas y nuevas construcciones.
-
El autoajuste y la protección del motor como parte del procedimiento de preajuste de un sistema de calefacción
PDF 819 kBAutoajuste: ajuste adaptativo de un controlador de servicio de agua caliente sanitaria. Protección del motor: ajuste automático de un controlador en situaciones de rendimiento bajo. Un requisito para que un sistema de calefacción funcione bien es que esté bien configurado antes de ponerlo en funcionamiento. Los ajustes son necesarios para preconfigurar los parámetros de regulación. Este artículo aborda la forma en que se realiza la configuración automática de los parámetros de control del sistema y las ventajas que esta ofrece. -
Conceptos de control para estaciones DH compactas
PDF 706 kBEste artículo describe la funcionalidad básica de cuatro conceptos de control: un controlador termostático, un controlador proporcional y el acoplamiento en paralelo y en serie de ambos. La investigación se centra en el control de intercambiadores de calor de placas y se basa en simulaciones dinámicas, es decir, en modelos contrastados con mediciones prácticas. -
El equilibrado hidráulico en un sistema de district heating
PDF 756 kBEl establecimiento de un equilibrado hidráulico en un sistema a menudo es cuestión de mantener la presión diferencial en un nivel necesario para el funcionamiento de la subestación, controlando también el caudal en ramas individuales. El control de la presión diferencial y del caudal en el sistema puede tener ventajas para los clientes y las empresas de servicios públicos. -
Reducción de las oscilaciones en un sistema HVAC
PDF 338 kBEn un sistema HVAC, al igual que en una planta de procesamiento, una instalación de district heating o district cooling, puede producirse una oscilación periódica del bucle de control. Ello se debe a varios motivos. El carácter no lineal del proceso, la amplificación excesiva del controlador y un sistema sobredimensionado son solo algunos de ellos.