• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Funcionamiento de una válvula termostática de radiador

Una válvula termostática de radiador consta de dos componentes principales: la propia válvula y un termostato.

  • La distancia entre el asiento de la válvula y el cono de la válvula determina la cantidad de agua que fluye a través de la válvula hacia el radiador.
  • El cono de la válvula está controlado por el termostato, que detecta los cambios en la temperatura ambiente, lo cual es posible gracias al actuador lleno de gas que se encuentra dentro del termostato.
  • Los actuadores llenos de gas en lugar de líquido reaccionan muy rápidamente, con lo que se obtiene un mayor ahorro de energía.
  • Girando el mando del termostato se puede seleccionar la temperatura ambiente deseada. Para ello, no hay más que girar el mando hasta que la posición deseada esté en la marca verde de referencia.
  • La exclusiva conexión a presión de Danfoss hace que el montaje sea muy sencillo y rápido, y no se necesita ninguna herramienta para accionar el mecanismo de bloqueo.