Una medida sencilla para un gran ahorro energético en el hogar
Un informe reciente de la European Building Automation Controls Association (eu.bac) calcula que en los radiadores de los hogares de toda la UE sigue habiendo instalados unos 500 millones de válvulas no controladas, lo que supone un despilfarro de energía y dinero año tras año. Cuando se trata de ahorrar energía en el hogar, el rendimiento del sistema de calefacción es muy importante. El uso de válvulas termostáticas de radiador es una solución económica para conseguir viviendas confortables y saludables con un coste mínimo.
Aprovecha el potencial de ahorro de energía en su hogar
Según el informe de eu.bac, la falta de incentivos y de regulación para impulsar la adopción de los controles de temperatura ambiente en los hogares es la mayor oportunidad perdida para mejorar la eficiencia energética de los hogares de la UE. Al sustituir las válvulas no reguladas y no controladas por válvulas termostáticas de radiador, millones de propietarios de viviendas europeos podrán reducir la energía y los costes, así como aumentar el confort con una inversión mínima.
La situación actual de los hogares europeos



Potencial de ahorro de los hogares de la UE




Un cambio sencillo y rápido con grandes efectos energéticos
Teniendo en cuenta el coste total de la instalación, incluida la mano de obra, el estudio de eu.bac muestra que el período de amortización medio de las válvulas termostáticas de radiador es de tan solo dos años.
Beneficios que se obtienen con un simple cambio
Propietarios
- Reducen su consumo de energía y le ayudan a controlarlo de manera más óptima.
- Ahorran dinero.
- Mejoran el confort y el clima interior.
- Reducen el riesgo de moho y hongos y mejoran las condiciones de salud.
- Reducen su impacto ambiental.
Instaladores
- Nuevas oportunidades de negocio.
- Mayor potencial de ventas (válvulas termostáticas de radiador electrónicas e inteligentes).
Comunidades de vecinos
- Reducen las facturas energéticas y los costes de calefacción.
- Rápida amortización.
- Contribuyen a la eficiencia energética y reducen el impacto medioambiental.
Más información


Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cabezales de radiadorLos cabezales termostáticos de Danfoss mantienen constante la temperatura ambiente deseada, habitación a habitación, y te ayudan a reducir el consumo de energía.