District Heating ya está listo para los retos del futuro
En la Directiva sobre energías renovables recientemente aprobada por la UE, el district heating y district cooling ocupan un lugar central. Esto pone de manifiesto el potencial que ofrece la tecnología para lograr la reducción propuesta del 20 % de CO2 antes de 2020 y permite ser optimistas respecto al despliegue del calor de distrito en la UE.
Las ventajas del district heating son incuestionables y están demostradas. Sin embargo, es necesaria la voluntad de adoptar un enfoque conjunto con respecto al suministro de energía y la comprensión de que la mejora del sistema energético es un proyecto a largo plazo. Los sistemas de district heating altamente eficientes, como los de Dinamarca, Suecia y Finlandia, no se han desarrollado de la noche a la mañana, sino a lo largo de décadas. El apoyo gubernamental y la planificación térmica a largo plazo son factores cruciales para el éxito.
Al tratarse de un sistema multicombustible, el district heating no solo es apropiado para las fuentes de energía renovables actuales, sino también para las del futuro. A medida que se desarrollen nuevas fuentes de energía, la infraestructura de district heating existente estará lista para prestar servicio a los usuarios. Por consiguiente, estos no se verán obligados a invertir en ninguna nueva tecnología, ya que la nueva fuente de energía se habrá puesto efectivamente en funcionamiento en una planta central. Esto facilita la transición a fuentes de energía nuevas y limpias.
En beneficio de la sociedad, los consumidores y el medio ambiente, fomentamos el uso del district heating. La tecnología está bien desarrollada, a la vez que preparada para el futuro, y ofrece la oportunidad de aprovechar grandes cantidades de energía que hoy se desperdician en su obtención.

Ecopolis: calefacción de las ciudades sostenibles
Segura, sostenible y flexible: el district energy es un componente esencial para reducir de verdad las emisiones de carbono desde hoy mismo.