![¿Qué es un convertidor de frecuencia?](/media/6809/danfoss-ac-drives-1120x742.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Hacer que el planeta y nuestro modo de vida sean más sostenibles
Un convertidor de frecuencia es un dispositivo utilizado para controlar la velocidad de un motor eléctrico a fin de:
- mejorar el control de procesos
- reducir el consumo de energía y generarla de forma eficiente
- disminuir el estrés mecánico en las aplicaciones de control de motores
- optimizar el funcionamiento de una serie de aplicaciones que dependen de motores eléctricos
Los convertidores también se pueden utilizar para convertir energía procedente de fuentes naturales y renovables, como el sol, el viento o las mareas, y transferirla a la red eléctrica o utilizarla para el consumo local. En el ámbito de las tecnologías híbridas, los convertidores de frecuencia se utilizan para combinar fuentes convencionales de energía y reservas energéticas, de modo que se creen soluciones integrales para la gestión de la energía.
Los convertidores de frecuencia también se conocen como variadores de velocidad ajustables, variadores de frecuencia, inversores o convertidores de potencia.
Más detalles técnicos sobre los convertidores de frecuencia
Descubra nuestra gama de convertidores Danfoss Drives VLT® y VACON®
Descubra los mercados y las aplicaciones en las que trabajamos
¿Sabía que...?
- Las economías emergentes están impulsando el crecimiento del consumo energético
- El 20 % de la energía que se consume en el mundo es energía eléctrica
- Más del 50 % de la energía eléctrica la utilizan motores eléctricos
- El 75 % de los convertidores de frecuencia se utilizan en bombas, ventiladores y compresores
- El consumo mundial de energía eléctrica podría reducirse en un 10 % si se utilizasen convertidores de frecuencia en todas las aplicaciones posibles
La necesidad de conservar la energía para proteger el medioambiente es uno de los principales motores del desarrollo de dispositivos de control de velocidad. En este sentido, los convertidores de frecuencia constituyen la forma perfecta de controlar la velocidad de los motores eléctricos para adaptarlos a la demanda de la carga. Incluso pequeños cambios en la velocidad del motor pueden producir cambios significativos en el consumo de energía.
Pese a pasar desapercibidos, los convertidores de frecuencia tienen un papel importante y muy necesario en la vida diaria moderna, y hacen que el mundo y nuestra forma de vida sean más sostenibles.