Desatasque la bomba para un mayor tiempo de actividad
Las bombas obstruidas funcionan de forma menos eficiente y consumen más energía para hacer su trabajo que las bombas limpias. Si se deja desatendida, una bomba obstruida acabará por detenerse, lo que provocará un tiempo de inactividad no planificado. Por lo tanto, no es de extrañar que la obstrucción de las bombas sea un problema costoso para los sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿La solución? La funcionalidad de desatasco del convertidor de frecuencia puede evitar que las bombas se atasquen, fomentar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos.

Evite que las bombas se obstruyan con la supervisión del estado y el barrido
No es necesario volver a experimentar una bomba obstruida. Con la ayuda de convertidores de frecuencia variable inteligentes, es posible detectar a tiempo posibles obstrucciones. Cuando se detecta lo suficientemente pronto, los operadores pueden limpiar y eliminar los residuos que causan el bloqueo, antes de que afecten a la factura eléctrica o provoquen un tiempo de inactividad. Dado que la funcionalidad está integrada en el convertidor, los operadores consiguen reducir el tiempo de instalación. Y lo que es aún más importante, el mantenimiento predictivo mejorado reduce los costes operativos y proporciona un refuerzo del tiempo de actividad para la industria de las aguas residuales.

¿Cómo funciona el desatasco basado en condiciones?
La tecnología en la que se basa tanto la detección temprana de obstrucciones como el desatasco está integrada en los convertidores inteligentes de Danfoss. La monitorización basada en condiciones y la funcionalidad de desatasco actúan conjuntamente para favorecer un bombeo fiable y sin problemas. El efecto combinado de la monitorización del estado y el barrido también se conoce como barrido basado en condiciones.
La posible obstrucción de la bomba ya es visible en el perfil de carga de la bomba, en la fase temprana de obstrucción parcial. El uso de la monitorización basada en condiciones (CBM) integrada permite que el convertidor emita una alerta para que los operadores puedan intervenir, lo que también se conoce como aprendizaje automático con intervención humana.
La monitorización en tiempo real detecta el bloqueo de la bomba
¿Cómo sabe la funcionalidad de CBM integrada cuándo se produce una desviación del funcionamiento correcto de la bomba? El aprendizaje automático fuera de la nube integrado en el convertidor define de forma automática los parámetros de funcionamiento iniciales correspondientes a cada aplicación, a todas las velocidades y en todos los ciclos de funcionamiento presentes en la vida real. Una, vez definidos los valores iniciales y finalizado el periodo de aprendizaje, La CBM puede detectar desviaciones. Con el tiempo, una vez que los operadores aprenden con qué frecuencia se producen los bloqueos, pueden configurar la función de desatasco para que funcione a intervalos óptimos. Los intervalos regulares de desatasco son una contribución valiosa a la estrategia de mantenimiento preventivo para el mantenimiento de la bomba.



Bombeo sin obstrucciones desde 2021
La autoridad de alcantarillado de Grand Strand cuenta con 769 estaciones de bombeo, y está añadiendo nuevas regularmente, por lo que las obstrucciones son una preocupación importante. Sin embargo, desde la implementación del barrido en mayo de 2021, la Autoridad no ha experimentado la necesidad de limpiar o desatascar manualmente sus sistemas de bombeo.

¿Cómo optimiza la CBM el bombeo?
Lleve la monitorización de motores y bombas a nuevos niveles con el convertidor VLT® AQUA Drive. Este vídeo explica cómo la CBM le permite actuar rápidamente para contrarrestar los efectos de las obstrucciones, fugas, vibraciones y otros problemas como parte de su estrategia de mantenimiento predictivo.
Preguntas más frecuentes
Explore más oportunidades con CBM

Primeras innovaciones de Danfoss
La CBM forma parte de la historia de primicias de Danfoss en materia de innovación. Los convertidores de frecuencia de Danfoss se diferencian del resto del mercado por sus funciones inteligentes integradas en el convertidor de frecuencia para reducir los componentes externos necesarios.