Estándares de refrigerantes y seguridad
Los estándares de refrigerantes están interrelacionados con las normas de seguridad. Por ejemplo, se empleó ASHRAE 34 en la creación de las clasificaciones de refrigeración según la norma ISO 817. Estas clasificaciones, a su vez, se aplican en normas de seguridad como ISO 5149, ASHRAE 15 y la normativa europea de seguridad EN 378.
Al evaluar refrigerantes, la consideración del riesgo es fundamental. Pregunta: "¿Qué nivel de riesgo es aceptable?" Antes de responder, distingue entre el riesgo percibido y el real. A menudo, el riesgo percibido de un nuevo refrigerante se sobreestima en comparación con el riesgo real. Conforme la competencia de la industria y la experiencia de los usuarios aumentan, vemos una disminución en el riesgo percibido al utilizar un refrigerante. Esto se asemeja al riesgo percibido al volar en comparación con conducir un automóvil: usualmente se piensa que conducir es más seguro que volar, aunque la realidad sea opuesta.
Los estándares están evolucionando hacia una mayor aceptación de refrigerantes inflamables.