• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Funcionamiento interno de la válvula termostática de radiador

martes, 19 de julio de 2022

Con casi un siglo de antigüedad, una tecnología sencilla pero brillante sigue dando guerra.

¿Conoces el importante papel que desempeñan los cabezales termostáticos de radiador en la renovación ecológica de los edificios europeos? Cada año se derrochan enormes cantidades de energía porque calentamos los edificios de forma ineficiente. Podemos hacerlo mejor. Conoce el funcionamiento interno de la válvula termostática de radiador y cómo puedes ayudar a tus clientes a mejorar el control de sus radiadores.

¿Magia o ingeniería? Un mecanismo autónomo que funciona sin suministro externo de energía.


¿Cómo se crea una capacidad infinita para abrir y cerrar una válvula sin suministro exterior de energía? Se reúne a un gran equipo de ingenieros con la voluntad de resolver lo imposible. El resultado es extraordinario. Un producto con una forma de control del radiador pequeña, sencilla y, sin embargo, brillante.

¿Cómo? Se trata de una delicada mezcla de gases y de aprovechar los ritmos propios de la naturaleza o de expansión y contracción cuando cambian las temperaturas. En el corazón del cabezal hay un fuelle. Este fuelle contiene una sustancia especial que se expande y contrae, afectando al muelle del interior del cabezal, que abrirá y cerrará la válvula. Cuando aumenta la temperatura ambiente, el gas del interior del fuelle se expande y hace que la válvula se cierre, reduciendo el caudal de agua caliente que pasa por el radiador. Cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura ambiente preestablecida, el fuelle de gas se contrae automáticamente y abre la válvula para aumentar el caudal de agua caliente hasta alcanzar la temperatura deseada.

Por el contrario, tenemos las 500 millones de válvulas manuales de Europa que funcionan con un mecanismo de maneta de apertura y cierre total sin ningún tipo de regulación de detección de temperatura, lo que supone un enorme derroche de energía.

Mira el sencillo funcionamiento del cabezal termostático de radiador mecánico en el siguiente vídeo:

¿Conoces la diferencia entre cabezales de gas, de líquido, de cera y electrónicos?

Las válvulas termostáticas de radiador no son todas iguales, funcionan con diferentes tipos de medios dentro del fuelle. Importa el tipo de medio que controla la apertura y cierre de la válvula. Puede ser cera, líquido, gas o propiedades electrónicas lo que controle este mecanismo, y la diferencia en el tiempo de reacción es enorme, de ¡1 a 40 minutos!.

Termostato Danfoss RA2000™ relleno de gas: el secreto está en la mezcla del gas.


El gas es el medio más rápido que tenemos para la gama mecánica. 10 minutos es todo lo que tarda la mezcla de gas de nuestro Danfoss RA2000™ en reaccionar ante un cambio de temperatura. La mezcla es delicada y se ha optimizado a lo largo de los últimos 75 años. De hecho, cada cabezal termostático de radiador Danfoss es único y contiene una mezcla de gases diferente. El llenado de gas personalizado compensa incluso las variaciones más pequeñas en otras partes del cabezal termostático de radiador. De este modo, cada termostato ofrece la misma precisión implacable en la regulación automática de la temperatura. Aunque este pequeño producto no parezca gran cosa en los radiadores por los que pasa cada día, es una notable pieza de ingeniería simplista.

Tiempo de reacción: la característica vital de los cabezales termostáticos de radiadores que poca gente conoce.


¿Te suena la palabra "tiempo de reacción"? Si no es así, no eres el único. La mayoría de los profesionales de la calefacción no son conscientes de que este pequeño dato dice mucho sobre el rendimiento de un cabezal termostático de radiador. Por tiempo de reacción se entiende el tiempo que tarda el cabezal en detectar un cambio de temperatura y empezar a compensarlo abriendo o cerrando la válvula para bajar o subir la temperatura de la habitación, de modo que alcance la temperatura de consigna deseada. No es el tiempo que tarda el cabezal termostático en restablecer la temperatura ambiente, sino el tiempo que tarda en detectar el cambio e iniciar el proceso de compensación.

Evolución de 40 min a 1 min de tiempo de reacción


Los cabezales termostáticos de radiador de la vieja escuela utilizan cera en el interior del termostato para expandir y contraer el fuelle. Los cabezales rellenos de cera tardan 40 min en detectar un cambio y, antes, pueden empezar a compensar el desequilibrio de temperatura. Eso significa que pasa mucho tiempo antes de que se restablezca la temperatura de confort en la habitación. No es tan agradable.

Los cabezales termostáticos de radiador de la vieja escuela utilizan cera en el interior del termostato para expandir y contraer el fuelle. Los cabezales rellenos de cera tardan 40 min en detectar un cambio y, antes, pueden empezar a compensar el desequilibrio de temperatura. Eso significa que pasa mucho tiempo antes de que se restablezca la temperatura de confort en la habitación. No es tan agradable.

La próxima generación de cabezales termostáticos de radiador utiliza líquido o gas para controlar la expansión y contracción en el interior del cabezal. Los cabezales rellenos de gas son los más rápidos del mundo en la categoría de cabezales termostáticos de radiador mecánicos, con un impresionante tiempo de reacción de 10 minutos. Esto se debe a la mezcla especial de gases sensibles a la temperatura que pueden detectar los cambios mucho más rápido que el líquido.

Sin embargo, no puede superar la notable reacción de 1 min. de los cabezales termostáticos electrónicos de última generación.

Ver nuestra selección completa de termostatos y más información sobre los productos

Del control mecánico del radiador al control electrónico del siglo XXI

Los cabezales termostáticos electrónicos abren una nueva dimensión para el control inteligente de radiadores. Además del tiempo de reacción de 1 min, puede conectarse a sistemas domóticos como Alexa y viene con una App para controlarlo a distancia. También se pueden programar horarios, para que la calefacción se ajuste atómicamente al ritmo del hogar, por ejemplo bajando la temperatura cuando se está trabajando o durmiendo.

Optimizar la calefacción para que siga el ritmo del hogar ofrece la interesante oportunidad de ahorrar hasta un 30% de energía. Es un potencial de reducción de CO2 fácil de aprovechar por los propietarios de viviendas de todo el mundo. Además, los cabezales electrónicos de radiador ofrecen propiedades de autoequilibrado, programación, detección de ventanas abiertas y una integración mucho más genial con los hogares.

 

Sin embargo, muchos profesionales de la calefacción aún no se sienten 100% cómodos vendiendo este tipo de productos, debido a todas las preguntas sobre el uso y la tecnología que pueden tener los propietarios. No te preocupes, ¡sabemos que no eres informático! Hemos intentado facilitarle la recomendación de este producto para los hogares que desean entrar en el siglo XXI y aprovechar al máximo las nuevas opciones digitales de calefacción inteligente.

Más información sobre calefacción inteligente

Los clásicos cabezales termostáticos mecánicos de radiador pueden sobrevivir a la mayoría de las cosas de su casa.


Los cabezales termostáticos electrónicos son interesantes, pero no pueden compararse con los cabezales termostáticos mecánicos clásicos, que duran más que la mayoría de los componentes de la casa. El mecanismo de acción automática a través del gas del fuelle no requiere ninguna fuente de alimentación, a diferencia de los cabezales electrónicos que funcionan con pilas y duran unos 2 años en condiciones normales de uso. Esa es la belleza de la tecnología detrás de la válvula termostática mecánica del radiador, a pesar de que no habla con los controles de voz como Amazon Alexa y comunicarse y calibrar con otros dispositivos en su hogar.

Instalación rápida y larga vida útil

El Danfoss RA2000™ puede instalarse en cuestión de segundos sin herramientas gracias a la conexión 'clic' patentada. Funciona de inmediato sin necesidad de calibración o ajuste adicionales.

Además, su construcción robusta y sencilla garantiza una vida útil de 30 años o más sin mantenimiento, e incluye 5 años de garantía del fabricante e incluso 10 años de garantía si se combina con una válvula Danfoss.