• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

La nueva serie VXe de subestaciones para chalés acelera la transición ecológica

martes, 28 de febrero de 2023

Con el lanzamiento de una serie de subestaciones especialmente diseñadas para su uso en instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, Danfoss ayuda a los propietarios de viviendas a controlar mejor su consumo de energía y a mejorar la eficiencia energética.

Diseñadas y fabricadas por expertos en subestaciones y agua caliente sanitaria

Danfoss lleva más de 50 años desarrollando subestaciones e inventó la subestación de agua caliente sanitaria. Ahora, hemos canalizado esta experiencia y conocimientos en el diseño de una serie de subestaciones especialmente diseñadas para edificios individuales de pequeño tamaño, como casas unifamiliares, que están conectadas a redes district heating.

Todos los componentes principales de cada subestación -incluidos los intercambiadores de calor, los controladores electrónicos y las válvulas- son diseñados y fabricados por Danfoss exclusivamente para las subestaciones de chalés. Esto garantiza la temperatura de retorno más baja y asegura que todos los componentes giren juntos para lograr el rendimiento más óptimo, mejorando la eficiencia energética.

Una serie para todas las necesidades de calefacción residencial

La serie VXe tiene un diseño compacto y ocupa poco espacio, lo que la hace adecuada para múltiples aplicaciones, desde la calefacción indirecta hasta la calefacción directa de espacios y una gran variedad de configuraciones de agua caliente sanitaria. Todas las subestaciones de la serie están totalmente aisladas, lo que minimiza la pérdida de calor, y se han diseñado específicamente para resolver los problemas más comunes de las instalaciones de subestaciones en viviendas. Por ejemplo, las subestaciones incluyen un controlador de temperatura de caudal compensado con un controlador de presión diferencial integrado que aumenta el nivel de confort del agua caliente sanitaria y evita la formación de cal. El control electrónico avanzado de la calefacción incluye una función de compensación meteorológica y se puede acceder a él a distancia. Así, los clientes pueden optimizar fácilmente el rendimiento del sistema y prolongar la vida útil de su instalación de calefacción.

Mejora de la eficiencia energética en los hogares y en las redes district energy

La serie VXe se conecta directamente con Leanheat® Monitor de Danfoss, nuestra moderna solución SCADA. Las empresas de servicios públicos pueden supervisar, solucionar problemas y optimizar a distancia todas las subestaciones VXe de su red. Al conectarse a subestaciones de chalés individuales, los gestores de red pueden supervisar todo el sistema de district heating y tener una visión general de los datos de las centrales eléctricas, las subestaciones y los dispositivos de medición inteligentes. Y pueden ajustar parámetros en subestaciones individuales para optimizar aún más toda la red.

Un paso importante en el camino hacia la descarbonización

Según Yekta Biricik, Director de Gama de Productos y Herramientas de Configuración de Danfoss Climate Solutions, la serie VXe desempeña un papel crucial en el camino hacia la descarbonización. "La mayor parte de la energía que utilizan los edificios residenciales se destina a calefacción y agua caliente", explica. "Sólo en la Unión Europea, por ejemplo, la calefacción y el agua caliente representan el 79% del consumo total de energía final. Así que, claramente, si queremos conseguir un futuro con bajas emisiones de carbono, debemos hacer que nuestros hogares sean más eficientes energéticamente -lo que incluye usar menos energía y utilizar la energía restante de la forma más eficiente- y debemos cubrir esa demanda energética con fuentes de energía sostenibles."

Aquí es donde entra en escena el district heating, como señala Yekta Biricik. "El district heating desempeña un papel vital tanto en el aumento de la eficiencia energética como en el suministro de fuentes de energía sostenibles. Sin embargo, se necesita una interfaz eficaz entre la red district heating y los hogares conectados a ella. Una interfaz que pueda reducir eficazmente la temperatura y la presión del agua caliente procedente de la red para hacerla apta para instalaciones de calefacción residenciales, evitando al mismo tiempo pérdidas innecesarias de calor. La nueva serie de subestaciones para chalés Danfoss VXe hace precisamente eso".

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Villa stations VXe series; } else if (isBigColumns) { Villa stations VXe series } else { Villa stations VXe series }
    Diseñada para su uso en edificios de pequeño tamaño para instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria

    La nueva serie de subestaciones para chalés VXe está especialmente diseñada para su uso en edificios individuales de pequeño tamaño, como viviendas unifamiliares conectadas a redes de district heating. Todas las subestaciones de la serie son unidades totalmente aisladas para aplicaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. Están especialmente diseñadas para temperaturas de funcionamiento bajas con el fin de maximizar la eficiencia de las redes de calefacción urbana.