Durante muchos años Danfoss ha jugado un papel importante en el área de los sistemas de Agua Caliente Doméstica en hospitales, hoteles, apartamentos multi-vivienda y otros edificios. Ahora, nuestra válvula de equilibrado térmico MTCV y el nuevo controlador electrónico CCR2+ para desinfección automática del sistema, han sido mejorados para tu propio beneficio.
Equilibrado térmico
La base de un buen sistema de circulación de Agua Caliente Doméstica (DHW) es el equilibrado térmico. Las válvulas de equilibrado térmico se instalan en la tubería de circulación de cada rama del sistema y se ajustan a una temperatura mínima del agua requerida. Mediante el control de la temperatura de retorno, el sistema DHW se equilibra de forma automática y dinámica. Las válvulas de equilibrado térmico mejoran el rendimiento, el confort del usuario y previene la formación y el crecimiento de la Legionella.
Mejora de las MTCV
La válvula de equilibrado térmico MTCV de Danfoss ha sido una válvula fiable y robusta durante muchos años. Ahora, ha sido mejorada para ser incluso mejor que antes. Dentro del cono principal de la válvula, se ha mejorado el material usando un polímero POM en vez del metal convencional. Este material es más higiénico y más interesante gracias a su superficie lisa, que previene que las partículas de agua se adhieran a la pared del cono de la válvula. El resto de materiales interiores y que están en contacto directo con el agua se hacen ahora de latón, aumentando así su periodo de vida útil. El cuerpo de la válvula está hecho de bronce Rg5, le mejor material para instalaciones de sistemas DHW.
Un control inteligente de los sistemas DHW gracias al CCR2+
Un sistema DHW equipado con válvulas de equilibrado térmico MTCV puede expandirse y optimizarse añadiéndole nuestro renovado controlador electrónico CCR2+. Este controlador automatiza la monitorización de la temperatura del sistema y lo guarda en una base de datos. También mejora la experiencia digital gracias a una conexión vía Wi-Fi o LAN compatible con ordenadores, tablets o dispositivos móviles. El controlador se puede integrar también en edificios con Sistemas Técnicos de Construcción (BMS) vía RS485 RTU o IP Modbus.
Como resultado, el sistema DHW se convierte en un sistema inteligente, interconectado y con la posibilidad de ofrecer un estado del sistema en tiempo real desde cualquier ubicación. El control remoto ofrece grandes beneficios como la intervención inmediata en caso de un mal funcionamiento del sistema.
La desinfección automatizada aumenta la eficiencia energética
El controlador CCR2+ no está únicamente diseñado para monitorización y control. Al combinarlo con el módulo de desinfección MTCV-C y el actuador térmico TWA, el sistema DHW se convierte en un sistema totalmente automatizado de control de temperatura que optimiza todo el proceso de desinfección. Este sistema puede desinfectarse de forma periódica llenándolo de agua a muy alta temperatura (hasta 78ºC) en un horario determinado. Con esto se elimina cualquier tipo de bacteria de Legionella que pueda haber dentro del sistema. Esto proporciona una alta eficiencia energética al sistema ya que la temperatura puede disminuirse para operaciones habituales gracias a la válvulas MTCV.
![Equilibrado automático de sistemas DHW](/media/7168/mtcv_video.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Documentación CCR2 y MTCV](/media/7189/mtcv_documents.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Válvula MTCV](/media/2037/danfoss-thermal-balancing-valve-mtcv.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)