• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Redes de calor y frío

martes, 23 de abril de 2019

La nueva revisión de la Directiva Europea sobre energías renovables es una de las ocho propuestas legislativas del paquete de energía limpia presentado por la Comisión Europea en noviembre de 2016. La UE se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 en al menos un 32% en 2030 e  impulsar las energías renovables, que pueden producirse de una amplia variedad de fuentes: eólica, solar, hidroeléctrica, mareomotriz, geotérmica y biomasa.

La UE está reduciendo su dependencia de los combustibles fósiles importados, haciendo que su producción de energía sea más sostenible. La industria de la energía renovable también impulsa la innovación tecnológica y el empleo en toda Europa. Una de las principales posibilidades para reducir las emisiones de CO2 es el uso de calefacción por redes de calor.

El calor (agua caliente) se produce en una central y se distribuye por una red urbana mediante tubería subterránea, del mismo modo en que se hace con el gas, el agua, la electricidad o las telecomunicaciones. Cada edificio tendrá una subestación de intercambio que proporcionará calor a las viviendas, oficinas, colegios y/u Hospitales.

En España hay más de 680 km de tuberías que distribuyen calor y conectan más de 5000 edificios entre si. El número de redes en los últimos dos años ha crecido un 30% y está en constante expansión, ya que hasta ahora se han ahorrado más de 300.000 toneladas de CO2 por año. Las principales comunidades donde estas redes han tenido el mayor desarrollo son Cataluña, Castilla León, Navarra, Madrid y País Vasco.

El 70% de las redes en España usan Biomasa como fuente de producción de calor necesaria para calentar los hogares y estamos convencidos de que en España tanto el número de redes como el porcentaje de uso de Biomasa crecerán cada vez más.

Pero para que se produzca un ahorro energético óptimo, tal y como se está haciendo en toda Europa, no es suficiente con sólo producir calor con una fuente de energía renovable, sino que también es esencial el uso de subestaciones de intercambio de tecnología avanzada, así como equilibrar la red de distribución de calor para que cada edificio reciba la potencia demandada en cada momento.

Danfoss es una empresa danesa enfocada en el ahorro energético y las redes de calor y frío. Fundada en 1933 y presente en España desde hace más de 50 años cuenta con unos 100 empleados en nuestro país, y puede proporcionar subestaciones de intercambio para edificios de oficinas y viviendas las cuales vienen ya prefabricadas para aumentar el ahorro de energía para el usuario y cumplir con la directiva europea. Esto último es posible gracias a dos factores principales:

- Regulación y equilibrio dinámico

La regulación y equilibrio de la red de calor o frío es imprescindible para garantizar que cada edificio sea capaz de recibir la potencia demandada en cualquier condición de carga. Esto hará que no existan edificios con sobre-caudal, con su correspondiente aumento de potencia y disminución del Δt y evitará que otros edificios estén sometidos a caudales bajos consiguiendo un déficit de potencia.

Para poder solventar este problema y aumentar el rendimiento de la red de calor o frío Danfoss ha desarrollado Virtus - la nueva tecnología de controladores inteligentes de presión diferencial y caudal, llegando a conseguir ahorros de hasta el 20% de energía.

Virtus se adapta a la potencia demandada en cada momento por el edificio de una manera inteligente. Esto hará que tengamos un balance entre las temperaturas de nuestras subestaciones y el caudal de estas optimizando el Δt. Lo que hará que minimicemos los costes de producción y distribución y maximicemos la eficiencia energética de la producción y de la red

Haciendo uso de la función iSET seremos capaces de mantener estable la temperatura de consigna y controlar de una forma inteligente nuestra subestación.

Debido a que las redes de distrito son cambiantes es necesario poder gestionar los picos de demanda y también realizar el equilibrado de la red de forma remota adaptándose a las variaciones producidas por ampliaciones, cambios estacionales o fuentes de energía.

Esto es posible gracias a la función iNET consiguiendo una reducción de los costes de bombeo y de la gestión de carga máxima de la red de distrito.

 

- Intercambio de calor con intercambiadores MicroPlate de alta eficiencia

Los intercambiadores con tecnología patentada MicroPlate TM pueden aumentar la capacidad de intercambio en un 10% gracias a que el caudal de agua es más homogéneo en su interior, garantizando el óptimo rendimiento de este, una mejor autolimpieza y menores temperaturas de retorno.