![El convertidor VLT<sup>®</sup> HVAC Drive se une a la exclusiva compañía de otras 1000 Soluciones Eficientes de todo el mundo](/media/6570/sif_label_logo_members_june_2018_rvb_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
¿Qué tienen que ver la reducción de la generación de metano por parte de las vacas lecheras y la transformación del biogás en combustible limpio para vehículos pesados con la edificación eficiente promovida por Danfoss? Todas estas iniciativas están avaladas por la Alianza Mundial para Soluciones Eficientes como iniciativas rentables y «sensatas» para un futuro sostenible, que tanto los gobiernos como la industria pueden implantar sin más demora.
Así pues, ahora se encontrará en mejor compañía todavía de lo que pensaba si decide equipar su sistema con el convertidor VLT® HVAC Drive FC 102. Con el respaldo de la Alianza Mundial para Soluciones Eficientes como una de las soluciones eficientes del proyecto Solar Impulse, ahora el convertidor VLT HVAC Drive se halla entre las mil mejores soluciones eficientes elegidas en el año previo a la COP 24.
![Pichichi en sostenibilidad](/media/7729/vlt_lvd_hvac_drivefc_102.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Pichichi en sostenibilidad
El convertidor VLT HVAC Drive ha obtenido la puntuación máxima, 4.0, según los criterios de viabilidad, capacidad de aplicación y sostenibilidad. Este exclusivo convertidor de frecuencia está diseñado para optimizar la eficiencia en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Al seleccionarlo, se ha destacado que mediante el uso de convertidores de frecuencia (que controlan la velocidad de los motores cambiando la frecuencia del suministro eléctrico), junto a otras medidas de eficiencia global de los sistemas, podemos reducir el consumo de energía hasta en un 40 %. Como resultado, la eficiencia energética en los sistemas accionados con motores puede ahorrar a Europa más de 100 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año.
Más información sobre la selección del convertidor VLT HVAC Drive FC 102
Más información sobre las soluciones eficientes del proyecto Solar Impulse
Las Mil Soluciones Eficientes, evaluadas individualmente por los expertos independientes de la Alianza Mundial, recogerán lo mejor que el mundo puede ofrecer en cuestión de soluciones limpias y rentables para proteger el medioambiente. Estas Soluciones Eficientes siguen cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles, y producción y consumo responsables. Se presentarán a gobiernos, empresas e instituciones para animarles a adoptar unas políticas energéticas y unos objetivos medioambientales más ambiciosos.
La misión de la Alianza Mundial es acelerar la acción climática logrando una mayor alineación entre el sector privado y el público. La Alianza Mundial cuenta con el respaldo de la Fundación Solar Impulse, cuyo fundador, presidente y piloto, Bertrand Piccard, pretende ejemplificar lo que puede hacerse gracias a las innovaciones actuales, afirmando que nos encontramos en un punto de inflexión: «En el pasado, las tecnologías limpias no resultaban rentables, pero hoy sí que lo son. Finalmente, podemos conciliar la economía y la ecología».
La Alianza Mundial cuenta con unos 1000 miembros y está creciendo rápidamente.
Más información
Departamento de Relaciones con los medios de Danfoss: +45 70 20 44 88