VACON® NXP Grid Converter se une a otros tres productos de Danfoss como una de las 1,000 soluciones más limpias y rentables del mundo para proteger el medio ambiente. El convertidor de red VACON® NXP proporciona una fuente de energía alternativa para los buques en puerto, que desempeña un papel clave en la reducción del consumo de combustible, la mejora de la eficiencia y, por lo tanto, en el logro de los objetivos de emisiones.
Para estos recipientes inactivos, la red eléctrica local proporcionará la fuente alternativa de energía. Al obtener energía eléctrica de la red eléctrica en tierra a través de un conjunto de cables, los barcos ya no tienen que depender de sus motores diesel auxiliares para generar energía eléctrica para las comunicaciones, la iluminación y otros equipos a bordo. La frecuencia de la red eléctrica en la mayor parte del mundo (excepto las Américas) es de 50Hz, mientras que la mayoría de los barcos marítimos tienen una red de 60Hz. El convertidor de red VACON® NXP es esencialmente un sistema de suministro de energía en tierra que convierte la energía en tierra de 50Hz para que coincida con el sistema de energía de 60Hz del barco. El voltaje y la frecuencia están sincronizados con la red eléctrica del barco, lo que permite un cambio suave.
Lea más sobre el VACON® NXP Grid Converter
Se podrían ahorrar aproximadamente 410 kilotones de diesel / año si el 60% de los buques de navegación marítima en los puertos europeos usaran la solución, lo que demuestra que la solución de Danfoss es realmente rentable. El convertidor de red VACON® NXP permite a los barcos reducir las emisiones de CO2, NOX, SOX y partículas, ya que los generadores diesel del barco están apagados.
El convertidor de red VACON® NXP está incluso certificado para cumplir con el código de red en una amplia gama de países, para una certificación rápida del sistema para integradores de sistemas.
La solución innovadora respalda no menos de tres de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU: no. 7 (energía asequible y limpia), no. 9 (Industria, innovación e infraestructura) y no. 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) brindando a los propietarios de barcos otra razón sostenible para equipar a los barcos con la solución Danfoss.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Solar Impulse Foundation
Las 1,000 Soluciones Eficientes, evaluadas individualmente por expertos independientes para la Alianza Mundial, comprenderán lo mejor que el mundo tiene para ofrecer en soluciones limpias y rentables para proteger el medio ambiente. Estas soluciones eficientes siguen cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Se presentarán a gobiernos, empresas e instituciones para alentarlos a adoptar objetivos medioambientales y políticas energéticas más ambiciosos.
La etiqueta sirve como un símbolo nuevo y creíble que se puede aplicar a productos, procesos y servicios y sirve como garantía de calidad para aquellos que buscan implementar soluciones limpias y ofrece una ventaja competitiva a los innovadores que los respaldan.
La misión de la Alianza Mundial es acelerar la acción climática logrando una alineación más estrecha entre el sector público y el privado. La Alianza Mundial está respaldada por la Fundación Solar Impulse, cuyo Iniciador, Presidente y Piloto, Bertrand Piccard, quiere ejemplificar lo que es posible con la innovación actual, alegando que ahora estamos en un punto de inflexión: "En el pasado, la tecnología limpia no era rentable, pero hoy lo es. Finalmente, podemos conciliar economía y ecología ”.
La Alianza Mundial tiene casi 1900 miembros y está creciendo rápidamente.