• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ahorre energía y mejore la calidad del aire optimizando la sustitución de los filtros

jueves, 8 de marzo de 2018
Ahorre energía y mejore la calidad del aire optimizando la sustitución de los filtros

Gracias al transmisor de presión VLT® PTU 025 conectado directamente al convertidor de frecuencia, el cumplimiento de la directiva ErP sobre sistemas de ventilación será coser y cantar: solo tendrá que medir los valores y procesarlos directamente en el controlador PID del convertidor de frecuencia.

Danfoss presenta su nueva solución de sensor de presión preparada para ErP (el transmisor de presión VLT® PTU 025) en la feria Light + Building, que se celebra en el recinto de Messe Frankfurt, en Alemania, del 18 al 23 de marzo de 2018. Podrá encontrar a Danfoss en el stand D10 del pabellón 9.0.
 
El nuevo transmisor de presión VLT® PTU 025 es una solución integrada para el control del flujo de aire, que resuelve el problema habitual de elegir el momento de la sustitución de los filtros en las unidades de tratamiento de aire (AHU) y en las unidades de techo (RTU). Una sustitución tardía de los filtros puede causar importantes pérdidas de energía debido al funcionamiento de los ventiladores frente a filtros obstruidos, mientras que una sustitución demasiado precoz implica que no se utilizará todo el potencial de vida útil del filtro.
 
El módulo se monta de forma rápida y sencilla en el convertidor VLT® HVAC y se conecta automáticamente a la red o al sistema de gestión del edificio. El convertidor mide y analiza la información de presión de los filtros en los sistemas de ventilación conforme a las alarmas y a los parámetros de control predefinidos. Esto permite que el convertidor emita una alarma y le avise cuando sea el momento adecuado para sustituir los filtros obstruidos.
 
Este revolucionario producto se instala rápidamente y es fácil de poner en marcha y manejar, y también se puede adaptar para aplicaciones existentes. Cumple tanto los requisitos de eficiencia del convertidor incluidos en la Directiva ErP como las nuevas especificaciones relativas al control automatizado de los filtros.
 
La optimización del consumo energético mediante la reducción de las pérdidas innecesarias de energía reduce significativamente los costes de funcionamiento, mientras que la especificación del momento óptimo de sustitución de los filtros garantiza el aire más limpio y fresco posible para un ambiente interior óptimo.
 
Si desea obtener información adicional, contacte con: Robert Unseld, Danfoss Drives Tel. +49 (0)69 8902 489, robert.unseld@danfoss.com

Danfoss Drives, empresa que forma parte del grupo Danfoss, es líder mundial en el control de velocidad variable de motores eléctricos Desde 1968, hemos sido pioneros en el sector de los convertidores de frecuencia. Ahora somos una de las principales empresas del sector y nos mantenemos a la altura de nuestra pasión por el desarrollo, la fabricación y la venta de los convertidores más versátiles del mundo. Nuestros convertidores VACON® forman los sólidos cimientos de la optimización de aplicaciones industriales, mientras que los convertidores VLT® desempeñan un papel fundamental en la vanguardia de la gestión global de recursos y en la automatización de las fábricas. Nuestros convertidores de frecuencia se adaptan a cualquier tecnología de motores y actúan en un rango de potencias de entre 0,18 kW y 6,0 MW. Obtenga más información en http://drives.danfoss.com/drivenbydrives/