Sin importar lo breve que sea, las interrupciones de energía eléctrica inevitablemente impactan la productividad. La buena noticia es que ahora es más fácil mantener en marcha procesos críticos de manera confiable. Los motores de inducción controlados por convertidores VLT® de alta potencia pueden recuperarse más rápido de la interrupción de la red eléctrica, gracias a las mejoras en la función de arranque en vuelo.
La función de arranque en vuelo se activa para atrapar un motor que está girando libremente debido a una interrupción de la red eléctrica o al efecto de molino de viento. Esta función es especialmente relevante para centrífugas y ventiladores. El arranque en vuelo permite que la unidad de control se sincronice con un motor en funcionamiento que gira a velocidad completa en cualquier dirección. Esto evita los disparos debido a la sobrecarga de corriente. También minimiza el estrés mecánico en el sistema, ya que no hay cambios abruptos en la velocidad del motor cuando la unidad de control se reinicia.
Utiliza el nuevo y mejorado arranque en vuelo para motores de inducción que funcionan a velocidades de hasta 132 Hz, con VLT® AutomationDrive FC 302, VLT® AQUA Drive FC 202, VLT® Refrigeration Drive FC 103 o VLT® HVAC Drive FC 102 funcionando en modo VVC+. El nuevo arranque en vuelo también está activo en VLT® AutomationDrive FC 302 cuando se ejecuta en modo de flujo.
Para motores de inducción que funcionan a velocidades superiores a 132 Hz, la función de arranque en vuelo funcionará como antes.
Los beneficios del mejorado arranque en vuelo incluyen:
- Atrapar el motor de manera confiable.
- Recuperación hasta 4 veces más rápida.
- Estrés mecánico mínimo en el sistema.