La herramienta VLT® Motion Control Tool MCT 10, un software interactivo utilizado para configurar y documentar de forma rápida y sencilla los ajustes de los variadores de AC, se ha actualizado. Disfrute de la compatibilidad con sensores adicionales y de la monitorización de motores de imanes permanentes en su configuración CBM con el último firmware de los variadores.
Si ya utiliza condition-based monitoring (CBM) en sus variadores de CA, ahora puede aprovechar al máximo las funciones de CBM a través de su ordenador.
Con la versión 5.21 del software VLT® Motion Control Tool MCT 10, puede supervisar todo su sistema de forma más eficaz y reducir el tiempo de puesta en marcha para facilitar la supervisión, agilizar el diagnóstico, mejorar la resolución de problemas (alarmas/avisos) y optimizar el mantenimiento preventivo.
Ahorre tiempo en la puesta en marcha gracias a la configuración guiada paso a paso y a la rápida verificación de los ajustes y la funcionalidad. Se ha integrado un simulador de panel de control para la serie de variadores VLT®, de modo que pueda probar fácilmente la programación del variador en la herramienta de software y seguir los pasos individuales.
Una novedad importante es la gestión de varios variadores, que permite copiar fácilmente los ajustes de un variador maestro a una gran red de variadores conectados, lo que ahorra tiempo y costes. La facilidad de uso del software también se ha revisado y adaptado a la del panel de operador LCP. Los parámetros gráficos mejorados permiten interpretar más fácilmente los datos y guiar la configuración. Una visión general gráfica de los límites y el estado real permite una supervisión más clara y una mejor resolución de problemas de análisis del sistema. Por ejemplo, los parámetros activos ahora pueden resaltarse en color para distinguirlos visiblemente de los parámetros inactivos. Esto hace que la puesta en marcha con la herramienta sea más clara, fácil y rápida.