![Whitepaper](/media/21obffc2/whitepaper-mockup-1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Conectividad de Sensor Inteligente del Mañana
Las industrias globales se encuentran en una encrucijada: la urbanización y la globalización están impulsando nuevas demandas económicas, ambientales y sociales para una mayor eficiencia, seguridad y optimización, por lo que los OEM, mayoristas e instaladores deben determinar cómo navegar con confianza en la Industria 4.0 y la digitalización.
Afortunadamente, en el corazón del cambio de paradigma de los procesos industriales analógicos a los productos y soluciones digitales se encuentran los sensores inteligentes. En las industrias primarias de todo el mundo, los sensores inteligentes son la fuerza impulsora central detrás de la implementación de la conectividad y están capacitando a las empresas para lograr ambiciosos objetivos de optimización. El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) ha hecho posible una transición fluida de los sensores analógicos a los sensores digitales inteligentes. Ya no se limitan a pasar simplemente una señal de medición eléctrica, los sensores inteligentes recopilan, convierten y procesan datos, y ofrecen comunicación de máquina a máquina.
Esto permite un mantenimiento predictivo, una productividad mejorada y una fabricación flexible y con capacidad de respuesta. En otras palabras, las empresas experimentan una optimización completa de la cadena de valor, logrando más con menos en el mercado ultracompetitivo de la Industria 4.0. Ninguna industria queda intacta: desde la hidráulica móvil hasta la gestión del agua, y desde la energía marina a la eólica, la conectividad de sensores inteligentes permite a las industrias utilizar los recursos de manera más inteligente. Y eso significa que las empresas pueden mantener una ventaja competitiva y responder a megatendencias como las ciudades inteligentes y la electrificación. En este documento, presentamos una descripción general de la conectividad de sensores inteligentes del mañana: una exploración de las fuerzas impulsoras detrás de la tecnología de sensores inteligentes y las razones por las que es una solución preparada para el futuro.
Aprenderás sobre:
- Los desafíos de la digitalización y la recompensa
- La transformación de la Industria 3.0 a la Industria 4.0
- Qué define la tecnología de sensores inteligentes
- Impulsores de la tecnología de sensores inteligentes
- El poder del soporte técnico remoto
- La influencia de los sensores inteligentes en el aprendizaje automático y la IA