• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

La inigualable válvula de expansión termostática TU cumple 25 años

lunes, 27 de julio de 2020

Danfoss está celebrando el 25 aniversario de su popular válvula de expansión termostática de acero inoxidable TU, en la que confían los fabricantes e instaladores de todo el mundo para las aplicaciones de refrigeración más exigentes.

Con más de 15 millones de válvulas vendidas desde su lanzamiento en 1995, la combinación de la TU de alta precisión y su fabricación en acero inoxidable la han convertido en un elemento básico de los sistemas de cadena de frío en particular.

Los fabricantes de equipos han llegado a valorar la solidez, la fiabilidad y el rendimiento constante de la TU en entornos desafiantes, utilizándola en todas partes, desde contenedores de transporte y camiones/remolques refrigerados hasta máquinas de hielo y máquinas de helado.

Además, el diseño flexible de la válvula permite la personalización para una amplia variedad de aplicaciones, tamaños, refrigerantes y conexiones. Una innovación más reciente permite que cada válvula sea grabada con láser para ser personalizada para el OEM con su configuración exacta, asegurando que siempre se use la versión correcta. Una carga del bulbo de bajo GWP recientemente desarrollada también ayuda a reducir significativamente las emisiones de CO2.

La TU no es menos popular entre los instaladores. Su carcasa de acero inoxidable resistente al calor y sus conexiones bimetálicas hacen que sea fácil de soldar, sin necesidad de realizar una envoltura húmeda que consume mucho tiempo.


A la vanguardia de una industria de refrigeración sostenible

Si bien la válvula se diseñó por primera vez en respuesta al acuerdo del protocolo de Montreal original, la construcción sellada herméticamente resultante también la hace ideal para los desafíos actuales de transición de los refrigerantes, como el manejo de refrigerantes A2L sin fugas. La TU sigue siendo una parte clave del trabajo de Danfoss para cualificar la cartera de componentes más amplia posible para todas las alternativas viables de bajo GWP.

La celebración del aniversario de la válvula TU encarna la pasión y la experiencia única de Danfoss en el diseño de dispositivos de expansión de alta gama, incluidas otras válvulas icónicas como T2 y ETS Colibri, que cumplen con los requisitos normativos y de aplicación más estrictos.

"La TU es una de las joyas de la corona de nuestra gama de expansión termostática", dice Arpit Sharma, Danfoss Global Product Portfolio Manager para válvulas de expansión.

"A los fabricantes les encanta debido a su alto grado de calidad y fiabilidad que se exhibe en campo. Y como todas las válvulas de expansión Danfoss, tiene una precisión de un punto de ajuste muy estricta, lo que significa que incluso los sistemas en entornos desafiantes también pueden ser energéticamente eficientes".

"Es conveniente que una válvula desarrollada por Danfoss para proteger el medio ambiente todavía esté a la vanguardia en la reducción del impacto directo e indirecto de la industria de la refrigeración, hoy y en el futuro".

Para encontrar información sobre la TU, visite la web de Danfoss

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión termostáticas TU - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión termostáticas TU - Danfoss } else { Válvulas de expansión termostáticas TU - Danfoss }
    Válvulas de expansión termostáticas TU con orificio fijo

    Las válvulas de expansión termostáticas de acero inoxidable TU se utilizan para la inyección de líquido en evaporadores en sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes fluorados.