• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

La nueva serie de válvulas de expansión electrónica AKVP crea posibilidades a través de la simplicidad

miércoles, 16 de enero de 2019

La nueva serie AKVP de válvulas de expansión electrónica reduce la complejidad al fusionar la conocida gama AKV10 y AKVH10 en un solo producto, un 50% más de capacidad en la misma carcasa mejorando el rendimiento.

En octubre de 2018, Danfoss presentó nuestra nueva válvula de expansión electrónica AKVP al mundo en el lugar dedicado a la refrigeración más grande del mundo: Chillventa. La respuesta fue increíble. Muchos asistentes se detuvieron en nuestro stand para escuchar hablar sobre la AKVP y lo que puede hacer por los alimentos en vitrinas, armarios y cámaras frigoríficas. Los miembros de nuestro equipo estaban felices de no solo responder sus preguntas, sino también de discutir cómo esta solución puede adaptarse mejor a tus necesidades específicas.

La nueva serie AKVP representa un cambio fundamental en la forma en que diseñamos y suministramos válvulas de expansión electrónica. Estamos reduciendo la complejidad al migrar nuestras líneas AKV y AKVH a la plataforma AKVP, lo que significa que hay una única solución de válvula de expansión electrónica que puede adaptarse a casi todas las aplicaciones. La nueva AKVP también funciona con la mayoría de los refrigerantes, incluidos CO₂ y HFC, por lo que es fácil de integrar en los diseños y sistemas existentes, o en los nuevos sistemas a prueba de futuro para que cumplan con las regulaciones nuevas y futuras.

Además de eso, estamos incrementando el rango de capacidad de la AKVP en más del 50%, para cubrir instalaciones más grandes de CO₂.

Finalmente, la AKVP presenta nuestra innovadora tecnología de "pulso suave", que reduce la intensidad de las pulsaciones creadas por el nuevo diseño de AKVP, lo que garantiza un funcionamiento más silencioso y reduce el movimiento de la tubería.

Puedes ver a Hans O. Matthiesen compartiendo su entusiasmo por la AKVP desde Chillventa en nuestra página de LinkedIn

Saber más

 

  • if (isSmallPicture) { AKVP – Válvula de expansión electrónica; } else if (isBigColumns) { AKVP – Válvula de expansión electrónica } else { AKVP – Válvula de expansión electrónica }
    AKVP – Válvula de expansión electrónica para la industria de distribución alimentaria

    La nueva y mejorada válvula de expansión termostática Danfoss AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel. Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado