• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sustitución del R404A: estamos preparados cuando tú lo estás

martes, 29 de enero de 2019

Ya queda menos de un año para que se prohíba el uso del R404A en nuevas aplicaciones de refrigeración comercial en Europa y, a partir de 2020, solo se podrán usar refrigerantes reciclados para el servicio. Como los contratistas ayudan a los hoteles, restaurantes y locales de producción de alimentos a encontrar alternativas, Danfoss está listo con una amplia gama de componentes para opciones populares como R448A, R449A, R513A y R452A y más, y herramientas digitales gratuitas para ayudarte a elegir.

Con el suministro incierto, los precios fluctuantes y la inminente prohibición que se avecina en nuevas aplicaciones, el R404A ya no es una opción para los profesionales de la refrigeración en Europa. No importa que elijas cambiar a R448A, R449A, R452A u otro refrigerante, hay varias maneras en que podemos ayudarte:

  • Componentes cualificados para los refrigerantes alternativos recientes más importantes. Nuestras últimas aprobaciones y desarrollos incluyen las válvulas solenoides EVR v2; Válvulas de expansión termostática TU, T2, TD1, TE 5-55, filtros secadores, válvulas de bola GBC, válvulas de retención de VRN y visores SGP. Nuestros compresores scroll MLZ y LLZ (Evolution A), scroll inverter VLZ y alternativos MTZ y NTZ (Evolution B) están cualificados de manera similar, al igual que las Unidades Condensadoras Optyma para interior y exterior.
  • La compatibilidad con múltiples refrigerantes significa que la mayoría de estos componentes son compatibles con varios refrigerantes, lo que reduce el número de referencias y brinda versatilidad, a la vez que le permite mantener un bajo inventario.
  • Herramientas y aplicaciones digitales gratuitas, para ayudarte a elegir el refrigerante y los componentes correctos de manera rápida y sencilla, desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil.

En resumen, cuando estés listo para alejarse del R404A, tenemos varias soluciones para hacer que el cambio sea seguro y sin problemas, tanto para aplicaciones de baja como de media temperatura.

¿Cuándo se eliminará el R404A en Europa?

El potencial de calentamiento global (GWP) de R404A de 3922 está muy por encima del nivel de 2500 impuesto por la regulación F-Gas para equipos de refrigeración estacionarios para temperaturas superiores a -50 ° C. Por lo tanto, ya está afectado por las normas de eliminación de refrigerantes de la UE.

El suministro se ha reducido por cuotas, lo que significa que los precios han fluctuado mucho en los últimos meses. Desde el 1 de enero de 2020, solo se permitirá el mantenimiento con R404A reciclado, y ya no se podrá utilizar en ningún equipo nuevo de refrigeración y refrigeración.

El consejo oficial es que los profesionales deben dejar de usar R404A tan pronto como sea posible.

¿Cuál es el impacto en el rendimiento del sistema y los componentes?

Para cámaras frigoríficas y otras aplicaciones pequeñas o medianas de refrigeración comercial, R448A y R449A y R452A o R134a son excelentes alternativas a R404A, con una reducción entre el 50 y 65% en el GWP. El R513A, una alternativa más nueva, también es muy apropiada para aplicaciones MBP.

Para unidades pequeñas e independientes (generalmente en el servicio de alimentos), los refrigerantes naturales podrían ser una opción sostenible a largo plazo. En equipos nuevos donde la carga es inferior a 150 g o cuando la ubicación lo permite, los componentes de clase A3 como R290 y R600A podrían ser ideales. R513A y R134a también son una buena alternativa asequible para sistemas MBP con una mayor carga de refrigerante.

Estas infografías ilustran el impacto del cambio de refrigerante en el rendimiento del sistema con:

¿Cómo encuentro los componentes compatibles que ya están disponibles?

Coolselector 2 facilita la selección de los mejores componentes para usar con refrigerantes de bajo GWP. Introduce algunas variables, por ejemplo, la capacidad de enfriamiento, el refrigerante y las temperaturas de evaporación y condensación, y el software te sugerirá opciones para satisfacer tus necesidades. Con el módulo de "aplicaciones comerciales", también encontrarás soporte para los cálculos de carga en cámaras frigoríficas y encontrarás todas las soluciones de Danfoss disponibles con el refrigerante seleccionado.

La última versión incluye diagramas detallados de log (p) -h para una gran selección de refrigerantes, así como una descripción general de los componentes y refrigerantes correspondientes.

Se actualiza periódicamente con nuevos productos y características, y está disponible tanto online y como para descarga en ordenador.

¿Dónde puedo obtener ayuda para el retrofit con nuevos refrigerantes?

No hay un único refrigerante de retrofit para todo, pero las herramientas correctas pueden hacer que su reparación o actualización sea mucho más fácil:

  • Refrigerant Slider es la aplicación móvil más popular para profesionales de la refrigeración en todo el mundo. Convierte tu smartphone en un control deslizante de presión a temperatura, con información detallada sobre más de 80 refrigerantes diferentes, incluyendo GWP, potencial de agotamiento del ozono (ODP), clase, tipo de aceite, mezcla química y número CAS.
  • The Low-GWP Refrigerant Tool está disponible en versión móvil y de escritorio, para ayudarte a identificar cualquier cambio en el ajuste del recalentamiento de su TXV cuando cambie el refrigerante en su sistema por una alternativa de menor GWP.

Su caja de herramientas Low GWP:

Encontrará todas estas herramientas en nuestro Refrigerant Transition Center (Centro de Transición de Refrigerantes)

Y si necesita saber más sobre las regulaciones de F-Gas, consulte nuestro documento técnico sobre refrigerantes, refrigerant white paper.