Danfoss ha inaugurado una nueva línea de producción en la India dedicada a la fabricación de filtros secadores Bi-Flow DMB/DCB, en respuesta a la creciente demanda del mercado. Los filtros secadores Bi-Flow de nuevo diseño presentan una sutil reingeniería que se traduce en un mayor rendimiento del sistema:
- Tienen una presión máxima de trabajo y temperatura elevada, alcanzando los 50 bar* y 120 °C respectivamente.
- Capacidad de humedad un 20% mayor en comparación con NBA.
- Estos filtros secadores son completamente compatibles con los principales refrigerantes A2L y A3 necesarios en las nuevas plataformas.
*Desde la fábrica de la India
La expansión de las operaciones de producción en la India, junto con el apoyo continuo del equipo de producción en México, permite a Danfoss lograr la distribución mundial de filtros secadores en plazos notablemente rápidos. Esto se traduce en una disponibilidad sostenida y una entrega rápida para los clientes de todo el mundo.
El filtro secador constituye un componente fundamental para garantizar la fiabilidad y la vida útil del sistema. Danfoss ofrece una amplia selección de filtros secadores, que abarcan tanto versiones herméticas como de núcleo intercambiable. La función del núcleo es mejorar la capacidad del filtro secador para absorber humedad y ácidos, previniendo eficazmente la corrosión de las superficies metálicas del compresor y protegiendo al mismo tiempo contra la descomposición del aceite y el refrigerante.
Más información sobre los filtros secadores de Danfoss:
El filtro secador es un elemento vital para la fiabilidad y la vida útil del sistema. La gama de filtros secadores Danfoss abarca tanto los de núcleo hermético como los de núcleo intercambiable. El núcleo hace que el filtro secador absorba el agua y los ácidos con mayor eficacia para evitar la corrosión de las superficies metálicas del compresor y garantizar que el aceite y el refrigerante no se descompongan.
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
La verdad es Cool(selector®2)
Coolselector®2 proporciona cálculos objetivos para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado, basados en los requisitos del usuario o en condiciones de funcionamiento estándar.