Innumerables industrias en todo el mundo confían en la bomba PAH de Danfoss por su eficiencia, fiabilidad y simplicidad. Aquí, repasaremos solo unos cuantos de los sorprendentes desafíos que estas características pueden resolver.
Las bombas PAH de Danfoss están diseñadas para proporcionar una presión de líquido alta y constante en aplicaciones contra incendios, supresión de polvo, hidráulicas y de riego. En la práctica, eso significa que se utilizan para todo, desde el cultivo de patatas hasta la lucha contra incendios.
Hay buenas razones para esa popularidad. La bomba no contiene aceite y solo utiliza el líquido que está bombeando para lubricación, lo que significa que no hay riesgo de contaminación del agua. También es altamente fiable y ofrece intervalos de servicio de hasta 8,000 horas de funcionamiento continuo.
Su diseño compacto también significa que se puede instalar en una amplia gama de configuraciones, tanto horizontal como verticalmente. Y sus niveles líderes de eficiencia energética, hasta el 90%, lo hacen ideal para aplicaciones fuera de la red, ya que tanto los motores como los generadores más pequeños y menos costosos pueden hacer el trabajo.
Cuando se combinan, esas fortalezas pueden resolver una increíble variedad de desafíos técnicos:
![](/media/3583/h2o-engineering-uses-danfoss-high-pressure-pump-to-make-fine-wine-even-better-in-napa-valley.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Afinando los sabores del vino
Un enólogo de Napa Valley utiliza la ósmosis inversa (RO) para concentrar y afinar sus mezclas. Pero su sistema era pesado y tan ruidoso que los trabajadores necesitaban tapones para los oídos.
Al construir un nuevo sistema de RO alrededor de la bomba de ultra alta presión Danfoss PAH 32 en lugar de su vieja bomba de émbolo de doble pistón, el viñedo tiene una solución silenciosa y portátil. Además, la bomba PAH requiere menos componentes y, como no contiene aceite, no hay riesgo de contaminación.
![](/media/6633/lumber-drying-photo-for-leaflet-2018.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Secado de madera
El aserradero FreshWind en Finlandia ya estaba usando una bomba PAH Danfoss para la gestión de la humedad. Cuando agregó nuevos hornos para duplicar su producción, el ingeniero de proyectos Aki Kuvaja se dio cuenta de que las capacidades de alta presión de la bomba significaban que no necesitaba un segundo sistema, solo algunas tuberías adicionales.
La bomba de hace tres años ahora maneja el doble de capacidad y es tan fiable como siempre.
![](/media/9271/aeroponic-irrigation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Riego de cultivos sin suelo
NorStar Corporation fabrica sistemas de riego aeropónico de alta presión, creando una niebla de riego rica en nutrientes que transforma los rendimientos de los cultivos. Pero necesitaba una bomba para producir esta presión de manera fiable, sin riesgo de contaminación.
El CEO Talal Daas dice: “Para esta importante instalación piloto, no había duda. Necesitábamos la fiabilidad inigualable de la bomba de Danfoss para garantizar operaciones a prueba de fallos 24/7. El hecho de que las bombas no utilicen aceite para lubricación cerró el trato ”.
Una bomba, mil usos
Kent Dyrvig Mentz, Gerente de Producto de Bombas de alta presión Danfoss, dijo: "Es sorprendente la frecuencia con la que un cliente nos llama con un requisito que combina eficiencia, alta presión, limpieza y fiabilidad, y la respuesta es una bomba PAH. Estoy seguro de que solo hemos arañado la superficie de lo que es posible ".
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de agua corrienteBombas de alta presión para aplicaciones de agua corriente: bombas de alta presión PAH para aplicaciones hidráulicas y de eliminación de suciedad; bombas de alta presión PAH F para aplicaciones de lucha contra incendios.