La refrigeración convencional suele representar alrededor del 40% del uso de energía de los centros de datos. Como parte de sus esfuerzos para impulsar la eficiencia energética, Danfoss ha estado trabajando para ampliar su portfolio de intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) con modelos que son aún más relevantes para los desafíos específicos de sostenibilidad a los que se enfrentan los centros de datos.
La introducción del nuevo MCHE para enfriadoras y aplicaciones dry cooling es un gran paso en este sentido, ya que free cooling es una característica que puede tener una gran ventaja tanto en el impacto medioambiental de un sistema de refrigeración como en los costes de funcionamiento.
Free cooling para centros de datos sostenibles
Al optimizar la capacidad de los equipos informáticos y evitar costosos tiempos de inactividad, los MCHE de Danfoss facilitan unas condiciones térmicas ideales en torno a las instalaciones de los servidores, al tiempo que optimizan la eficiencia del uso de la energía (PUE), manteniendo el consumo energético y las emisiones de CO2 al mínimo.
En los meses más cálidos, con temperaturas del aire exterior superiores a 20 °C, se necesita una gran cantidad de energía para mantener los equipos informáticos lo suficientemente fríos como para que funcionen a su nivel óptimo y la refrigeración la proporciona el sistema mecánico. Pero en los meses más fríos, cuando la temperatura del aire desciende, existe la oportunidad de utilizar el aire frío exterior como parte del sistema de refrigeración.
Al transferir el calor generado por el edificio y los equipos al exterior, la baja temperatura ambiente del aire que pasa por el MCHE enfría el sistema, lo que significa que el compresor puede detenerse y el consumo de energía se reduce considerablemente.
Diseño único
El Glycol MCHE de Danfoss tiene un diseño único de colector con una menor caída de presión de agua que otros modelos del mercado. Esto reduce en gran medida el uso de agua, el consumo de energía y optimiza el rendimiento máximo.
Las conexiones altamente personalizables y el diseño especial de los soportes hacen que el MCHE sea fácil de instalar en el bastidor de la unidad. Los tubos están optimizados para equilibrar perfectamente la transferencia de calor y la presión del lado del refrigerante.
La tecnología Glycol MCHE puede funcionar tanto de forma independiente como en combinación con el ciclo de refrigeración.
“Free cooling ofrece un beneficio tan claro para los centros de datos, por lo que estamos encantados de poder ofrecer a los OEMs una forma sencilla de integrarla en los diseños existentes", dijo Jeff Tucker, Director Global de Intercambiadores de Calor de Microcanales de Danfoss.
"Con el aumento de las facturas de energía y la crisis climática en primera línea, encontrar formas de innovar ahora jugará un papel importante en el panorama futuro. Las nuevas tecnologías que estamos introduciendo son un gran paso adelante para ayudar a los clientes a cumplir sus objetivos de descarbonización."
Junto con MCHE, Danfoss ofrece una gama completa de productos para la refrigeración de centros de datos que incluye compresores, válvulas, componentes de línea y controladores, junto con una experiencia inigualable en aplicaciones y una amplia asistencia técnica.
Descubre las ventajas de free cooling en este vídeo
Para más información, visita la página del producto
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de microcanalesAhorra tiempo y dinero con los intercambiadores de calor MCHE estándar. La introducción de condensadores con intercambiadores de calor de microcanales, que combinan la eficiencia energética y de recursos con un uso mínimo de refrigerantes, está permitiendo el desarrollo de soluciones más eficientes y ecológicas. Selecciona uno de nuestros productos estándar y podrás comprar los condensadores, que quiera, en cualquier momento, grandes o pequeños, directamente del stock.