• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Unidades condensadoras de Danfoss multi-refrigerante, listas para A2L para instalaciones de GWP ultra bajo

miércoles, 12 de mayo de 2021

El lanzamiento de las nuevas unidades condensadoras Optyma ™ y compresores MTZ / NTZ, después de la cualificación de válvulas y componentes de línea en 2020, significa que Danfoss tiene el porfolio más amplio de soluciones de refrigeración listas para A2L compatibles con refrigerantes R1234yf, R454C y R455A.

Debido a los requisitos cada vez más estrictos para reducir el potencial de calentamiento global (GWP) de los sistemas de refrigeración, los profesionales de la refrigeración tienen la oportunidad de empezar la transición ecológica hoy mismo pasándose a los refrigerantes A2L con un nivel GWP inferior a 150.

Y como los cambios requieren tiempo, Danfoss te guiará a través de la transición de los refrigerantes, con unos conocimientos de primera mano sobre las crecientes necesidades, y te proporcionará productos que cumplen con la normativa A2L y que son seguros de instalar.

La transición a los refrigerantes con un GWP extremadamente bajo está a la vuelta de la esquina, y el siguiente paso hacia la reducción gradual del uso de HFC con un GWP alto se realizará a finales de 2021 con una reducción del 55 % en comparación con los valores de referencia de 2015.

Los refrigerantes A2L ofrecen a los profesionales de la refrigeración una opción rentable que mantiene un diseño de sistema convencional a la vez que minimiza significativamente el nivel de GWP. En la práctica, un refrigerante como el R1234yf ofrece una reducción del 99 % del GWP en comparación con el refrigerante A1 (R134a), con lo que se consigue ese resultado sin ninguna complejidad añadida.

Nuestra amplia gama de unidades condensadoras, compresores y componentes compatibles con A2L garantiza que estemos preparados para la transición ecológica en cualquier momento.

Las nuevas unidades condensadoras multi-refrigerante Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus de Danfoss presentan un diseño vanguardista compatible con los refrigerantes A1 y A2L, todo ello en una única unidad. Obtendrás las mismas unidades que conoces y que te encantan, diseñadas para funcionar con refrigerantes A2L de forma segura y sin complicaciones:

“Los refrigerantes A2L son soluciones ecológicas que cumplen con restricciones cada vez más estrictas, pero requieren pruebas y diseño de seguridad específicos debido a su leve inflamabilidad. Las nuevas unidades condensadoras Optyma ™ han sido probadas a prueba de ignición en laboratorios independientes y diseñadas con precauciones de mitigación de riesgos, como una caja eléctrica sellada, orificios y rejillas para garantizar la dilución del refrigerante, lo que brinda tranquilidad a los instaladores ”, dice Rogerio Salhab. Federici, director de System Solutions de Danfoss Climate Solutions.

Las unidades condensadoras Optyma™, que presentan una elevada relación de rendimiento energético, permiten aumentar la eficiencia energética y reducir el consumo energético y las emisiones indirectas. Esta potente combinación se traduce en una solución económicamente viable que puede implementar hoy mismo, respaldada por nuestro porfolio completa de componentes listos para A2L.

Como complemento a las nuevas unidades condensadoras, los compresores comerciales ligeros y los compresores comerciales están preparados para A2L. Los conocidos compresores alternativos MTZ y NTZ, aptos para aplicaciones de media y baja temperatura, respectivamente, son aptos para su uso con refrigerantes R454C y R455A y se suministran con una configuración multi-refrigerante.

Además, la versión scroll será compatible con A2L en el tercer trimestre de 2021, lo que le ofrecerá una gama completa de soluciones de compresores compatibles con refrigerantes con un GWP ultrabajo.

Con cursos de formación impartidos por socios oficiales y herramientas prácticas, como Coolselector2® y Ref Tools, nos comprometemos a ayudarte a pasarte a los refrigerantes A2L a tu propio ritmo.