La pionera tecnología de compresores de cojinetes magnéticos sin aceite supuso una innovación revolucionaria en la comercialización.
En 2025, Danfoss Turbocor® celebra tres décadas de funcionamiento. Fundada en 1995 en Australia por un grupo de ingenieros, y posteriormente adquirida por Danfoss como empresa de propiedad total, la organización ha crecido hasta los 350 empleados y tiene centros de operaciones en EE. UU., Dinamarca y China. Hay más de 140 000 compresores Turbocor instalados en todo el mundo, ya que cada vez más clientes buscan reducir sus emisiones de carbono y su consumo energético.
La empresa es pionera en el desarrollo de tecnología de compresores de cojinetes magnéticos sin aceite. Al eliminar el aceite en su diseño, los compresores Turbocor proporcionan una opción de refrigeración baja en carbono y excepcionalmente fiable para aplicaciones de aire acondicionado comercial y bombas de calor, lo que permite a edificios comerciales como edificios de oficinas, hoteles, hospitales, aeropuertos y centros de datos cumplir los objetivos de descarbonización y eficiencia energética.
«Turbocor fue fundada por profesionales fuera del campo de los sistemas HVAC», explicó Rogerio Federici, vicepresidente y director de Danfoss Turbocor. «Esto permitió la libertad de pensamiento y la creatividad necesarias para desarrollar esta tecnología disruptiva. Crearon algo nuevo que cambió la industria y estableció un nuevo estándar de sostenibilidad en el sector HVAC».
Los compresores Turbocor pueden mejorar la eficiencia energética en hasta un 40 % en comparación con los compresores de tornillo tradicionales, lo que se traduce en un ahorro significativo en costes de energía. La tecnología de cojinetes magnéticos se traduce en una degradación cero del rendimiento a lo largo de la vida útil del compresor, junto con bajos niveles de ruido. La capacidad de reinicio rápido permite reiniciar en menos de 30 segundos tras un corte de energía, facilitado una transición rápida a la energía auxiliar, lo que en definitiva significa que los compresores Turbocor son ideales para instalaciones críticas como hospitales y centros de datos.
A lo largo de los años, la tecnología ha recibido el reconocimiento de la industria a través de múltiples galardones, como el premio Innovative Star of Energy Efficiency de la Alliance to Save Energy, el Producto del Año 2022 del Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración, y el Premio a la Protección del Clima y el Ozono de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
«Estamos orgullosos del éxito que ha tenido la tecnología de los compresores Turbocor y estamos deseando ver lo que nos deparan estos próximos 30 años», afirmaba Kristian Strand, presidente de Danfoss Commercial Compressors. «Los compresores Turbocor han transformado la industria HVAC y han ayudado a miles de clientes a reducir su huella de carbono y su consumo energético, una parte central de la misión de Danfoss».
Para obtener más información, visita turbocor.danfoss.com