La nueva solución innovadora para bombas de calor y chillers sin aceite mejora la eficiencia y fiabilidad de los sistemas.
El mercado de los sistemas centrífugos sin aceite está creciendo exponencialmente en todo el mundo, impulsado por la necesidad de reducir los costes de funcionamiento, la complejidad y el tamaño de los sistemas.
La nueva válvula de retención y cierre OFC de Danfoss incorpora una válvula de retención de boquilla amortiguada, válvulas de cierre y función de difusor para resolver los principales problemas de las aplicaciones.
Mayor fiabilidad del compresor y del sistema
La válvula de retención de la boquilla permanece abierta al caudal mínimo, se cierra rápidamente si se produce una parada del sistema que genere reflujo de refrigerante, y mejora la estabilidad durante la sobretensión, el cierre y la apertura para aumentar la fiabilidad del compresor.
Las funciones de parada y retención desacopladas permiten un acceso rápido y mejoran la fiabilidad del sellado. El diseño de anillo de bloqueo impide el cierre involuntario de la válvula de bola.
La válvula OFC tiene un visor incorporado que proporciona visibilidad directa del correcto funcionamiento de la válvula de retención, y el puerto de presión incorporado se conecta a un corte de alta presión como medida de seguridad adicional.
Mayor eficiencia energética del sistema
Minimizar las pérdidas de presión es fundamental para garantizar una eficiencia óptima del sistema. Esto es aún más importante en las condiciones de carga parcial necesarias para cumplir las directrices de eficiencia más recientes. La optimización de la trayectoria del caudal dentro de la válvula mejora la capacidad de flujo y reduce las caídas de presión hasta en un 70% en comparación con el uso de una válvula alternativa de tipo pistón, una válvula wafer axial o una wafer oscilante.
Reducción de la complejidad del sistema y de los costes de instalación y mantenimiento
La planificación de la producción es mucho más sencilla, ya que la válvula OFC es una solución "todo en uno". No es necesario combinar varios componentes ni almacenar piezas de repuesto en el inventario. La instalación es rápida y sencilla, lo que permite a las empresas iniciar la producción rápidamente con plazos de entrega más cortos. La válvula OFC puede instalarse en tres posiciones, vertical, horizontal o en ángulo de 45 grados, para optimizar el espacio y minimizar las tuberías.
La nueva válvula OFC es compatible con la gama de compresores Turbocor® TT y TG de Danfoss, el primer compresor de cojinetes magnéticos sin aceite del mundo para el sector de la climatización.
"En Danfoss estamos desarrollando continuamente componentes para sistemas eficientes sin aceite", dijo Frank Ford, Director de Gestión de Producto de Turbocor®. "Con la válvula de retención y cierre OFC, los clientes pueden evitar caídas de presión elevadas y un rendimiento inestable.
Gracias a nuestro enfoque innovador, hemos patentado el diseño de la válvula de retención utilizada en la línea de descarga del compresor centrífugo. No hay ningún otro producto en el mercado actual que tenga las capacidades de nuestra exclusiva válvula de retención y cierre OFC."
Victor Marinich, Director del Segmento Global de Danfoss Air Conditioning, dijo: "Estamos dedicados a apoyar a los profesionales de HVAC proporcionando soluciones que superen los retos a los que se enfrentan. La válvula de retención y cierre OFC es sólo la última de una línea de nuevos productos dentro de nuestra amplia cartera de productos sin aceite. Pronto presentaremos las válvulas de expansión eléctrica ETS 175/250/400/500 L dedicadas a aplicaciones sin aceite y de alta temperatura. Complementan los recientes lanzamientos dentro de nuestra cartera de válvulas de expansión y accesorios, como el controlador de válvulas paso a paso EKF y el módulo de potencia EKE 2U, y una plataforma de controlador de recalentamiento totalmente nueva -EKE 100- que saldrá a la venta en 2023. Todo eso junto respalda sistemas fiables y de alto rendimiento sin aceite".

Descubre la OFC en este vídeo
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OFC check and stop valvesLa válvula de retención y cierre tipo OFC está diseñada para ofrecer una solución de descarga que mejore el rendimiento y la fiabilidad de los compresores centrífugos sin aceite con cojinetes magnéticos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTS 50 & ICMTS 80 - Válvulas motorizadasICMTS 50 y 80 para sistemas de CO2 transcrítico de gran capacidad. La plataforma ICMTS se amplía ahora a tamaños más grandes para satisfacer una demanda creciente de válvulas motorizadas de gran tamaño en diseño industrial para sistemas de CO2 transcrítico R744 a gran escala.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de válvula motorizada ICAD BDiseñado para una amplia gama de aplicaciones, ICAD B lleva el control de válvulas motorizadas al siguiente nivel, garantizando una experiencia de usuario mejorada,un funcionamiento fiable y una integración sencilla a los sistemas de control. ICAD B consiste en conectar los puntos y reducir la complejidad.