Coolselector® 2 es un software esencial para ingenieros, asesores y diseñadores de sistemas que trabajan en el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. Mediante el uso de Coolselector® 2, podrás optimizar de forma sencilla el consumo energético y aumentar la eficiencia de tu sistema HVACR: solo tienes que realizar los cálculos basados en tus condiciones de funcionamiento y, posteriormente, seleccionar la mejor configuración de componentes para tu diseño. Hemos eliminado la complejidad de la ecuación para que te puedas centrar en lo que mejor haces: ser asombroso.
Hemos puesto más recursos a tu disposición que hacen de Coolselector® 2 una parte todavía más valiosa y útil de tu caja de herramientas digitales.
Por qué utilizar Coolselector®2
La creación de nuevos diseños partiendo de cero o la realización de mejoras en un sistema existente pueden ser tareas exigentes y que requieren mucho tiempo. Es necesario calcular y analizar grandes cantidades de datos para determinar los mejores componentes para un sistema de alto rendimiento. Tus clientes y compañeros esperan obtener informes aprovechables, que les permitan actuar en función de tus conclusiones. Y, naturalmente, necesitas los códigos para realizar el pedido de los componentes especificados cuando estés listo para empezar a ensamblar o acondicionar el sistema.
Coolselector® 2 optimiza estos procesos para que puedas centrarte en aplicar tus conocimientos en lugar de perder el tiempo en los detalles.
Incluso puedes utilizar Coolselector® 2 para llevar a cabo cálculos de varios componentes al mismo tiempo. La función «Componentes en serie» ofrece un sistema potente capaz de calcular y conectar válvulas y componentes de línea. Coolselector® 2 también puede sugerir el agrupamiento ideal de componentes de Danfoss para aplicaciones comerciales e industriales, como cámaras frigoríficas y estaciones de válvulas para evaporadores.
Descarga Coolselector®2 de forma gratuita en Coolselector.Danfoss.es
¿Estás preparado para hacer frente al desafío?
Demuéstrate a ti mismo y al resto del mundo lo asombroso que eres participando en el Desafío de Coolselector®2 Challenge.
Próximamente se pondrá en marcha un desafío de Coolselector® 2 único en nuestros canales de redes sociales con una frecuencia mensual. Tu misión será utilizar tus conocimientos sobre refrigeración y aire acondicionado, así como tus conocimientos de Coolselector® 2 para resolver cada uno de los desafíos. Contesta de forma correcta y participarás en un sorteo en el que podrás ganar una figura de acción personalizada que se parecerá a ti. Es lo último para coleccionistas.
Empieza a seguirnos ya en las redes sociales y espera al inicio del primer desafío. O suscríbete para recibir noticias sobre los desafíos mensuales directamente en tu bandeja de entrada.
Ser todavía más asombroso
¿Necesitas desempolvar tus conocimientos antes de llevar a cabo el desafío de Coolselector® 2? Tanto si estás probando Coolselector® 2 por primera vez como si lo llevas utilizando mucho tiempo, contamos con soluciones de formación que pueden ayudarte a convertirte en un experto.
Estos recursos incluyen dos nuevas series de vídeos que te permitirán familiarizarte con la herramienta y profundizar tus conocimientos sobre ella.
Curso básico de Coolselector® 2
Aprende el funcionamiento de Coolselector® 2 y utiliza esta herramienta con confianza participando en el curso básico de Coolselector® 2. Esta amplia colección de vídeos y ejercicios de formación te ofrecen una amplia información acerca de los aspectos técnicos del software y te muestra cómo utilizarlo de forma eficiente. Empezarás con los elementos básicos e irás incorporando otros aspectos más específicos que te permitirán aprovechar al máximo este software. Finalmente, podrás comprobar tus conocimientos con los ejercicios de ejemplo que te mostrarán cómo poner en práctica los conocimientos que acabas de adquirir.
Curso de formación avanzada Coolselector® 2
En ocasiones, no basta con saber cómo funciona una cosa; también es necesario saber por qué. Con esta segunda serie de vídeos, podrás explorar aspectos más avanzados de Coolselector® 2 y aprenderás más acerca de los cálculos complejos que permiten aumentar el rendimiento de los sistemas. Recorre los detalles y examina los principios en los que se basa este potente software. El curso de formación avanzado de Coolselector® 2 lo ofrece Morten Juel Skovrup, desarrollador jefe de Coolselector® 2.

Empieza a hacer algo asombroso
Coolselector® 2 te permite ahorrar tiempo, mejorar los diseños de tus sistemas HVACR y compartir tus trabajos de un modo más sencillo, todo ello con unos pocos clics.
Así que, ¿a qué estás esperando? Descarga Coolselector® 2 ahora desde Coolselector.Danfoss.es y empieza a hacer cosas asombrosas.