CO2 Adaptive Liquid Management
La nueva solución CALM (Control Adaptativo de Líquidos con CO2) permite la utilización total de la superficie del evaporador en vitrinas y cámaras frigoríficas, lo que mejora el ahorro de energía en refrigeración con CO2 en cualquier tienda. CALM es una solución completa; además de los controladores inteligentes y un administrador del sistema, incluye dos nuevas innovaciones de Danfoss: el ejector de líquido y el algoritmo de control adaptativo de líquido del controlador.
El Nuevo Ejector de líquido completa la gama Danfoss Multi Ejector SolutionTM
Con CALM, Danfoss presenta el nuevo ejector de líquido que puede optimizar cualquier sistema de refrigeración booster con CO2 transcrítico o con compresión paralela. Al igual que los otros modelos de ejector Danfoss ya existentes, el ejector de líquido es impulsado por la energía de expansión del gas cooler, pero lo utiliza para eliminar el líquido del lado de aspiración. Debido a que requiere poca energía para funcionar, el Ejector de líquido es eficiente en todas las temperaturas ambientales, proporcionando una solución verdaderamente global y óptima para cualquier clima.
"El nuevo Ejector de Líquido refuerza el portfolio de ejectores de Danfoss", comenta Danfoss Product Manager, Przemyslaw Kalinski. “Ahora ofrecemos una solución de ejector para todos los climas, tipos de sistemas de CO2 y tamaños de tienda. En resumen: una solución de refrigeración con CO2 eficiente para todos"
El algoritmo de Control Adaptativo de Líquido optimiza el control del evaporador
Como el eyector de líquido protege los compresores al eliminar el líquido del lado de aspiración, el nuevo controlador con algoritmo de Control Adaptativo de Líquido (ALC) puede aumentar de manera segura la utilización del evaporador inyectando más refrigerante, aumentando así la temperatura de evaporación y controlando el recalentamiento cerca de cero. Como resultado, el rendimiento del evaporador se optimiza, la presión de aspiración aumenta y los compresores consumen menos energía.
"Si bien un algoritmo de recalentamiento Mínimo Estable adaptativo es la solución más eficiente y robusta para el control de la inyección con expansión en seco, el Control Adaptativo de Líquido es el algoritmo más eficiente y robusto para el control de líquidos, por ejemplo en sistemas de CO2 transcríticos", dice el Product Manager de Danfoss, Ejnar Luckmann.
CALM proporciona ahorros significativos de energía y reducciones de costes
El aumento de la temperatura de evaporación permite ahorrar cantidades significativas de energía porque el aumento de la presión de aspiración reduce la carga de los compresores. De hecho, el algoritmo Control Adaptativo de Líquido puede lograr, en general, un ahorro de energía del 5%, en comparación con las soluciones de recalentamiento mínimo estable y el doble en comparación con las soluciones con recalentamiento fijo.
La solución CALM asegura además una reducción de primeros costes de inversión. Como ejemplo, un acumulador de aspiración más pequeño será suficiente para manejar la cantidad limitada de líquido en la línea de aspiración. También habrá una reducción de la capacidad del compresor necesaria y, por lo tanto, existe la posibilidad de instalar compresores más pequeños o reducir su número.
"We Love CO2": Danfoss trabaja para hacer que la transición de los refrigerantes sea realidad
A medida que la legislación sobre refrigerantes se endurece y las consecuencias del cambio climático son cada vez más claras, la transición a refrigerantes ecológicos es una prioridad absoluta. Miles de instalaciones de refrigeración de CO2 demuestran que los componentes Danfoss pueden ayudar a los clientes a hacer esta transición al mismo tiempo que ahorran energía y sin comprometer la seguridad y fiabilidad de los alimentos. Con la solución CALM, Danfoss ahora ofrece una selección aún mayor de soluciones de CO2 para todas las zonas climáticas y tamaños de tiendas, ayudando a las empresas a hacer la transición de refrigerante en todo el mundo.
“Estos beneficios están ahora disponibles para los usuarios finales de todo el mundo y es un gran paso adelante en el desarrollo de soluciones que beneficien el clima. Nos enorgullece decir que "Nos encanta el CO2", y esperamos que quienes toman las decisiones en la industria de distribución alimentaria se unan a nosotros para hacer que la transición de refrigerantes sea una realidad ", dice Anja Sofie Meiner Jensen, Project Launch Manager de Danfoss.