El compresor Danfoss Turbocor® Oil Free Compressor ha recibido el respaldo de la Fundación Solar Impulse como una de las 1000 mejores soluciones para proteger el medio ambiente. Reconocido como el líder mundial en tecnología de compresores de cojinetes magnéticos sin aceite para la industria HVAC, este prestigioso premio confirma aún más a Danfoss Turbocor® Oil Free Compressor como una solución viable para reducir las emisiones dañinas de gases de efecto invernadero al tiempo que brinda beneficios económicos para los usuarios finales a través de un retorno de la inversión en menos de 3 años y un consumo energético reducido.
Con este nuevo respaldo, Danfoss es la segunda compañía en el mundo hoy en día junto con Soprema que tiene tres productos seleccionados por la Fundación Solar Impulse.
Máxima puntuación en sostenibilidad
La gama de compresores Danfoss Turbocor® ha alcanzado la puntuación más alta de 4.0 evaluada según los criterios de viabilidad tecnológica, beneficios medioambientales, socioeconómicos y rentabilidad. Los compresores Danfoss Turbocor® cuentan con tecnología de cojinetes magnéticos sin aceite que reduce el consumo de energía hasta en un 40% en comparación con la tecnología tradicional de compresores de velocidad fija. La tecnología sin aceite también mantiene altos niveles de eficiencia durante la vida útil del compresor sin degradación del rendimiento. El rendimiento sostenible del compresor Danfoss Turbocor® proporciona un ahorro anual de emisiones de hasta 194 toneladas métricas de CO2 por año.
Más de 68,000 compresores Turbocor han sido instalados en sistemas chillers enfriados por agua y por aire en todo el mundo. Se pueden encontrar en bloques de apartamentos, rascacielos, centrales nucleares, centros comerciales, hospitales, hangares de aviones, embarcaciones militares y comerciales y centros de datos en todo el mundo.
“Estamos muy orgullosos de que nuestro Danfoss Turbocor haya sido designado como una de las 1000 mejores soluciones para proteger el medio ambiente. El mercado de soluciones altamente eficientes está creciendo rápidamente, en parte debido al mayor enfoque en el ahorro de energía y en parte debido a la urbanización que crea la necesidad de más edificios comerciales. Turbocor demuestra que las estrategias tecnológicas audaces son fundamentales para asegurar el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo en nuestros negocios principales”, dice el presidente y CEO de Danfoss, Kim Fausing.
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Fundación Solar Impulse
Las mil Soluciones Eficientes, evaluadas individualmente por expertos independientes para la Alianza Mundial, incluirán lo mejor que el mundo tiene que ofrecer en soluciones limpias y rentables para proteger el medio ambiente. Estas soluciones eficientes siguen los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Se presentarán a gobiernos, empresas e instituciones para alentarlos a adoptar objetivos ambientales y políticas energéticas más ambiciosos. La misión de la Alianza Mundial es acelerar la acción climática logrando una alineación más estrecha entre el sector privado y el público. La Alianza Mundial está respaldada por la Fundación Solar Impulse, cuyo Iniciador, Presidente y Guía, Bertrand Piccard, quiere ejemplificar lo que es posible con la innovación actual, afirmando que ahora estamos en un punto de inflexión: "En el pasado, la tecnología limpia no era rentable, pero hoy lo es. Finalmente, podemos reconciliar economía y ecología”.
La Alianza Mundial tiene alrededor de 1700 miembros y está creciendo rápidamente.
Información relacionada:

Diseñando el mundo del Mañana
Danfoss diseña tecnologías avanzadas que nos permiten construir un mañana mejor, más inteligente y más eficiente. En las crecientes ciudades del mundo, garantizamos el suministro de alimentos frescos y el confort óptimo en nuestros hogares y oficinas, al tiempo que satisfacemos la necesidad de una infraestructura energéticamente eficientes, sistemas conectados y energía renovable integrada.
Nuestras soluciones se utilizan en áreas tales como refrigeración, aire acondicionado, calefacción, control de motores y maquinaria móvil.
Nuestra ingeniería innovadora se remonta a 1933 y hoy Danfoss ocupa posiciones líderes en el mercado, con 28,000 empleados y atendiendo a clientes en más de 100 países. Somos propiedad privada de la familia fundadora.