Un nuevo documento técnico de Danfoss traza un nuevo plan para descarbonizar las ciudades.
La implementación de la tecnología existente en los edificios, el transporte y la integración sectorial puede reducir a la mitad las emisiones de gases invernadero en las áreas urbanas, algo necesario para cumplir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C.
Las ciudades representan el 70% de las emisiones globales de carbono. En última instancia, la batalla contra el cambio climático se ganará, o se perderá, en las ciudades.
Es preciso emprender acciones con urgencia para aplicar los cambios necesarios que permitan la descarbonización a gran escala. Para abordar este reto de manera directa, Danfoss presenta hoy un nuevo documento técnico que establece un plan claro y viable para una transición ecológica a gran escala. El documento muestra cómo las medidas existentes para la eficiencia energética y la electrificación en varios sectores pueden reducir de inmediato las emisiones y acelerar la transición ecológica en las ciudades.
Al comentar la presentación de este documento técnico, Kim Fausing, Presidente y CEO de Danfoss, declaró:
La población mundial sigue creciendo hacia los 10.000 millones de habitantes en 2050 y se prevé que casi el 70% vivirá en ciudades para entonces. En su forma actual, con una demanda de energía que sigue aumentando, las ciudades generarían un nivel de emisiones insostenible que sería totalmente incompatible con los principales objetivos en cuanto al clima, como la limitación de 1,5°C establecida en el Acuerdo de París de 2015.
El documento técnico, titulado “Roadmap for decarbonizing cities” (“Plan para la descarbonización de las ciudades”) se basa en diversas fuentes verificadas, como los datos más recientes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), para mostrar qué acciones son necesarias. El documento técnico también indica cómo se puede realizar cada acción y destaca que estas soluciones ya se encuentran disponibles.
Puntos clave:
- La eficiencia energética en las ciudades es fundamental para la descarbonización global. Si todas las áreas urbanas y las ciudades de Europa, EE.UU. y China invirtieran en calefacción y refrigeración energéticamente eficientes de edificios, esto contribuiría en un 20% al objetivo de 1,5°C del Acuerdo de París.
- La electrificación de los vehículos desempeñará un papel protagonista. La electrificación de transporte urbano, tanto privado (ligero) como público (pesado), es crucial para cumplir con éxito los objetivos en cuanto al clima. El 28% de la descarbonización necesaria para cumplir el objetivo de 1,5°C del Acuerdo de París se lograría si todas las áreas urbanas de Europa, EE.UU. y China electrificaran el transporte privado y público.
- La mejora de la eficiencia puede acelerar la electrificación del transporte. Tanto en los automóviles como en los vehículos pesados y en el transporte marítimo, las medidas de eficiencia pueden reducir el tamaño de las baterías, limitando así las necesidades de materias primas. El aumento de la eficiencia también puede disminuir la demanda de infraestructura de carga e incrementar la productividad y la autonomía del vehículo.
- La implementación de la tecnología existente en los edificios, el transporte y la integración sectorial puede reducir a la mitad las emisiones de gases invernadero en las áreas urbanas, algo necesario para cumplir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C.
El análisis del documento técnico proporciona un plan concreto a alcaldes, responsables municipales y planificadores urbanos sobre cómo eliminar las principales fuentes generadoras de la huella de carbono en las ciudades. El documento también analiza cómo las tecnologías disponibles pueden mejorar las vidas de los ciudadanos y lograr al mismo tiempo que nuestras economías sean más resilientes y generen puestos de trabajo. Ofrece, en suma, una visión global y concreta de las principales oportunidades para descarbonizar las ciudades.
Para más información contacte con:
Amanda Chick, Global PR Lead
Ph: +357 9514 5470
Email: amanda.chick@danfoss.com