• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Parque solar cercano a las oficinas de Danfoss en Nordborg

miércoles, 9 de octubre de 2013
Central de Danfoss en Nordborg

Se ha llevado a cabo la instalación de un campo solar en una verde campiña, muy características en Dinamarca, cercana a las oficinas centrales de Danfoss en Nordborg. Éste, con una capacidad total de 2.1 MW, será capaz de cubrir el consumo de hasta 400 viviendas unifamiliares danesas.

Consistirá en 9.300 paneles solares conectados a 130 inversores Danfoss. Los inversores convierten la corriente continua de los paneles en corriente alterna, que puede inyectarse a la red. Los inversores son modelo FLX 15kW, el nuevo inversor Danfoss que está siendo lanzado en estos momentos.

“Este parque será una gran atracción y será la primera impresión que los empleados y huéspedes tendrán cuando lleguen a las oficinas centrales. Estamos muy orgullosos de haber obtenido los permisos para realizar un proyecto tan importante, hasta donde sabemos, el más grande de este tipo en Escandinavia”, expone Torben Christensen, Vicepresidente de Real Estate y Global Services. 

Morten Buhl Sørensen, Vice Presidente senior de Danfoss Solar Inverters, se enorgullece de que una compañía como Danfoss esté tomando la iniciativa en la transición hacia las energías renovables. “Será un sistema que presentaremos con orgullo a nuestros clientes, y que podremos utilizar para realizar pruebas con nuestros inversores”. Danfoss Solar Inverters ha concentrado todas sus actividades, incluyendo el desarrollo de producto, en Nordborg durante este año 2013. 

Los paneles cubrirán 30.000 metros cuadrados (de 5 a 6 campos de fútbol). El área está siendo actualmente desbrozada y preparada para la instalación del sistema. Estará construida y funcionando antes de fin de año. 

Hechos:
El parque solar de Nordborg es un sub-proyecto dentro del programa ‘Energy Saving Program’ del grupo Danfoss, que se centra en hacer que las 15 fábricas más consumidoras del grupo sean más eficientes energéticamente. Actualmente se está construyendo otro parque solar de 1MW en el Nuevo campus de Danfoss en India.