Danfoss Silicon Power está poniendo en marcha su producción en EE.UU. y ha dado inicio a su colaboración con el gigante industrial General Electric (GE). Esta colaboración hará que Danfoss Silicon Power se convierta en el mayor proveedor mundial de módulos de alimentación de carburo de silicio (SiC).
Los módulos de alimentación de SiC permitirán crear dispositivos electrónicos más pequeños, más rápidos y más efectivos, y se espera de ellos que revolucionen la tecnología ligada a la energía solar y eólica, así como las futuras generaciones de coches eléctricos e híbridos.
La colaboración transatlántica entre Danfoss y GE formará parte del New York Power Electronics Manufacturing Consortium (NY-PEMC) en Utica, en el estado de Nueva York. Este consorcio con participación privada y pública, así como otros programas similares, fueron establecidos en 2014 por el estado de Nueva York con una inversión total superior a 20.000 millones de dólares para la creación de empleos de alta tecnología.
A principios de 2018, DSP dará inicio a sus actividades de encapsulado de módulos de alimentación de SiC en Utica y está previsto que se generen centenares de puestos de trabajo durante los próximos años. GE suministrará chips de SiC para estos módulos.
La noticia fue anunciada el viernes 24 de marzo por Andrew M. Cuomo, Gobernador del Estado de Nueva York, que financia todos los costes de la puesta en marcha así como los centros de producción. Danfoss tomará en régimen de alquiler las instalaciones y el equipamiento del Estado de Nueva York y ocupará todo el centro situado en Utica, que incluye dos salas limpias, laboratorios, oficinas y un espacio para logística.
“Éste es un paso muy importante para Danfoss ya que EE.UU. es nuestro mayor mercado y resulta fundamental para nuestro negocio. La cooperación con GE tiene un enorme impacto estratégico para Danfoss: es importante para nuestros planes de crecimiento en el futuro en EE.UU. y tenemos grandes expectativas acerca del desarrollo en esta área de alta especialización”, señala Kim Fausing, Vicepresidente Ejecutivo y COO de Danfoss.
GE, que cuenta con 330.000 empleados y es una de las mayores compañías industriales a escala mundial, ha gastado millones de dólares en el desarrollo de chips de SiC ultra finos que se utilizarán en los módulos de alimentación de Danfoss.
Danfoss Silicon Power, con sede central en Flensburg (Alemania), forma parte del Grupo Danfoss, que tiene más de 25.000 empleados en todo el mundo. Danfoss Silicon Power es uno de los principales fabricantes de módulos de alimentación, que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en los sectores de la industria, energías renovables y automoción. La compañía ha suministrado módulos de alimentación a más de 25 millones de coches, en su mayor parte europeos.
"Danfoss Silicon Power está logrando ocupar una posición privilegiada como el único fabricante independiente de módulos de SiC en EE.UU., y GE ha sido uno de nuestro clientes desde el primer día. También nos ha abierto las puertas del mercado estadounidense, donde se prevé que aumente espectacularmente la demanda de los módulos de alimentación fabricados por Danfoss Silicon Power", señala Claus A. Petersen, Director General y Vicepresidente de Danfoss Silicon Power.
Acerca de los módulos de alimentación de SiC:
Los módulos de alimentación de SiC son la respuesta a la demanda global de dispositivos electrónicos más pequeños, más rápidos y más efectivos. Por ejemplo, los módulos de alimentación de SiC pueden reducir el consumo de energía en los coches eléctricos en un 10% y en los centros de datos en un 5%, así como disminuir el peso de un avión en 500 kg. En el futuro también se espera que los módulos de alimentación se apliquen en otros sectores, como barcos, instalaciones en alta mar y hospitales.