Un hito importante ha sido alcanzado este año, ahora que la solución del socio de Danfoss, Leanheat, ha sido instalada en 100.000 apartamentos en todo el mundo. La solución de calefacción inteligente ayuda a reducir entre el 10% y el 20% del coste total de energía del edificio. Pero el potencial es mucho mayor.
La digitalización está transformando la forma en que consumimos y optimizamos el uso de la energía en los edificios. En la actualidad, la inteligencia artificial (AI), el autoaprendizaje de los sistemas y los datos alojados en la nube, son piezas fundamentales en la creación de servicios inteligentes que el socio de Danfoss, Leanheat, ofrece a las empresas de calefacción de distrito y propietarios de edificios.
Este año marca un momento importante para Leanheat, que ofrece calefacción a 100.000 apartamentos propiedad de diversas asociaciones de vivienda.
La solución Leanheat utiliza inteligencia artificial para controlar de manera óptima los edificios con calefacción central. Los datos de la sala de control central del edificio se combinan con datos recopilados gracias al Internet de las cosas (IoT) y a sensores (Wireless) ubicados en apartamentos individuales del edificio. Mediante el uso de la inteligencia artificial para procesar los datos reunidos, la calefacción central puede ser controlado de manera óptima según el clima interior, la ventilación y los patrones de vida de sus habitantes.
El proveedor de viviendas en alquiler, Espoon Asunnot, situado en la localidad de Espoo, Finlandia, ha instalado la solución en la totalidad de sus 15.000 apartamentos. Las ventajas de haberse suscrito a los servicios que oferta Leanheat han sido notables.
“Nuestro objetivo era racionalizar el consumo de calor y mejorar la calidad del aire interior en los apartamentos. Y gracias a Leanheat, lo hemos hecho posible. Durante estos tres años que hemos trabajado con Leanheat, hemos conseguido reducir nuestro consumo de energía y el pico de demanda de energía significativamente, más del 6% y 17%, respectivamente", afirma Jaakko Kammonen, CEO de Espoon Asunnot. La empresa de alquileres de viviendas es el segundo mayor cliente de Leanheat con apartamentos en 300 sitios diferentes. Con la solución de Leanheat, la totalidad de las viviendas propiedad de Espoon Asunnot ahorran la energía de aproximadamente 1.000 viviendas unifamiliares anualmente, lo que equivale a reducir alrededor de 2.500 toneladas de CO2.
Potencial para más edificios inteligentes
El potencial para hacer más edificios inteligentes y ahorrar más energía es aún mayor. Hoy, el 30% del consumo de energía en Europa se usa para calentar y enfriar los edificios. Esto debe tenerse en cuenta si se quiere cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible del planeta (SDGs) y el Acuerdo de París. Aquí, la digitalización juega un papel vital, añade el CEO de Leanheat, Jukka Aho:
"En la Europa de hoy, la mayoría de las tecnologías para reducir el consumo de energía están relacionadas con los edificios de nueva construcción. Sin embargo, el porcentaje de esos edificios es sólo el 2%, lo que significa que nos llevará 50 años poder renovar todos los edificios. Nuestra solución es escalable y puede ser instalada en edificios ya construidos; aquí es donde encontramos el gran potencial. Necesitamos hacer más edificios inteligentes si queremos reducir el consumo de energía del conjunto de edificios europeos".
La solución Leanheat ya ha sido instalada en multitud de edificios en Finlandia, Dinamarca, Suecia, Alemania, Polonia y Noruega. Nuevos pisos pilotos con empresas de calefacción de distrito en China están mostrando un gran potencial. En la actualidad, Leanheat opera con seis empresas de calefacción de distrito muy potentes y tienen nueve proyectos comerciales piloto en la parrilla de salida.
En 2016, la compañía Leanheat Oy fue establecida y reconocido como pionera en eficiencia digital para HVAC. Ese mismo año, Danfoss comenzó su colaboración con Leanheat y agregó ese nuevo conocimiento digital a su cartera de soluciones. Hoy, Danfoss posee el 46% de las acciones de Leanheat.

Así es cómo funciona
La Inteligencia Artificial (IA) utiliza métodos de control basados en la temperatura y humedad de los apartamentos a la hora de ajustar la temperatura del agua corriente en el sistema de calefacción central. La idea es poner una temperatura de consigna en el interior de la vivienda y controlar las válvulas de calefacción desde el control central de edificio para que la temperatura deseada se mantenga estable a pesar de los distintos cambios climáticos que puedan acontecer. Durante un periodo de aprendizaje de dos semanas después de la instalación, el software inteligente de Leanheat crea un modelo matemático específico para cada edificio. Este modelo toma en consideración la capacidad de carga y descarga del edificio en diferentes situaciones. El modelo es dinámico, con mediciones constantes de diversos parámetros y reacciona de forma automática a los cambios de la termodinámica del edificio. Al usar este modelo proporcionado por Leanheat, el sistema de calefacción del edificio se puede optimizar para que el clima interior sea siempre el correcto mientras que al mismo tiempo se produce un ahorro energético considerable.
Rediseñando la eficiencia energética – optimizando los sistemas técnicos de construcción
Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en edificios, trabajando, comprando, aprendiendo o durmiendo. Por ello, no es sorprendente que estos edificios consuman una gran cantidad de energía. Esta energía se utiliza principalmente para mantener una temperatura estable y una buena calidad del aire dentro
del edificio. Esto se controla mediante la calefacción, la refrigeración y los sistemas de ventilación, los cuales se conocen como sistemas técnicos de construcción. Cuando estos sistemas no están correctamente instalados, no funcionan eficientemente, provocando un gasto de energía mayor que el necesario, esto conlleva mayores facturas y más emisiones de CO2.
No tiene por qué ser de esta manera. Algunos simples avances pueden ayudar a reducir el gasto de energía y los costes, y convertir nuestros edificios en lugares más cómodos y productivos en los que estar.