![Granja de molinos de viento - energía renovable](/media/1zbk21cv/energy-storage-in-a-windmills-farm.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
¿Qué es la energía renovable?
La energía renovable proviene de fuentes neutrales en carbono, que se reemplazan naturalmente en una escala de tiempo humana. Las fuentes de energía renovable incluyen:
- energía solar
- energía eólica
- energía hidroeléctrica
- energía de las mareas
- energía geotérmica
Estos recursos naturales pueden generar energía limpia y, junto con las tecnologías de eficiencia energética, pueden ayudarnos a liberarnos de los combustibles fósiles e impulsar la lucha contra el cambio climático.
¿Por qué es importante la energía renovable hoy en día?
Las fuentes de energía renovable representan una parte cada vez mayor de nuestro consumo final mundial de energía y los precios están bajando rápidamente: esta es una buena noticia para el planeta. La energía representa dos tercios de todas las emisiones de CO2 y puede proporcionar el 90 % de las reducciones de emisiones necesarias para lograr nuestra ambición del Acuerdo de París. Esto significa una transformación completa del sistema energético tal como lo conocemos hoy y requerirá una inversión inicial sustancial. Para lograr la neutralidad climática, necesitamos una acción sustancial y una estrategia ambiciosa que incluya un despliegue rápido de energía renovable.
El potencial de las energías renovables ya está aquí
Se espera que la participación de las energías renovables en la generación de energía alcance el 30 % en 2022, frente al 24 % en 2016. La energía eólica y solar juntas representarán más del 80 % del crecimiento de la capacidad renovable global en los próximos cinco años, lo que hará que la integración del sistema y la integración del sector cada vez más importante garantizar una red estable.
¿Cuáles son los desafíos para un mayor nivel de energía renovable?
La naturaleza no siempre es fiable: A veces el viento se detiene; a veces se nubla, entonces, ¿qué hacemos cuando no hay viento ni sol? El desafío con la electricidad renovable intermitente es hacer coincidir el suministro y la demanda de energía.
Con la naturaleza fluctuante de la energía renovable, la primera prioridad no es cuánta energía renovable podemos generar, sino cuánta podemos integrar en nuestro sistema energético. Con una proporción cada vez mayor de energías renovables y electrificación, y las energías renovables son fundamentales para las estrategias de descarbonización de muchos países, la AIE prevé una mayor necesidad de robustez y flexibilidad de la red, para evitar que las redes débiles se conviertan en el talón de Aquiles de la electrificación (AIE, 2020).
Las energías renovables representan el 95 % del aumento de la capacidad energética total desde 2020 hasta 2025 (IEA, 2020) |
![Solar panels](/media/bscp5cid/solar-panels-close-up.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
¿Qué soluciones existen para descarbonizar la energía?
Las fuentes de energía renovable proporcionan una forma sostenible y neutra en carbono de generar energía, pero alrededor del 40 % de nuestra oportunidad de descarbonizar proviene de iniciativas de eficiencia energética. Estos incluyen la integración del sector, el calor residual, los sistemas de calefacción urbana, la calefacción y refrigeración sostenibles y una variedad de otras tecnologías de eficiencia energética.
Por lo tanto, tanto la generación de energía como la eficiencia energética deben trabajar juntas para crear un programa general de energía sostenible para el futuro.
![Integración sectorial - instalación de agua y aguas residuales](/media/xdgnl4p5/water-and-wastewater-facilities-screen-capture.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
¿Qué es la integración sectorial?
La integración del sector, en esencia, se trata de crear un sistema de energía inteligente que conecte los sectores que consumen energía a la red eléctrica de una manera que asegure que se pueda optimizar el equilibrio entre la producción y el uso de energía.
Esta integración va a ser un instrumento clave en la descarbonización de los sistemas energéticos y la reducción de las emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático. Ofrece flexibilidad y capacidad de almacenamiento funcional para aliviar los desafíos de la fluctuación de las energías renovables.
¿Puede la integración del sector ahorrar costes?
Permitir la interacción entre los sectores de uso y suministro de energía minimizará el coste del sistema energético, mejorará su eficiencia general y permitirá un mayor uso de fuentes de energía renovable. De esta manera, puedes ayudar a descarbonizar el sistema energético de manera rentable. Por ejemplo: la electricidad producida por la noche a partir del viento se puede convertir y almacenar de manera eficiente y rentable en forma de agua caliente, que luego se utiliza para calentar y refrigerar edificios al día siguiente. Esto se conoce como almacenamiento de energía térmica o funcional.
![Hombre trabajando con un sistema de calefacción](/media/2qto2na4/man-working-with-a-heating-system-and-heat-pumps.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
¿Cómo funciona la district energy para aumentar la adopción de energías renovables?
En momentos de exceso de producción de electricidad, se puede generar calor mediante bombas de calor y calderas eléctricas a gran escala. Cuando este calor excede la demanda de calor, la energía se puede almacenar con una eficiencia muy alta en almacenamientos térmicos para su uso posterior. El sistema district energy puede actuar como una batería virtual.
La combinación de soluciones de calor y energía puede agregar la flexibilidad que tanto necesitan las redes eléctricas.
District energy añade flexibilidad al sistema energético
Una solución óptima, tanto en términos de coste como de eficiencia energética, es canalizar el exceso de generación de electricidad hacia los sistemas district energy. Esto también impulsa el uso de energías renovables en los sistemas de district heating. El sistema de district energy también puede ser alimentado directamente por energía renovable, por ejemplo, con calefacción solar.
![Picture from a supermarket](/media/12773/cc_supermarkets_sea_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
¡Los supermercados ofrecen grandes ahorros ecológicos!
Un supermercado tiene una gran capacidad térmica debido a la cantidad de alimentos que refrigera o congela. Esto significa que puede desempeñar un papel estabilizador como "central eléctrica virtual" ajustando su consumo de electricidad. La mayoría de los supermercados son administrados energéticamente por un controlador central conectado a múltiples vitrinas refrigeradas para controlar los niveles de temperatura.
![Digitalización de productos y servicios.](/media/7664/danfoss-insights-for-tomorrow-digitalization-of-products-and-services.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
¿Cómo ayuda la digitalización a reducir el consumo de energía?
La digitalización puede ayudarnos a tener un sistema energético más eficiente, resiliente y sostenible. En el sector de la calefacción y la refrigeración, las tecnologías digitales ayudarán a gestionar los sistemas district energy cada vez más complejos mediante la integración de una multitud de fuentes de energía renovables intermitentes y bajas en carbono, así como la conexión de infraestructuras térmicas y eléctricas.
¿Qué hay que hacer para llegar al 100% de energía renovable?
- Debemos aplicar un principio de "primero la eficiencia energética" porque es la forma más rentable de descarbonizar el sistema energético y permite un despliegue de energías renovables más rápido y económico.
- Los objetivos de reducción de GEI deben basarse, ante todo, en un marco normativo sólido y en objetivos de eficiencia energética y energías renovables. Además, el precio del CO2 es una herramienta complementaria importante para poner un precio a las emisiones y activar aún más un cambio de combustible.
- Necesitamos asegurarnos de que los signos del precio de la energía incentiven/recompensen el almacenamiento de energía y otros servicios de flexibilidad. Por ejemplo, la electricidad debería ser más barata cuando hay mucha energía renovable y más cara cuando no la hay, y debería ser atractivo almacenar y vender energía a la red.
- Necesitamos asegurarnos de que los precios de la electricidad reflejen la combinación energética para fomentar la adopción de energías renovables, por ejemplo, a través de la fijación de precios del CO2.
¿Qué está haciendo Danfoss para aumentar la adopción de energía renovable?
En diciembre de 2019, Danfoss fue la primera empresa de tecnología global en unirse a las tres iniciativas de acción comercial bajo The Climate Group, una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a acelerar la acción climática. EP100, EV100 y RE100, comprometiéndose a duplicar la productividad energética, disponer de una flota de coches de empresa 100% eléctricos y utilizar electricidad 100% renovable.