Las redes de energía urbana de hoy en día están llenas de potencial sin explotar. Y la digitalización es la palanca fundamental para desbloquear la próxima generación de energía de distrito, de nuevas redes y la expansión de la red que desbloquean la optimización de principio a fin sin realizar y la eficiencia energética.
La pregunta, por tanto, es "¿cómo? En este artículo explicaremos por qué la complejidad de las redes de energía de distrito es una ventaja que favorece una mayor resistencia. es una ventaja que favorece una mayor resiliencia y flexibilidad con conocimientos cuando se supervisan y regulan mediante soluciones de control inteligentes.
Atravesar el laberinto: El potencial sin explotar de las redes complejas de energía urbana
Las redes complejas se parecen a los laberintos, marcados por la complejidad y los bucles. Mientras que los laberintos tradicionales tienen un único punto de partida y un único punto final, las redes de energía urbana actuales son un nuevo tipo de laberinto con múltiples puntos de partida para la producción de calor o frío y miles de puntos finales a nivel del consumidor.
A medida que aumenta la complejidad del sistema, más importante resulta aplicar una lógica de control eficaz para garantizar un funcionamiento estable y optimizado. En un sistema moderno con múltiples centrales térmicas que utilizan diversos combustibles, cada vez es más importante controlar cuándo, dónde y cómo se produce, distribuye y consume la energía.
Con una lógica de control avanzada en todo el sistema de suministro -basada en soluciones digitales inteligentes- se puede obtener una producción de energía más rentable, al tiempo que se reducen las emisiones de CO₂ y se mantiene el confort para los usuarios finales.
Cómo las redes de energía urbana digitalizadas mejoran la resiliencia mediante la flexibilidad y la eficiencia
La energía urbana ofrece oportunidades únicas para suministrar calefacción y refrigeración sostenibles a partir de una gran variedad de fuentes renovables, que podrían no ser accesibles a nivel de edificio individual, lo que refuerza la idea de un complejo laberinto de calor o frío. Sin embargo, la energía urbana permite generar calor y frío desde la producción hasta la distribución y el consumo, con sistemas de control inteligentes que son la base para aprovechar todo el potencial del sistema.
El aprovechamiento de fuentes de energía renovables -como bombas de calor que capturan el exceso de calor de un centro de datos o un supermercado, materiales de biomasa como astillas de madera o incluso energía geotérmica- permite la flexibilidad de seleccionar una fuente de energía en función de la disponibilidad. Así, resulta más fácil absorber las fluctuaciones de costes en la red. Y el cambio de combustibles fósiles a renovables garantiza operaciones más ecológicas: históricamente, la energía de distrito ha reducido las emisiones de CO₂ entre un 3 y un 4%, y con la digitalización, puede permitir una transición cada vez más rápida reduciendo el consumo de energía y aumentando la transparencia total en el laberinto de la energía de distrito
Esta unión de flexibilidad, eficiencia y excepcional apertura a nuevas fuentes de energía hace que la infraestructura de energía de distrito sea ideal para ampliar o incorporar más fuentes al sistema, aumentando al mismo tiempo la resiliencia del sistema.
Fundamentalmente, un conocimiento de hardware de dominio de cómo se construye el "laberinto térmico de calor o frío" -hasta cada válvula, controlador o intercambiador de calor- es esencial para crear componentes inteligentes actualizados con software avanzado basado en IA y soluciones de gemelo digital. En última instancia, esto maximiza el valor de la información y los datos disponibles, al tiempo que ayuda a las empresas de servicios públicos y a los propietarios de edificios a tomar mejores decisiones gracias a las herramientas digitales.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }District coolingDistrict cooling es un sistema respetuoso con el medioambiente y energéticamente eficiente que permite un futuro verde gracias a la adopción de las energías renovables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }District heating (calefacción de distrito)Las soluciones integrales de energía urbana de Danfoss ofrecen información práctica que permite una optimización continua y un control óptimo de la temperatura tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta.