Tipos de equilibrado hidráulico: Equilibrado hidráulico dinámico

¿Qué es el equilibrado hidráulico dinámico?

A diferencia del equilibrado estático, en la variante de equilibrado dinámico también se considera el caso de carga parcial. Utilizando válvulas de equilibrado dinámico o válvulas termostáticas independientes de la presión, la presión diferencial en el radiador o en la línea puede mantenerse constante en todo el edificio bajo todas las condiciones de carga con esta solución de equilibrado. Los caudales másicos se mantienen correctamente incluso bajo carga parcial o condiciones de carga cambiantes - de ahí el nombre de equilibrado dinámico.

Aunque el sistema está diseñado para funcionar a carga completa, como en el caso del equilibrado estático, se garantiza una distribución adecuada del agua caliente incluso en condiciones de carga parcial. Esto significa que el sistema de calefacción también proporciona un ahorro de energía significativamente mayor a lo largo del año frente a los cambios en las necesidades de calefacción (por ejemplo, para los cambios específicos del usuario en los ajustes del termostato). Los ruidos de caudal, que suelen oírse durante el equilibrado estático, apenas se producen con la variante dinámica. Sólo se producen cuando se utiliza un limitador de caudal en el radiador en lugar de un regulador de presión diferencial o una válvula termostática independiente de la presión. Si las presiones diferenciales se reducen aún más al mínimo necesario, también se pueden descartar las velocidades de caudal ruidosas por este lado.

Por lo general, esto depende de cada caso. Por ejemplo, en los grandes edificios de apartamentos y en los edificios especiales, esta variante de equilibrado es la única opción viable, ya que el equilibrado estático no es muy conveniente en este caso debido al tamaño del sistema. También es más eficiente energéticamente que la versión estática. Sin embargo, el coste de los componentes en el equilibrado dinámico es mayor, ya que se requieren válvulas independientes de la presión. Por lo tanto, en lo que respecta a la relación calidad-precio, el equilibrado estático es el líder en las viviendas unifamiliares y adosadas, ya que las válvulas de los radiadores termostáticos con preajuste suelen estar ya instaladas. El equilibrado puede llevarse a cabo de forma rápida y rentable con un simple "recálculo" (por ejemplo, con Danfoss Installer App). Lo mismo ocurre con la calefacción por suelo radiante, ya que la inercia de estos sistemas hace que no se consigan ventajas significativas con el equilibrado dinámico. En cambio, en los sistemas de radiadores, la combinación de equilibrado automático y dinámico suele producir los mejores resultados y, en particular, representa de forma óptima el comportamiento cambiante del usuario (en la tercera parte de nuestra serie se ofrecerán más detalles al respecto). Para aprovechar el potencial de ahorro de energía en los sistemas de gran tamaño, merece la pena invertir en válvulas de alta calidad, como los actuadores digitales, que permiten integrar el sistema de calefacción en un sistema de automatización del edificio superior.

Los componentes adecuados para el equilibrado hidráulico dinámico son las válvulas termostáticas independientes de la presión, como el tipo RA-DV de Danfoss o las válvulas incorporadas con bloque de válvulas RLV-KDV, combinadas con termostatos de radiador mecánicos, como los RA2000; termostatos de radiador electrónicos con sensor automático como AllyTM de Danfoss; y válvulas de control de presión diferencial, como la ASV-PV de Danfoss y la válvula ASV-BD.  

Para las soluciones de calefacción de suelo radiante recomendamos la instalación de un colector de calefacción de suelo con control IconTM y válvula de control de presión diferencial como Danfoss AB-PM delante de cada colector.

Para los sistemas de agua caliente sanitaria, recomendamos el uso de válvulas de equilibrado térmico MTCV (que dependen de la temperatura). Éstas hacen que el sistema sea más eficiente desde el punto de vista energético, además de aumentar la seguridad de los usuarios contra la contaminación por legionela y el riesgo de lesiones debido a temperaturas del agua demasiado elevadas.
 

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon2™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon2™ } else { Danfoss Icon2™ }
    Danfoss Icon2™

    Control avanzado para calefacción por suelo radiante, diseñado para una instalación rápida y para complementar el interior del hogar. Todos los sistemas de calefacción por suelo radiante pueden cambiarse a Danfoss Icon2™, con todas las nuevas funciones que el control moderno de la calefacción por suelo radiante ofrece.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Icon™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Icon™ } else { Danfoss Icon™ }
    Danfoss Icon™

    Control avanzado de calefacción por suelo radiante, hecho para que coincida con los marcos de interruptores.
    Una serie de termostatos de ambiente y controladores de zona para calefacción por suelo radiante hidráulico y otras aplicaciones con actuadores. Diseñado como un interruptor de luz para complementar el interior

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss Icon™ support

    Haga clic aquí para encontrar documentación, información de software, videos de instalación y guías.

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss } else { Válvulas de equilibrado térmico MTCV de Danfoss }
    MTCV con CCR2+

    Válvulas de equilibrado térmico Danfoss MTCV: reducen el riesgo de legionela, los largos periodos de espera y el alto consumo de energía de las aplicaciones de agua caliente sanitaria

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss } else { Válvulas de equilibrado automático - Danfoss }
    Válvulas de equilibrado automático

    Las válvulas de equilibrado automático ofrecen una solución de equilibrado dinámico para aplicaciones de HVAC. Estas válvulas eliminan las fluctuaciones de presión que se producen en los sistemas de flujo variable, como los sistemas de radiador bitubo, en condiciones de carga parcial. Estos tipos de válvulas también pueden utilizarse en aplicaciones de calefacción por suelo radiante y en aplicaciones de refrigeración de confort.

Más información sobre otros tipos de equilibrado hidráulico