Los sistemas de infraestructuras tienen en común que permiten no sólo un funcionamiento con costos optimizados, sino también un funcionamiento con costos estables. Los sistemas de energía de distrito, ya sean de calefacción o refrigeración urbana, no son diferentes. Mediante una cuidadosa planificación térmica, la identificación de posibles fuentes de calor o frío y la aplicación de una combinación favorable de tecnologías de generación térmica, las empresas de energía de distrito pueden garantizar un coste de generación térmica óptimo, una estabilidad de costes excepcional y una resistencia operativa. Este artículo destaca la importancia de elegir la combinación óptima de tecnologías de generación de calor en función tanto de los costes de inversión (CAPEX) como de los costes de explotación (OPEX). Adoptando el funcionamiento multi fuente, las empresas de energía urbana pueden reducir significativamente el coste de generación térmica en comparación con el funcionamiento con una única fuente.
Autores


Introducción
Los sistemas de calefacción de distrito tienen numerosos atributos deseables para hacer frente a nuestros retos actuales. En el norte de Europa, han demostrado ser excepcionalmente eficaces a la hora de descarbonizar la demanda de calefacción de los edificios y convertirse en los facilitadores de un futuro sistema energético inteligente y eficiente. En Ucrania, han demostrado ser excepcionalmente resistentes a los bombardeos durante la guerra rusa contra Ucrania. Las ciudades ucranianas con sistemas de calefacción de distrito, por anticuados que sean, han demostrado tener un suministro de calor más seguro, fiable, estable y predecible que las ciudades con calefacción individual. En el Reino Unido, la calefacción de distrito está reconocida como una solución importante para luchar contra la pobreza energética. La razón clave del éxito multicriterio de la calefacción de distrito es el hecho de que la agregación de las demandas de todos los usuarios conectados permite acceder a un conjunto de diversas tecnologías de generación de calor. Combinando adecuadamente las fuentes de calor y las tecnologías de generación, la compañía de calefacción de distrito puede garantizar bajos costes de calefacción, estabilidad de costes a largo plazo, resistencia a las interrupciones de los vectores energéticos y, en definitiva, un suministro de calor fiable y futuro operando en sinergia con el sistema energético general.
Principios de optimización de los costes de calor de multi-fuentes
Los pasos básicos para minimizar los costes del calor en los sistemas de calefacción de distrito son:
Conclusiones
Al optar por el funcionamiento con múltiples fuentes y optimizar las capacidades de generación de calor en función de la relación entre CAPEX y OPEX, las empresas de suministro de energía a distancia pueden obtener múltiples beneficios, como por ejemplo:
- Reducción del costo de generación térmica en comparación con una estrategia de vector energético único.
- Estabilidad a largo plazo y previsibilidad de los costos de generación térmica, ya que el costo de generación térmica de las centrales de carga base se basará principalmente en el costo de inversión inicial y mucho menos en el funcionamiento de la central térmica.
- Oportunidades significativas para optimizar qué tecnologías de generación térmica operar en cada momento, por ejemplo, en función del costo de la energía de entrada (electricidad, combustible, calor excedente, renovables).
- La optimización de parámetros distintos del costo, como la flexibilidad, puede permitir una combinación de generación de calor que ofrezca oportunidades adicionales para aprovechar las condiciones locales y los mercados spot de energía, como por ejemplo, los servicios de equilibrio del sistema eléctrico.
Otra conclusión importante de lo anterior es que, en la calefacción urbana, la sensibilidad del costo del calor a la combinación de tecnologías de generación de calor es baja. Gracias a esta baja sensibilidad, la calefacción urbana permite una amplia gama de combinaciones tecnológicas con costos del calor estables y bajos. Esto es importante
Esto es importante, ya que los nuevos sistemas pueden construirse con una planificación a largo plazo, por ejemplo, empezando con una caldera barata de carga máxima y, más tarde, cuando el sistema crezca, construir la tecnología de carga base, que requiere grandes inversiones de capital. Esta estabilidad del costo del calor permite además a los sistemas de energía urbana asumir un papel protagonista en el futuro sistema energético integrado, con un considerable al alza y un riesgo limitado.
Para maximizar los beneficios del funcionamiento multifuente, las opciones de almacenamiento de energía térmica y los potenciales de acoplamiento sectorial, las empresas de calefacción urbana pueden aprovechar las opciones de digitalización para optimizar todo el sistema de suministro de calor, desde el usuario final hasta la generación de calor, consulte [3].
Al aprovechar las ventajas y oportunidades que ofrece la infraestructura, los sistemas de energía urbana pueden garantizar su relevancia hoy y en el futuro.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
District heating (calefacción de distrito)Las soluciones integrales de energía urbana de Danfoss ofrecen información práctica que permite una optimización continua y un control óptimo de la temperatura tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta.