Truco para una renovación ecológica:
Consigue un mayor rendimiento de la caldera con la combinación adecuada de componentes
¿Sabías que la instalación de una caldera de condensación de alta calidad no es suficiente para garantizar la máxima eficiencia energética? De hecho, hay muchas calderas de condensación instaladas que no aprovechan todo su potencial, porque la combinación de componentes con la caldera de condensación no es óptima. Se puede sacar provecho de la satisfacción del cliente y del ahorro, si se observa el sistema completo, y cómo los componentes para el control de la sala afectan al rendimiento global de la caldera.
Las renovaciones ecológicas no consisten únicamente en instalar nuevas y costosas fuentes de calor en los hogares de tus clientes. También hay grandes formas de optimizar los sistemas de calefacción existentes que ya están instalados en los hogares. Las calderas de condensación tienen un gran potencial para funcionar de forma más eficiente con los ajustes y la combinación de componentes adecuados. Optimizar la combinación de componentes con su caldera de condensación es un gran "truco" económico para recomendar a los clientes interesados en obtener sistemas de calefacción más eficientes desde el punto de vista energético. Aprenda más sobre cómo afinar la eficiencia de la caldera de condensación trabajando con elementos como:
- Válvulas termostáticas de radiador de reacción rápida
- Equilibrado automático de los radiadores
- Sistemas inteligentes y electrónicos de control de la temperatura ambiente, también para suelo radiante
Las calderas de condensación de alto rendimiento merecen componentes de alto rendimiento
Las calderas de condensación actuales son muy eficientes y permiten ahorrar combustible en los hogares de tus clientes. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la eficiencia de la caldera se ve perjudicada por componentes que no permiten que la caldera alcance todo su potencial. El resultado son calderas de condensación que no funcionan en modo de condensación y facturas de energía mucho más altas de lo que deberían.
Así que, ¿por qué no hacerlo bien desde el principio, combinando la caldera de condensación con componentes de alta calidad, como las mejores válvulas termostáticas para radiador, válvulas dinámicas o soluciones electrónicas inteligentes?
Se basa en una baja temperatura de retorno
Las calderas de condensación modernas alcanzan la máxima eficiencia cuando funcionan en modo de condensación la mayor parte del tiempo. Esto sólo puede lograrse con una baja temperatura del agua de retorno.
Cuando se instala una nueva caldera de condensación, a menudo se conecta a los controles existentes en la habitación, por ejemplo, válvulas de radiador manuales o antiguas válvulas de radiador termostáticas sin preajuste que no están diseñadas para proporcionar una baja temperatura del agua de retorno. Funciona la caldera de esta manera - ¡sí! Funciona de forma eficiente - ¡no!
En el siguiente vídeo se explica cómo la reducción de la temperatura de retorno afecta a la eficiencia de la caldera.
EFICIENCIA DE LA CALDERA
Aprende a aumentar la eficiencia de las calderas de condensación con válvulas termostáticas de radiador
Para obtener un alto rendimiento de la caldera de condensación, hay que adecuar la caldera a unos controles de temperatura ambiente actualizados. Y hay varias opciones. En Danfoss, lo decimos así: ¿Quieres sea BUENO, MEJOR o MÁS FÁCIL?
Veamos con más detalle las opciones que tienes.
BUENO: Las mejores válvulas termostáticas de radiador de su clase
Para obtener una solución óptima de control del calor que se adapte a las calderas modernas y a su eficiencia, puedes optar por una válvula termostática de radiador (TRV) con preajuste, por ejemplo, la válvula de radiador RA-N en combinación con, por ejemplo, Cabezal de radiador Danfoss RA2000™ . Al instalar esta TRV, te aseguras de que cada radiador reciba la cantidad exacta de agua caliente para mantener la habitación a la temperatura deseada, ni más ni menos. El TRV limita el caudal que pasa por cada radiador regulando la temperatura de la habitación al nivel deseado, lo que reduce la temperatura del agua de retorno y permite que la caldera funcione de forma más eficiente.
Cuando se sustituye una válvula de radiador manual por la válvula de radiador termostática, tipo RA-N + RA2000, normalmente se puede reducir la temperatura del agua de retorno, lo que produce un mayor rendimiento de la caldera y un ahorro de combustible. Si a esto le añadimos el importante ahorro que se consigue gracias a un mejor equilibrado del sistema de calefacción combinado con un control preciso de la temperatura ambiente, podrás ofrecer a tu cliente un ahorro de hasta el 36% en la factura energética, si lo comparas con una solución anterior con válvulas de radiador manuales constantemente abiertas.
Convence a tu cliente con argumentos como:
- La instalación de TRVs se suele amortizar en menos de 18 meses.
- Mayor confort con una temperatura adecuada en todas las habitaciones
- Menos ruido de los radiadores
¡No olvides equilibrar la válvula del radiador con preajuste.!
Los estudios demuestran que aproximadamente ocho de cada diez edificios tienen sistemas de calefacción ineficientes que desperdician energía.
Para evitar esta situación, es importante preajustar la válvula del radiador cuando la instales. De lo contrario, tu cliente se perderá la eficiencia de la caldera y el ahorro de energía.
Descarga la aplicación Danfoss Installer App para obtener la emisión de calefacción, el flujo y el preajuste correctos en todo momento con la herramienta de preajuste de radiadores.
MEJOR: Equilibrado automático del sistema de calefacción con válvulas dinámicas
Las TRV estándar son una buena solución para mejorar la eficiencia de la caldera de condensación, pero puedes hacerlo aún mejor instalando la Danfoss Dynamic Valve™ (RA-DV) junto con el cabezal termostático de radiador, especialmente cuando se trata de instalaciones de calefacción más grandes o complejas.
Al instalar Danfoss Dynamic Valve™, puedes asegurarte de que el sistema de calefacción esté siempre perfectamente equilibrado. Además de mejorar considerablemente la eficiencia de la caldera de condensación al reducir la temperatura de retorno, las válvulas dinámicas garantizan que las quejas por habitaciones poco o demasiado calientes sean cosa del pasado.
La distribución del calor es uniforme y conforme a los niveles preestablecidos gracias a un regulador independiente de la presión dentro de la válvula dinámica que garantiza el equilibrado hidráulico automático en todo momento, independientemente de las cargas parciales y las condiciones meteorológicas.
¡Más información sobre la Danfoss Dynamic Valve™ en el siguiente vídeo.
INNOVACIÓN DE PRODUCTO
Descubre la Dynamic ValveTM de Danfoss
Para ti, la válvula dinámica significa una instalación sencilla y un funcionamiento sin complicaciones. Basta con montar y preajustar las válvulas al caudal deseado, y éstas realizan el equilibrado de todo el sistema de forma automática y en el acto.
Convence a tus clientes con argumentos como:
- Sin riesgo de sobrecaudales o caudales bajos no deseados
- Incluso las habitaciones más grandes o alejadas reciben el calor adecuado
- No hay ruido de los radiadores
LO MÁS FÁCIL: Soluciones de control electrónico para radiadores y suelo radiante
Si quieres presentar a tu cliente una solución fácil e inteligente para conseguir un alto confort y una elevada eficiencia de la caldera de condensación, puedes incluir sistemas de control electrónico, por ejemplo, Danfoss Eco™ radiator thermostats, controlados por Bluetooth, la solución de calefacción inteligente Danfoss Ally™ , o atreverte con tu suelo radiante y elegir el sistema Danfoss Icon™ .
Gracias a la regulación programada y precisa de la temperatura que realizan los termostatos de radiador Danfoss Eco™ o Danfoss Ally™, permiten que la caldera funcione siempre de forma óptima. Cuando se combinan con Danfoss Dynamic Valve™, pueden ofrecer el mayor ahorro energético posible que existe.
Los controles inteligentes como Danfoss Icon™ están diseñados para la calefacción de suelo radiante. Danfoss Icon™ garantiza el equilibrado automático de cada circuito, asegurando que todas las habitaciones, independientemente de su tamaño y ubicación, reciban la cantidad correcta de calor en el momento adecuado. No es necesario instalar una unidad de compensación meteorológica para ajustar las fluctuaciones de las temperaturas exteriores. El sistema de control electrónico mide las temperaturas reales y necesarias en cada habitación individual las 24 horas del día. La información se envía entonces a un actuador, que ajusta continuamente la temperatura de entrada del agua. La regulación de la temperatura en función de la demanda mejora el confort y reduce la temperatura del agua de retorno, lo que aumenta de nuevo la eficiencia de la caldera.
Convence a tu cliente con argumentos como:
- Deja que la calefacción siga la programación diaria y ahorra hasta un 30% en la factura energética
- Aprovecha al máximo la nueva caldera de condensación
- Controla la calefacción a través del smartphone
Los dispositivos de calefacción autorregulados serán imprescindibles a partir de 2020
La nueva Directiva sobre el Rendimiento Energético de los Edificios (EPBD) se aplica plenamente en todos los Estados miembros de la UE desde marzo de 2020. Esto significa que cuando se instale un nuevo generador de calor, como una nueva caldera de condensación, se deberán instalar dispositivos de autorregulación que regulen la temperatura en cada habitación, si es técnica y económicamente viable.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon2™Control avanzado para calefacción por suelo radiante, diseñado para una instalación rápida y para complementar el interior del hogar. Todos los sistemas de calefacción por suelo radiante pueden cambiarse a Danfoss Icon2™, con todas las nuevas funciones que el control moderno de la calefacción por suelo radiante ofrece.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Link™ (soporte)Danfoss Link™ es una experiencia de calefacción inteligente completa que le permite tener el control total de la calefacción por radiador y la calefacción por suelo radiante. Ahora puede controlar su calefacción en cualquier momento, desde cualquier lugar, mediante el uso de su teléfono inteligente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™Control avanzado de calefacción por suelo radiante, hecho para que coincida con los marcos de interruptores.
Una serie de termostatos de ambiente y controladores de zona para calefacción por suelo radiante hidráulico y otras aplicaciones con actuadores. Diseñado como un interruptor de luz para complementar el interior -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™Danfoss Eco™ es el termostato independiente del radiador inteligente que le proporciona un fácil control en el hogar de cada radiador individual.
El termostato Eco™ de Danfoss funciona con la tecnología Bluetooth®, lo que significa que puede controlar tus radiadores desde tu smartphone, usando la App. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Eco™ supportHaga clic aquí para encontrar documentación, información de software, videos de instalación y guías.
Sólo recuerda: Una válvula de radiador termostática clásica es buena. Añadir una válvula dinámica es aún mejor. Y optar por el control electrónico de la temperatura combinado con el equilibrado hidráulico automático es lo más fácil.
¡Ahora te toca a ti elegir qué truco de renovación ecológica ofrecer a tus clientes con calderas de condensación instaladas en sus casas.

Cómo aumentar la eficiencia energética de los sistemas de calefacción
Al cambiar el gas natural por la district heating o bomba de calor, hay algunos aspectos que siempre hay que tener en cuenta.