Más de siete años después de la adopción generalizada del Acuerdo de París en la COP 21, las complejidades que entraña la limitación del calentamiento global siguen impidiendo avances sustanciales. Si queremos hacer realidad el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el tiempo apremia y se requieren cambios radicales. Sin embargo, muchos países están luchando por convertir en acción su compromiso con el Acuerdo de París. En este artículo se explica por qué debe darse prioridad a la descarbonización de la calefacción y la refrigeración en el sector de la construcción para iniciar la transición hacia una energía sostenible. Además, argumenta que la energía urbana puede acelerar este proceso con la tecnología probada existente, utilizando su infraestructura flexible y resistente para apoyar y equilibrar otros sectores energéticos.
La complejidad parisina sigue frustrando la transición energética verde
El 12 de diciembre de 2015, 196 partes, entre ellas 193 países miembros de la ONU, adoptaron el Acuerdo de París en la COP 21, estableciendo el objetivo de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C respecto a los niveles preindustriales, y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. El acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, después de que 55 partes de la convención COP 21, que representan el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), ratificaran el acuerdo. En 2023, 194 de las 198 partes de la convención habrán ratificado el acuerdo, lo que representa cerca del 98% de las emisiones mundiales de GEI.
Según el Sexto Informe de Evaluación (IE6) del Grupo de Trabajo I del IPCC de 2021, el camino para alcanzar el objetivo de 1,5 ºC es aún posible si se aplican medidas estrictas para llegar a cero emisiones netas de GEI en 2050. Dado que el sector energético (electricidad, calor y transporte) es uno de los principales emisores de GEI, ya que representa el 73,2% de las emisiones mundiales de GEI1 , será necesario introducir cambios significativos y radicales en la forma de generar energía. El sector energético debe pasar de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables de forma sostenible y con el mínimo impacto ambiental. Una de las soluciones que realmente pueden acelerar la transición a un sistema energético sostenible es la energía urbana.
Aunque el Acuerdo de París es un acuerdo innovador, las complejidades inherentes a las tareas requeridas son enormes. Así lo pone de manifiesto el hecho de que en posteriores reuniones de la COP se hayan abordado partes del acuerdo para facilitar su aplicación.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }District coolingDistrict cooling es un sistema respetuoso con el medioambiente y energéticamente eficiente que permite un futuro verde gracias a la adopción de las energías renovables.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }District heating (calefacción de distrito)Las soluciones integrales de energía urbana de Danfoss ofrecen información práctica que permite una optimización continua y un control óptimo de la temperatura tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta.