Más del 80% de los sistemas de calefacción existentes indican un inmenso potencial de optimización. El equilibrado hidráulico garantiza la distribución óptima del caudal en un sistema de calefacción, lo que significa que se dispone de la cantidad correcta de agua en el lugar y el momento adecuados.
La distribución óptima del caudal no es sólo una cuestión de encontrar los componentes adecuados, sino que también requiere un buen conocimiento del sistema de calefacción. Hay que analizar, calcular, ajustar y optimizar el sistema.
El equilibrado hidráulico es una de las medidas más importantes para optimizar los sistemas de calefacción. Aunque todos los expertos conocen esta medida, sigue siendo difícil establecer una distinción clara entre sus variantes: equilibrado estático, dinámico y automático. Esto se debe a que no se ha desarrollado una terminología clara y, por lo tanto, las denominaciones individuales se utilizan de forma incoherente. Por lo tanto, ha llegado el momento de aportar claridad y orden a los términos. En este artículo obtendrá una visión general de las variantes del equilibrado hidráulico y destacará las formas de diferenciarlas.

Cómo aumentar la eficiencia energética de los sistemas de calefacción
Al cambiar de gas natural a district heating o bomba de calor hay algunos aspectos que siempre debes tener en cuenta. Consulta estos 3 consejos para que el cambio de fuente de calefacción sea un éxito