• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

FAQ zum DGS-Gaswarngerät

FAQ zu MCX

Das Danfoss-Sortiment an Gasfühlern und -reglern schützt Menschen und Systeme in Situationen, in denen giftige Gase verwendet werden.

Dank moderner Kommunikationstechnik, schneller Alarmierung und zuverlässiger Sensoren ist eine schnelle Reaktion bei Gaslecks möglich.

Mehr lesen Weniger lesen

Erste Schritte

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt die schnelle Einrichtung des DGS-Gaswarngeräts.

Laden Sie die vollständige Anleitung herunter

Fühlerkalibrierung

Kalibrierzertifikat

Das Fühler-Kalibrierzertifikat ist normalerweise im Installationspaket enthalten.

Sollten Sie dieses Zertifikat verlieren, können Sie es bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter anfordern, indem Sie Folgendes angeben:

Artikelnummer, Seriennummer und Herstellungsdatum auf dem Fühlerkopf.

Kalibrierung

Kalibrierzeitraum

Bei Lieferung des DGS ist der Fühler bereits ab Werk kalibriert.

Der Fühler muss dann je nach dem für Anwendung verwendeten Gas neu kalibriert werden.

Nach der im Fühlerkopf erfassten Zeit:

  • 60 Monate für CO₂-Infrarot-Fühler
  • 12 Monate für HFKW-Halbleiterfühler
  • 6 Monate für Propan-Pellistorfühler

Fühlerneukalibrierung

Ja, wenn die Kalibrierung abläuft, gibt es zwei mögliche Optionen:

  • Fühlerelement austauschen
  • Fühler neu kalibrieren. Dieser Vorgang setzt den im Fühlerkopf gespeicherten Zähler für den Kalibrierzeitraum zurück.
  • Link zur Kalibrieranleitung
  • Sehen Sie sich das folgende Video zum Rekalibrierungsverfahren an:
Digitales Gaswarngerät für Ammoniak

In diesem Video sehen wir uns die Kalibrierung des DGS näher an.

DGS-Verstärkungskalibrierung

In diesem Video wird eine Nullpunkt-Kalibrierung im DGS erläutert.

DGS-Null-Kalibrierung

Fühlerlebensdauer

Haltbarkeitsdauer

Typische Lebensdauer des Geräts:

  • Infrarot (CO₂) – 5–7 Jahre
  • Elektrochemisch (NH3) – 2–3 Jahre
  • Halbleiter (Kältemittel) – 5–7 Jahre

Propan-Fühler

Zulassung

Nein, das DGS für Propan kann nur außerhalb von ATEX-Zonen verwendet werden.