• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

FAQ zu gewerblichen Kältereglern

CRO-Portfolio

Danfoss bietet ein komplettes Sortiment an Reglern für die Gewerbekälte, z.B. für Kühlräume, Kühlvitrinen und andere freistehende Kühlmöbel. Dias Design gewährleistet eine effiziente und präzise Kühlung, unterstützt durch Tools für eine einfache Installation und Inbetriebnahme.



Mehr lesen Weniger lesen

ERC 21x

Der ERC 21x unterstützt einige Fühlertypen (NTC 5 K, NTC 10 K, PTC und PT1000). Überprüfen Sie, ob im Parameter cFg ➝ o06 der richtige Fühlertyp definiert ist.

Prüfen Sie auch, ob im Parameter r04 für das Display ein Offset konfiguriert ist.

Warten auf Verdichterverzögerungstimer, Abtauung läuft, Netzspannung am Verdichter zu niedrig oder zu hoch.

  • CoP->CSt überprüfen
  • CoP ->Pot/Pod überprüfen
  • dEF ->dit, dot überprüfen
  • CoP->uLi, uLo, uHi überprüfen

Bei der Schnellabkühlung handelt es sich um ein Verfahren zur Verbesserung der Kühlleistung durch eine kürzere Abkühlzeit, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Die Einstellungen für die Schnellabkühlung übersteuern alle anderen Einstellungen, daher findet in der Zwischenzeit keine Abtauung statt. Die Abtauung kann sich während der Schnellabkühlung verzögern. Beim ERC 11x den Parameter Pud->Pdi prüfen, beim ERC 21x den Parameter r96.

ERC 11x

Der Eco-Betrieb wird genutzt, um Energieeinsparungen zu erzielen. Wenn der Eco-Betrieb aktiviert ist, wird der Temperatur-Sollwert erhöht und das Licht wird abgeschaltet. Der Eco-Betrieb kann automatisch aktiviert werden, oder indem Sie die Taste an der Vorderseite des Reglers drücken. Für den automatischen Eco-Betrieb müssen Sie einen Licht- oder einen Bewegungssensor oder einen Türsensor installieren. Wenn Sie den Lichtfühler verwenden, wird der Eco-Betrieb anhand des Umgebungslichts (d. h. Beleuchtung im Geschäft) aktiviert oder deaktiviert. Die Bewegungs- und Türsensoren können ebenfalls zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Eco-Betriebs verwendet werden. Wenn eine gewisse Zeit lang keine Bewegungen erkannt werden (Sensor oder Tür), wird der Eco-Betrieb aktiviert. Wenn erneut eine Bewegung erkannt wird, schaltet die Funktion wieder ab.

Das ERC 11x verfügt über 4 Tasten mit jeweils voreingestellten Funktionen, und zwar:

  • Kurzes Drücken von B1: noP (kein Betrieb)
  • Langes Drücken von B1: PoF (Power EIN/AUS)
  • Kurzes Drücken B2: dEF (Abtauung umschalten)
  • Langes Drücken B2: inF (Info-Menü aufrufen)
  • Kurzes Drücken B3: tP (Sollwert erhöhen)
  • Langes Drücken B3: ECo (ECO-Betrieb aktivieren)
  • Kures Drücken B4: tn (Sollwert verringern)
  • Langes Drücken B4: Lig (Beleuchtung aktivieren)

Im Folgenden werden die Parameter zur Änderung der Funktion der einzelnen Tasten beschrieben. „C“ bedeutet 2× kurz drücken und „L“ bedeutet langes Drücken:

  • b1C, b1L für Taste 1
  • b2C, b2L für Taste 2
  • b3C, b3L für Taste 3
  • b4C, b4L für Taste 4

Je nach Ausstattungstyp können die Tasten in der folgenden Tabelle angepasst werden:

Tastenfunktionen

Der Regler zeigt „non“ (nicht) an, wenn der anzuzeigende Temperaturfühler nicht unter SxC und SxA konfiguriert wurde. Wenn beispielsweise die anzuzeigende Temperatur (trS) als „SCO“ ausgewählt ist und SCO für keinen der Eingänge (S1, S2, ... S4) konfiguriert ist, zeigt der Regler „non“ (nicht) an.  Wenn SCO konfiguriert ist, aber die Eingangskonfiguration (SxC) für diesen Eingang nicht korrekt ausgewählt ist, wird dieselbe Fehlermeldung angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Display-Fühler unter Eingangskonfiguration und Eingangsanwendung in der Menügruppe Zuordnung korrekt konfiguriert ist.

Die Lichtfühler von Danfoss (PN 080G3311, 080G3313 oder 080G3315) kommen für die Messung des Umgebungslichts bei der Serie ERC11x zum Einsatz, damit die Betriebsmodi „Economy“ und „Normal“ für den Tag- und Nachtbetrieb automatisch eingestellt werden können, ebenso wie die Helligkeit des Displays.

Es wird empfohlen, den Fühler so zu positionieren, dass er durch das Innenlicht nicht beeinträchtigt wird. Er könnte beispielsweise an der Vorderseite oder oben auf dem Kühlmöbel angebracht werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Lichtfühler im ERC zu konfigurieren:

  1. Die Tasten „^“ und „v“ gleichzeitig fünf Sekunden gedrückt halten, um das Menü aufzurufen.
  2. Geben Sie das Passwort ein (falls erforderlich)
  3. Rufen Sie das Menü „ASi“ auf
  4. Gehen Sie zum entsprechenden Konfigurationsparameter des Fühlers (von S1C bis S4C) und definieren Sie diesen als „Ldr“ für einen Lichtsensor

Sie können im Parameter Ser à LLu das Lichtniveau in Lumen überprüfen.

Mit dem Lichtsensor wird die Helligkeit des Displays erhöht/verringert. Er kann auch verwendet werden, um den Regler in den Eco-Modus zu versetzen.

Um zu konfigurieren, wann der ERC den Eco-Modus aktiviert, stellen Sie die Parameter SLd und SLn im ECS-Menü ein:

  • SLd steht für die Menge des Umgebungslichts, bei der das Kühlmöbel vom ECO-Betrieb in den normalen/Servierbetrieb schaltet (in der Regel am Morgen).
  • SLn ist die Menge des Umgebungslichts, bei der das Kühlmöbel vom normalen/Servierbetrieb in den ECO-Betrieb schaltet (in der Regel am Abend).
Lichtfühler

Die Meldung „Unp“ bedeutet, dass auf dem ERC keine gültige Anwendung konfiguriert ist. Es genügt, jede Anwendung mit dem KoolKey, Gateway oder Copy Key zu laden.

Warten auf Verdichter-Verzögerungstimer – Abtauen läuft. Die am Verdichter anliegende Netzspannung ist zu niedrig oder zu hoch.

  • CoP->CSt überprüfen
  • CoP ->Pot/Pod überprüfen
  • dEF ->dit, dot überprüfen
  • CoP->uLi, uLo, uHi überprüfen

Bei der Schnellabkühlung handelt es sich um ein Verfahren zur Verbesserung der Kühlleistung durch eine kürzere Abkühlzeit, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Die Einstellungen für die Schnellabkühlung übersteuern alle anderen Einstellungen, daher findet in der Zwischenzeit keine Abtauung statt. Die Abtauung kann sich während der Schnellabkühlung verzögern. Für ERC 11x: Parameter Pud->Pdi prüfen. Für den ERC 21x: Parameter r96 prüfen.

EETx

Die Spindel definiert je nach Position den Einschaltwert und den Abschaltwert des Thermostats. Der Bereich umfasst 240, wobei die letzten 27 verwendet werden, um den Thermostat bei Bedarf AUSzuschalten. Die Parameter LSE und HSE definieren die Referenztemperatur entsprechend der Position der Spindel.

Im Beispiel unten haben wir LSE = 0 °C und HSE = 15 °C. Wenn sich die Spindel in der Mitte befindet, beträgt die Referenztemperatur 7,5 °C.

EETx

AK-RC 204B, 205C, 305W

Ja, bei Systemen ohne elektronisches Expansionsventil.

Nein, der Leistungsschutzschalter ist ein magnetischer thermischer Schutz vor übermäßigem Stromfluss, berücksichtigt aber keinen Ableitstrom. Ein Erdschlussschutz in Kühlräumen ist nicht notwendig, da die Installation bereits eine Erdung des Hauptpanels beinhaltet.

Die Abtauung für zwei Verdampfer wird mit zwei verschiedenen Sensoren gesteuert.

Hinweis: Das Produkt ist mit zwei Fühlern (Raumtemperatur und Verdampfer) ausgestattet – der dritte Fühler ist nicht enthalten.

Sonstiges

Bei unterstützten Geräten (ETC 1H, ERC 111/112/113, ERC 211/213/214, EKE 1A/B/C, AK-CC55) ist es möglich, Offline-Datenbanken zu erstellen, Parameter online am verbundenen Regler zu ändern, die Firmware des Reglers zu aktualisieren (prüfen Sie die Verfügbarkeit der Teilnummer im KoolProg®), online zu simulieren und Echtzeit-Trends/Diagramme zur Simulation des Betriebs und spezifischer Bedingungen zu erstellen.

Verflüssigersensor

Der Verflüssigersensor soll den Verdichter vor Hochdruck schützen, wenn der Verflüssiger z. B. verschmutzt ist oder der Verflüssigerlüfter ausfällt.

Platzieren Sie den Sensor auf der Kältemittelflüssigkeitsseite des Verflüssigers.

Verwenden Sie eine Metallbefestigung oder ein -band, um eine gute Wärmeleitfähigkeit zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht an Stellen am Verdichter oder Verflüssiger verläuft, an denen mehr als 80 °C herrschen.

Umgebungslichtsensor

Der Umgebungslichtfühler wird für die Erkennung der Öffnungszeiten des Supermarktes verwendet. Der Fühler muss so angebracht werden, dass er durch die Innenbeleuchtung des Kühlmöbels nicht beeinträchtigt wird.

Er könnte beispielsweise an der Vorderseite oder oben auf dem Kühlmöbel angebracht werden.

Türkontaktschalter

Der Türkontaktschalter wird verwendet, um Aktivität zu erkennen und den Lüfter anzuhalten, sobald die Tür geöffnet wird.

Türkontaktschalter werden von Danfoss nicht geliefert. Verwenden Sie Ihren Türkontaktschalter und schließen Sie ihn an das von Danfoss mitgelieferte Kabel an.

Welche ERC-Modelle können mit diesen speziellen Sensoren verwendet werden?

Der ERC 11x unterstützt alle diese Funktionen mittels Analogsignalen des Umgebungslichtsensor. Dies ermöglicht das Ablesen in Lumen. Der ERC11x verfügt außerdem über einen digitalen Ausgang für Licht.

Der ERC 21x verfügt über einen digitalen Ausgang zur Helligkeitssteuerung, unterstützt jedoch nicht das Auslesen des Lichtniveaus über einen Sensor.

KoolKey

KoolKey ist eine Schnittstelle und ein Programmiergerät mit folgenden Einsatzmöglichkeiten:

  1. Fungiert beim Verbinden des elektronischen Reglers von Danfoss mit einem PC als Gateway, wenn Sie online mit der KoolProg® -App auf dem PC arbeiten.
  2. Dient als Programmierschlüssel, um die Parameter von Danfoss-Reglern in der Produktion oder beim Service zu konfigurieren.

MPK

Der MPK  ist ein einfacher Programmierschlüssel für die Serienprogrammierung eines Reglers in der Montagelinie.

Dockingstation

Die Dockingstation ist eine Plattform, mit der sich ERCs sehr schnell und einfach programmieren lassen. In Kombination mit dem EKA 183A kann sie in wenigen Sekunden einen ERC programmieren. Vorgehensweise: Erstellen Sie eine Datenbank über KoolProg®, speichern Sie diese Datenbank auf dem EKA 183A und verbinden Sie sie mit der Dockingstation. Dann kann der ERC ganz einfach programmiert werden. Siehe Abbildung unten:

Dockingstation

In diesem Video erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Sie Ihr ERC/EET mit dem Smartphone über den Bluetooth Enabler verbinden.

KoolConnect Bluetooth-Enabler und -App

ERC 21x

Der ERC 21x unterstützt einige Fühlertypen (NTC 5 K, NTC 10 K, PTC und PT1000). Überprüfen Sie, ob im Parameter cFg ➝ o06 der richtige Fühlertyp definiert ist.

Prüfen Sie auch, ob im Parameter r04 für das Display ein Offset konfiguriert ist.

Warten auf Verdichterverzögerungstimer, Abtauung läuft, Netzspannung am Verdichter zu niedrig oder zu hoch.

  • CoP->CSt überprüfen
  • CoP ->Pot/Pod überprüfen
  • dEF ->dit, dot überprüfen
  • CoP->uLi, uLo, uHi überprüfen

Bei der Schnellabkühlung handelt es sich um ein Verfahren zur Verbesserung der Kühlleistung durch eine kürzere Abkühlzeit, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Die Einstellungen für die Schnellabkühlung übersteuern alle anderen Einstellungen, daher findet in der Zwischenzeit keine Abtauung statt. Die Abtauung kann sich während der Schnellabkühlung verzögern. Beim ERC 11x den Parameter Pud->Pdi prüfen, beim ERC 21x den Parameter r96.

ERC 11x

Der Eco-Betrieb wird genutzt, um Energieeinsparungen zu erzielen. Wenn der Eco-Betrieb aktiviert ist, wird der Temperatur-Sollwert erhöht und das Licht wird abgeschaltet. Der Eco-Betrieb kann automatisch aktiviert werden, oder indem Sie die Taste an der Vorderseite des Reglers drücken. Für den automatischen Eco-Betrieb müssen Sie einen Licht- oder einen Bewegungssensor oder einen Türsensor installieren. Wenn Sie den Lichtfühler verwenden, wird der Eco-Betrieb anhand des Umgebungslichts (d. h. Beleuchtung im Geschäft) aktiviert oder deaktiviert. Die Bewegungs- und Türsensoren können ebenfalls zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Eco-Betriebs verwendet werden. Wenn eine gewisse Zeit lang keine Bewegungen erkannt werden (Sensor oder Tür), wird der Eco-Betrieb aktiviert. Wenn erneut eine Bewegung erkannt wird, schaltet die Funktion wieder ab.

Das ERC 11x verfügt über 4 Tasten mit jeweils voreingestellten Funktionen, und zwar:

  • Kurzes Drücken von B1: noP (kein Betrieb)
  • Langes Drücken von B1: PoF (Power EIN/AUS)
  • Kurzes Drücken B2: dEF (Abtauung umschalten)
  • Langes Drücken B2: inF (Info-Menü aufrufen)
  • Kurzes Drücken B3: tP (Sollwert erhöhen)
  • Langes Drücken B3: ECo (ECO-Betrieb aktivieren)
  • Kures Drücken B4: tn (Sollwert verringern)
  • Langes Drücken B4: Lig (Beleuchtung aktivieren)

Im Folgenden werden die Parameter zur Änderung der Funktion der einzelnen Tasten beschrieben. „C“ bedeutet 2× kurz drücken und „L“ bedeutet langes Drücken:

  • b1C, b1L für Taste 1
  • b2C, b2L für Taste 2
  • b3C, b3L für Taste 3
  • b4C, b4L für Taste 4

Je nach Ausstattungstyp können die Tasten in der folgenden Tabelle angepasst werden:

Tastenfunktionen

Der Regler zeigt „non“ (nicht) an, wenn der anzuzeigende Temperaturfühler nicht unter SxC und SxA konfiguriert wurde. Wenn beispielsweise die anzuzeigende Temperatur (trS) als „SCO“ ausgewählt ist und SCO für keinen der Eingänge (S1, S2, ... S4) konfiguriert ist, zeigt der Regler „non“ (nicht) an.  Wenn SCO konfiguriert ist, aber die Eingangskonfiguration (SxC) für diesen Eingang nicht korrekt ausgewählt ist, wird dieselbe Fehlermeldung angezeigt. Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Display-Fühler unter Eingangskonfiguration und Eingangsanwendung in der Menügruppe Zuordnung korrekt konfiguriert ist.

Die Lichtfühler von Danfoss (PN 080G3311, 080G3313 oder 080G3315) kommen für die Messung des Umgebungslichts bei der Serie ERC11x zum Einsatz, damit die Betriebsmodi „Economy“ und „Normal“ für den Tag- und Nachtbetrieb automatisch eingestellt werden können, ebenso wie die Helligkeit des Displays.

Es wird empfohlen, den Fühler so zu positionieren, dass er durch das Innenlicht nicht beeinträchtigt wird. Er könnte beispielsweise an der Vorderseite oder oben auf dem Kühlmöbel angebracht werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Lichtfühler im ERC zu konfigurieren:

  1. Die Tasten „^“ und „v“ gleichzeitig fünf Sekunden gedrückt halten, um das Menü aufzurufen.
  2. Geben Sie das Passwort ein (falls erforderlich)
  3. Rufen Sie das Menü „ASi“ auf
  4. Gehen Sie zum entsprechenden Sensor-Konfigurationsparameter (von S1C bis S4C) und definieren Sie ihn als „Ldr“ für einen Lichtsensor.

    Sie können über den Parameter „Ser à LLu“ das Lichtniveau in Lumen überprüfen.

Mit dem Lichtsensor wird die Helligkeit des Displays erhöht/verringert. Er kann auch verwendet werden, um den Regler in den Eco-Modus zu versetzen.

Um zu konfigurieren, wann der ERC den Eco-Modus aktiviert, stellen Sie die Parameter SLd und SLn im ECS-Menü ein:

  • SLd steht für die Menge des Umgebungslichts, bei der das Kühlmöbel vom ECO-Betrieb in den normalen/Servierbetrieb schaltet (in der Regel am Morgen).
  • SLn ist die Menge des Umgebungslichts, bei der das Kühlmöbel vom normalen/Servierbetrieb in den ECO-Betrieb schaltet (in der Regel am Abend).
Lichtfühler

Die Meldung „Unp“ bedeutet, dass auf dem ERC keine gültige Anwendung konfiguriert ist. Es genügt, jede Anwendung mit dem KoolKey, Gateway oder Copy Key zu laden.

Warten auf Verdichter-Verzögerungstimer – Abtauen läuft. Die am Verdichter anliegende Netzspannung ist zu niedrig oder zu hoch.

  • CoP->CSt überprüfen
  • CoP ->Pot/Pod überprüfen
  • dEF ->dit, dot überprüfen
  • CoP->uLi, uLo, uHi überprüfen

Bei der Schnellabkühlung handelt es sich um ein Verfahren zur Verbesserung der Kühlleistung durch eine kürzere Abkühlzeit, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Die Einstellungen für die Schnellabkühlung übersteuern alle anderen Einstellungen, daher findet in der Zwischenzeit keine Abtauung statt. Die Abtauung kann sich während der Schnellabkühlung verzögern. Für ERC 11x: Parameter Pud->Pdi prüfen. Für den ERC 21x: Parameter r96 prüfen.

EETx

Die Spindel definiert je nach Position den Einschaltwert und den Abschaltwert des Thermostats. Der Bereich umfasst 240, wobei die letzten 27 verwendet werden, um den Thermostat bei Bedarf AUSzuschalten. Die Parameter LSE und HSE definieren die Referenztemperatur entsprechend der Position der Spindel.

Im Beispiel unten haben wir LSE = 0 °C und HSE = 15 °C. Wenn sich die Spindel in der Mitte befindet, beträgt die Referenztemperatur 7,5 °C.

EETx

AK-RC 204B, 205C, 305W

Ja, bei Systemen ohne elektronisches Expansionsventil.

Nein, der Leistungsschutzschalter ist ein magnetischer thermischer Schutz vor übermäßigem Stromfluss, berücksichtigt aber keinen Ableitstrom. Ein Erdschlussschutz in Kühlräumen ist nicht notwendig, da die Installation bereits eine Erdung des Hauptpanels beinhaltet.

Die Abtauung für zwei Verdampfer wird mit zwei verschiedenen Sensoren gesteuert.

Hinweis: Das Produkt ist mit zwei Fühlern (Raumtemperatur und Verdampfer) ausgestattet – der dritte Fühler ist nicht enthalten.

Sonstiges

Für die unterstützten Geräte (ETC 1H, ERC 111/112/113, ERC 211/213/214, EKE 1A/B/C, AK-CC55) ist es möglich, Offline-Datenbanken zu erstellen, Parameter online am verbundenen Regler zu ändern, die Firmware des Reglers zu aktualisieren (die Verfügbarkeit der Teilenummer im KoolProg® prüfen), online zu simulieren und Echtzeit-Trends/Diagramme zur Simulation des Betriebs und spezifischer Bedingungen zu erstellen.

Verflüssigersensor

Der Verflüssigersensor soll den Verdichter vor Hochdruck schützen, wenn der Verflüssiger z. B. verschmutzt ist oder der Verflüssigerlüfter ausfällt.

Platzieren Sie den Sensor auf der Kältemittelflüssigkeitsseite des Verflüssigers.

Verwenden Sie eine Metallbefestigung oder ein -band, um eine gute Wärmeleitfähigkeit zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht an Stellen am Verdichter oder Verflüssiger verläuft, an denen mehr als 80 °C herrschen.

Umgebungslichtsensor

Der Umgebungslichtfühler wird für die Erkennung der Öffnungszeiten des Supermarktes verwendet. Der Fühler muss so angebracht werden, dass er durch die Innenbeleuchtung des Kühlmöbels nicht beeinträchtigt wird.

Er könnte beispielsweise an der Vorderseite oder oben auf dem Kühlmöbel angebracht werden.

Türkontaktschalter

Der Türkontaktschalter wird verwendet, um Aktivität zu erkennen und den Lüfter anzuhalten, sobald die Tür geöffnet wird.

Türkontaktschalter werden von Danfoss nicht geliefert. Verwenden Sie Ihren Türkontaktschalter und schließen Sie ihn an das von Danfoss mitgelieferte Kabel an.

Welche ERC-Modelle können mit diesen speziellen Sensoren verwendet werden?

Der ERC 11x unterstützt alle diese Funktionen mittels Analogsignalen des Umgebungslichtsensor. Dies ermöglicht das Ablesen in Lumen. Der ERC11x verfügt außerdem über einen digitalen Ausgang für Licht.

Der ERC 21x verfügt über einen digitalen Ausgang zur Helligkeitssteuerung, unterstützt jedoch nicht das Auslesen des Lichtniveaus über einen Sensor.

KoolKey

ist ein Gateway und Programmiergerät mit folgenden Einsatzmöglichkeiten:

Fungiert beim Verbinden des elektronischen Reglers von Danfoss mit einem PC als Gateway, wenn Sie online mit der KoolProg® -App auf dem PC arbeiten.

Dient als Programmierschlüssel, um die Parameter von Danfoss-Reglern in der Produktion oder beim Service zu konfigurieren.



MPK

Der MPK  ist ein einfacher Programmierschlüssel für die Serienprogrammierung eines Reglers in der Montagelinie.



Dockingstation

Die Dockingstation ist eine Plattform, mit der sich ERCs sehr schnell und einfach programmieren lassen. In Kombination mit dem EKA 183A kann sie in wenigen Sekunden einen ERC programmieren. Vorgehensweise: Erstellen Sie eine Datenbank über KoolProg®, speichern Sie diese Datenbank auf dem EKA 183A und verbinden Sie sie mit der Dockingstation. Dann kann der ERC ganz einfach programmiert werden. Siehe Abbildung unten:

Dockingstation

In diesem Video erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Sie Ihr ERC/EET mit dem Smartphone über den Bluetooth Enabler verbinden.

KoolConnect Bluetooth-Enabler und -App