• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Die SonoApp

Einfacher Betrieb mit der SonoApp

Eines der Merkmale des SonoSelect ist, dass alle erweiterten Funktionen mit der innovativen SonoApp auch über ein Smartphone gesteuert werden können.

Auch komplexe Funktionalitäten lassen sich problemlos programmieren und routinemäßige Einstellungen sind schneller und einfacher durchführbar. Durch die hohe Benutzerfreundlichkeit werden Fehler vermieden und der zeitliche Installationsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Funktionen und Vorteile

Ermöglicht umfassende Konfigurations- und Neukonfigurationssteuerung

Verifizierung aller Systemparameter in nur einem Schritt

Konzipiert für die einfache und präzise Installation

Schnelle und problemlose Änderung der Zählereinstellungen

Zugriff auf den Datenprotokollspeicher zur schnellen und präzisen Diagnose

Schnelle und unkomplizierte Verbindungsherstellung ohne Papierprozess

Kontinuierliche Neukonfigurationen und Datenabfragen sorgen für einen höchst effizienten Zählerbetrieb.

Der SonoDongle im Schlüsselanhängerformat

Der SonoDongle ist ein Bluetooth™-basiertes Bindeglied, das über die SonoApp die problemlose Kommunikation zwischen Smartphone und Wärmemengenzähler ermöglicht. Durch einen magnetischen Aufnehmer zum SonoSelect™ garantiert er so eine sichere und stabile Kommunikation mit dem Wärmezähler.

Er ist mit Android (OS) kompatibel und stellt automatisch die Verbindung zur SonoApp her.

Arbeiten mit der SonoApp

Konfigurieren

Alles, was der Installateur braucht, an einem Ort: 

  • Unkomplizierte Bedienbarkeit und problemloser Zugriff
  • Die App kann zur Einstellung aller erweiterten Funktionalitäten verwendet werden 
  • Immer verfügbar und auf dem neuesten Stand

Diagnose

SonoSelect™ bietet hochmoderne Diagnosefunktionen über die SonoApp – und das auf einem Niveau, das man bisher nur von Messgeräten aus der Prozessindustrie kannte.

Ablesen

  • Unkompliziertes Ablesen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder beengten Zugangsmöglichkeiten
  • Manuelles Ablesen mittels der SonoApp möglich
  • Die Geräteanzeige muss zum Ablesen nicht sichtbar sein 
  • Möglichkeit zum problemlosen Ablesen durch den Hausmeister
  • Besondere Erleichterung für kleine, unabhängige Hausgemeinschaften, um eine einfache Wärmeabrechnung zu erstellen

Anzeige

Die Anzeige-Funktion bietet nützliche Zusatzvorteile:

  • Anzeige in der Landessprache
  • Zugriffspunkt für Daten, beispielsweise bei der Inbetriebnahme von Regelventilen