Sparen Sie Zeit bei der Planung und Dokumentation – mit dem Danfoss Heat Selector
Der Danfoss Heat Selector ist ein branchenführendes Online-Auswahltool, das Heizungsfachleuten einen optimalen Planungsprozess ermöglicht. Mit dieser Online-Selektionshilfe sparen Sie Zeit bei den Berechnungen im Rahmen der Produktauswahl und werden zu dem für die jeweilige Anwendung empfohlenen Produktmix geführt. Gleichzeitig erhalten Sie mit dem Heat Selector problemlos Zugriff auf alle erforderlichen Unterlagen.
Funktionen und Vorteile
Nehmen Sie eigene Berechnungen an Ort und Stelle vor.
Erhalten Sie alle erforderlichen Unterlagen auf einmal.
Unkompliziert, schnell und bedienerfreundlich.
Verwenden Sie nur hochwertige Produkte.
Finden Sie optimale Lösungen für Ihren Bedarf – die Suche basiert stets auf den aktuellsten Produktversionen.
Erleichtern Sie sich die Datenpflege und die Speicherung persönlicher Projekte.
Bedienerfreundlich und ortsunabhängig: Der Danfoss Heat Selector funktioniert auf Handys und Tablets. Eine übersichtliche, graphische Oberfläche führt Sie durch alle Berechnungsschritte. Sie haben ein Projekt? Gehen Sie einfach wie folgt vor:
- Öffnen Sie den Danfoss Heat Selector, geben die gewünschten Werte ein und wählen dann die Produkte und das Zubehör aus
- Der Heat Selector liefert die gesamte Dokumentation – die Berechnungen, Datenblätter, Ausschreibungstexte und bei Verfügbarkeit 2D- und 3D-Zeichnungen; all dies können Sie auch speichern, herunterladen und teilen.
- Darüber hinaus erhalten Sie detaillierte technische Informationen zu den ausgewählten Produkten sowie eine Preisangabe.
![](/media/3166/start_feature_01.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Anwendungsauswahl
Finden und wählen Sie ein geeignetes Schema, das Ihrer Anwendung entspricht.
![](/media/3167/start_feature_02.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Unkomplizierte Berechnung
Besonders sichere und einfache Dateneingabe in wenigen Schritten, mit Hinweisen, falls eine Eingabe ungültig ist.
![](/media/3168/start_feature_03.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Vergleichen und Auswählen von Produkten
Vergleichen und wählen Sie Ihre bevorzugten Produkte – mitsamt dem passenden Zubehör.
![](/media/3169/start_feature_05.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Speicherung der Anwendung
Speichern Sie alle Ihre Berechnungen und Berichte sicher im Bereich „Meine Listen“ – einschließlich Dokumentation mit Datenblättern, Anweisungen, Erklärungen, Ausschreibungstexten oder 2D- und 3D-Zeichnungen.
![](/media/3170/start_feature_06.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Herunterladen und Teilen der Dokumentation
Die gesamte Dokumentation zu Ihren Berechnungen können Sie ausdrucken, herunterladen oder teilen.
Kundenbewertung
„Ich hatte das Glück, einer der ersten Anwender des Heat Selector zu sein ... und ich bin hochzufrieden mit diesem neuen Instrument. Es wird mich bei vielen Projekten unterstützen und unsere Arbeit beschleunigen. Besonders beeindruckt hat mich die Anwenderfreundlichkeit und die Tatsache, dass die gesamte relevante Dokumentation bereitgestellt wird.“
Mag. Jakob Edler,
Geschäftsführer der ENAS Energietechnik und Anlagenbau GmbH