Investitionen für den Bau oder die Sanierung von Heizanlagen werden durch die BEG mit Zuschüssen gefördert. Dabei kommt dem hydraulischen Abgleich eine zentrale Bedeutung zu: Um Fördermittel zu erhalten, ist der Nachweis über seine korrekte Durchführung unentbehrlich.
Die aktuellen Änderungen für den Nachweis des hydraulischen Abgleichs ab 1.1.2023
Das Verfahren A ist für eine Förderung nicht mehr erlaubt! Neu ist die Förderung von temperaturbasierenden Verfahren für den hydraulischen Abgleich
- Beim Einbau einer neuen Heizung im Bestand erfolgt nur dann eine Förderung, wenn ein hydraulischer Abgleich vorgenommen wird. Grundlage bleibt das Verfahren B, das von der VdZ - (Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie) entwickelt wurde. Das bisher ebenfalls zulässige Verfahren A hingegen kann nicht mehr genutzt werden!
- Mit der Überarbeitung der BEG (EM) werden nun auch temperaturbasierende Verfahren für den hydraulischen Abgleich gefördert. Voraussetzung für eine Fördermaßnahme ist eine Berechnung nach Verfahren B.
Die wichtigsten Punkte zur BEG-Förderung (EM) zum Thema Heizungskomponenten und hydraulischer Abgleich ab 1.3.23 auf einen Blick
Förderfähig sind Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung sowie die energetische Baubegleitung und Fachplanung
Gefördert werden der Einbau von effizienten Wärmeerzeugern und von Anlagen zur Heizungsunterstützung; außerdem der Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz.
Gefördert werden sämtliche Maßnahmen zur Optimierung bestehender Heizungsanlagen in Bestandsgebäuden mit höchstens fünf Wohneinheiten bzw. bei Nichtwohngebäuden mit höchstens 1.000 Quadratmetern beheizter Fläche, mit denen die Energieeffizienz des Systems erhöht wird.
Zu den Maßnahmen gehören der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage inklusive der Einstellung der Heizkurve sowie beispielsweise der Austausch von Heizungspumpen, die Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung, Maßnahmen zur Absenkung der Rücklauftemperatur bei Gebäudenetzen
Hier finden Sie die Förderübersicht: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (Stand 1. Januar 2023)
Die BEG besteht aus 3 Teilprogrammen. Details finden Sie auf der Seite des BMWK und der BAFA.
Weitere wichtige Links:
- BEG Reform
- Infoblatt zu den förderfähigen Maßnahmen und Leistungen
- Liste der technischen FAQ
Tools und Apps
für den hydraulischen Abgleich
Zur kostenfreien Berechnungssoftware des hydraulischen Abgleichs "DanBasic 7.0" nach Verfahren A und B geht es hier.
Das Software-Paket DanBasic 7 bietet Module zum Thema Heizlastberechnung, Heizkörper-/Ventilauslegung, Armaturenauslegung und Einrohrberechnung zulässig für das Verfahren A und B an.
Der hydraulische Abgleich einer bestehenden Fußbodenheizung stellt viele Fachleute vor eine echte Herausforderung. Dieses kostenfreie Tool schafft Abhilfe.
Hier geht es zum Tool.
Dokumente
Die wichtigsten Dokumente zum Herunterladen
Weitere interessante Dokumente finden Sie auf unserer Seite zum hdyraulischen Abgleich.
Lernen
Sie sind interessiert an einer Schulung zum hydraulischen Abgleich? Dann nehmen Sie an einem der kostenfreien Webinare teil.
Ihre Fragen wurden nicht ausreichend beantwortet? Dann rufen Sie uns an.
Hotline: +49 69 8902 333
Ihr direkter Draht zu uns zum Thema "Nachweis des hydraulischen Abgleichs für die BAFA-Förderung".
Verwandte Produkte
Förderfähige Produkte
Ventile und Thermostate







Fußbodenheizung





Warmwasser / Fernwärme