Magnetic Tool

  • Übersicht
  • Downloads
  • Haftungsausschluss

Testen Sie die Magnetspulen einfach mit dem Magnetic Tool

Das Magnetic Tool ist jetzt ein Teil der Ref Tools App unsere unverzichtbare All-in-One-Smartphone App für Kälte- und Klima Experten. Ref Tools gibt Ihnen die Anleitungen, Unterstützung, Informationen und Tools, die Sie benötigen - vor Ort und im Büro.

Ref Tools herunterladen und Zugriff zu der neuesten Version erhalten.

Nicht mit dem Smartphone? Klicken Sie hier für die Browser-Version.

Über das Magnetic Tool

Die Sicherstellung, dass eine Magnetventilspule ordnungsgemäß funktioniert, oder die Erkennung einer defekten Magnetventilspule ist ein wichtiger Schritt bei vielen Reparatur- oder Installationsprojekten. Mit Magnetic Tool können Sie eine Magnetventilspule schnell und einfach testen. Öffnen Sie einfach die App, halten Sie Ihr Smartphone an die Magnetspule, die Sie testen möchten, und achten Sie darauf, dass sich das Rad in der App dreht.

Befindet sich ein Magnetventil in einem schwer zugänglichen Bereich, können Sie das Magnetic Tool so einstellen, dass es Audio- oder haptisches Feedback (oder beides) liefert, wenn es ein Magnetfeld erkennt. Auf diese Weise können Sie ein Ventil überprüfen, ohne Ihren Bildschirm zu sehen, und Ihr Telefon so drehen, wie Sie es benötigen.

Magnetic Tool verfügt über zwei Modi: Einfach und erweitert. Im einfachen Modus müssen Sie nur die App öffnen und mit dem Testen beginnen - so einfach ist das. Im erweiterten Modus können Sie die Schwellentoleranzen des Magnetometers einstellen, das am häufigsten verwendet wird, um Störungen durch andere Magnetventile in der Nähe zu reduzieren oder zu beseitigen.

Haftungsausschluss

Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Vorschläge zur Verbesserung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an: coolapp@danfoss.com.

Das Magnetic Tool („die Anwendung“) wird ohne Mängelgewähr und je nach Verfügbarkeit nur für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt, und die Nutzung erfolgt auf alleinige Gefahr des Anwenders. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.

Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.