Vergleichen Sie klimafreundliche und kompatible Kältemittel zur Nachrüstung
Das Low-GWP-Tool ist jetzt ein Teil der Ref Tools App unsere unverzichtbare All-in-One-Smartphone App für Kälte- und Klima Experten. Ref Tools gibt Ihnen die Anleitungen, Unterstützung, Informationen und Tools, die Sie benötigen - vor Ort und im Büro.
Ref Tools herunterladen und Zugriff zu der neuesten Version des Low-GWP-Tools erhalten.
Nicht mit dem Smartphone? Klicken Sie hier für die Browser-Version.
Über das Low-GWP Tool
Ein globaler Trend zur nachhaltigen Kälteerzeugung bedeutet, dass bei vielen Kälte- und Klimaanlagen das Kältemittel ausgetauscht werden muss. Das Nachrüsten von Kühlsystemen auf klimafreundlichere Kältemittel ist mit den richtigen Werkzeugen viel einfacher - und das erste, nach dem Sie greifen sollten, ist das Low-GWP-Tool.
Das Low-GWP-Tool stellt die Kompatibilität mit dem thermostatischen Expansionsventil sicher und verwendet eine einfache Berechnung, um den Leistungsunterschied mit dem nachgerüsteten Kältemittels anzuzeigen. Geben Sie zunächst einfach die Basisinformationen wie Ventiltyp, bisheriges Kältemittel bzw. Kältemittel auf dem bestehenden Expansionsventil und neues Kältemittel ein. Die App überprüft, ob Sie ein Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert ausgewählt haben, das gut zu dem bestehenden System passt.
Downloads
Kostenloser Download der App

Testen Sie die Webversion
Das Low-GWP Tool ist auch in der Webversion von Ref Tools verfügbar.
Support
Bedingungen für die Verwendung des Low-GWP-Tools
Die mit dem Low-GWP-Tool durchgeführten Berechnungen sollten nur als Schätzungen der veränderten Leistung des Kältesystems betrachtet werden. In Systemen mit variablen Verdampfungstemperaturen wird im Allgemeinen nicht empfohlen, Drop-In- oder Nachrüstkältemittel zu verwenden.
Wenn Sie Drop-In- oder Nachrüstkältemittel verwenden, müssen Sie immer Ihre Überhitzungseinstellungen überprüfen und in den meisten Fällen nachjustieren.
- Die Empfehlung basiert auf der Eignung der thermostatischen Expansionsventile für das nachgerüstete Kältemittel im Vergleich zum alten Kältemittel
- Die Überhitzungseinstellung ist eine Anleitung, um einen trockenen Rückstrom des Kältemittels (Kältemittel überhitzt) zum Verdichter aufrechtzuerhalten
- Die Smileys zeigen die Eignung der thermostatischen Expansionsventile für die verschiedenen Verdampfungstemperaturbereiche an und beziehen sich nicht auf den möglichen Leistungsunterschied
- Die Leistung zeigt die Zunahme oder Abnahme der Kälteleistung des thermostatischen Expansionsventils unter Verwendung des nachgerüsteten Kältemittels im Vergleich zum alten Kältemittel
- Leistungsänderungen können durch Ändern der Düse in Fällen nötig werden, in denen der Leistungsunterschied sehr groß ist
Haftungsausschluss
Wenn Sie Unterstützung benötigen oder Vorschläge zur Verbesserung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an: coolapp@danfoss.com.
Das Low-GWP Tool („die Anwendung“) wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.
Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.
Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.