VLT®-Frequenzumrichter bieten optimale Bewässerung und Bodenfeuchtigkeit für hochwertiges Saatgut
Durch den Einsatz von VLT® AQUA Drives zur Steuerung von Bewässerungspumpen können Druck und Durchfluss im System an den aktuellen Bedarf angepasst werden. Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen.
Rumänien hat fast 15 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Mehr als 2,5 Millionen Hektar dieses Ackerlandes könnten von der Bewässerung profitieren, aber bisher werden nur 0,5 Millionen Hektar bewässert. Von den 0,5 Millionen Hektar alten Bewässerungssystemen werden nur 15% nach modernen Standards nachgerüstet. Danfoss und sein Partner Sincrondraiv srl spielen bei diesen Nachrüstungen eine wichtige Rolle.
Wasser für die Bewässerung wird in mehreren Pumpschritten aus Flüssen und Seen entnommen. Der erste Schritt des Pumpens ist typischerweise mit einem 6-kV-Motor mit fester Drehzahl und offenem Regelkreis ausgestattet. Die folgenden Schritte umfassen kleinere Pumpstationen, die typischerweise mit drei bis acht Pumpen ausgestattet sind, die im Bereich von 90 bis 400 kW arbeiten.
Große Erfahrung in der Bewässerung
Jurex srl ist ein rumänisches Unternehmen in Privatbesitz, das hochwertiges Saatgut für die Aussaat herstellt. Um höchste Qualität zu gewährleisten, muss der Wachstumsprozess gut kontrolliert werden und die Bodenfeuchtigkeit spielt eine wichtige Rolle. Daher bat Jurex den Danfoss-Partner Sincrondraiv, VLT® AQUA Drive-Frequenzumrichter für eine seiner neuen Spülpumpstationen zu liefern, wissend, dass Sincrondraiv und Danfoss auf dem Gebiet der Bewässerung sehr erfahren sind. In Rumänien gelten Sincrondraiv und Danfoss als die Unternehmen, die die bestmöglichen Lösungen liefern.
Die neue Jurex-Bewässerungspumpstation besteht aus zwei Boostern. Der erste Booster umfasst sechs 110-kW-Pumpen und der zweite Booster umfasst vier 160-kW-Pumpen.
Ein VLT® AQUA Drive-Frequenzumrichter steuert jede Pumpe. In beiden Fällen fungiert einer der Frequenzumrichter als Master und die anderen als Anhänger. Der Master steuert die Geschwindigkeit der Anhänger mit der Option VLT® Advanced Cascade Controller MCO 102 und der seriellen Kommunikation über Modbus TCP.
Die in der Pumpstation eingesetzten VLT® AQUA Drive-Frequenzumrichter verfügen über ein IP54-Gehäuse, das zusammen mit der standardmäßigen 3C3-Beschichtung der Elektronik einen optimalen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit bietet. Alle Frequenzumrichter verfügen über eine integrierte Netztrennung und Sicherungen.
Bewässerungspumpen effizient und zuverlässig steuern
Mit den Frequenzumrichtern VLT® AQUA Drive, die die Spülpumpen steuern, können Druck und Durchfluss im System an den aktuellen Bedarf angepasst werden. Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen.
Darüber hinaus bieten die Druckreduzierung und die sanften Druckänderungen, die durch die speziell für Bewässerungsanwendungen entwickelte VLT® AQUA Drive-Software ermöglicht werden, zusätzliche Vorteile. Diese Funktionen tragen zum Schutz des Rohrsystems bei, was zu weniger Leckagen und weniger Wasserverlust führt.
Da das Wasser zu einem bestimmten Preis geliefert wird, geht es nicht nur darum, Wasser zu sparen, sondern auch um Geld. Die spezielle VLT® AQUA Drive-Rohrbefüllungsfunktion reduziert auch die Rate neuer Leckagen. Dies verlängert die Lebensdauer des Rohrsystems und reduziert somit den Investitionsaufwand.
Aufgrund der Erfahrungen mit ähnlichen Anwendungen wird erwartet, dass die VLT® AQUA Drive-Frequenzumrichter in der Jurex-Pumpstation im Vergleich zu alternativen Pumpensteuerungssystemen 35% weniger Energie verbrauchen, was zu einer Amortisationszeit von drei bis vier Jahren führt.
Darüber hinaus hat sich der VLT® AQUA Drive aufgrund des geringeren Wärmeverlusts und der Verwendung einer Rückkanal-Kühlung als energieeffizienter erwiesen als die nächstbeste Alternative.
Was macht den VLT® AQUA Drive zur besten Lösung für Bewässerungsanwendungen?
- Speziell für Wasseranwendungen
Standardmäßig Gehäuse bis IP66 und 3C2 (optional 3C3) - Kleine, Seite-an-Seite- Installation - spart Platz
- Einfache Installation, Programmierung und Inbetriebnahme - spart Zeit
- Extrem energieeffizient - spart Energie
- Integrierte Sicherungen und Netztrenner
- Lange Motorkabel
- Zahlreiche spezielle Wasser- und Pumpenfunktionen wie Schlafmodus, Trockenlaufschutz und End-of-Curve-Funktion
- Integrierte PID-Controller und Steuerfunktionen - entlastet die übergeordnete Steuerung
Mehr Informationen finden Sie hier:
Erfahren Sie mehr zum VLT® AQUA Drive FC 202
Erfahren Sie mehr zu Wasser-/Abwasseranwendungen